#engenhariamecânica – Página: 7 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#engenhariamecânica

Tarugos/barras usináveis em polímero iglidur – por quê testar e utilizar?

Rebeca Tarragô | 7th julho 2023

Você sabia, que os problemas de desgaste podem ser resolvidos de forma rápida e econômica com uma grande variedade de produtos de barras e placas usináveis igus®? Aqui nessa breve artigo, vamos passar por alguns pontos que nos ajudarão à entender o por quê eles podem se destacar na produção de protótipos ou peças especiais. […]

Leia mais...

igus marca presença na feira FISPAL Tecnologia, feira voltada para a indústria de embalagem, bebidas e alimentos!

Rebeca Tarragô | 29th junho 2023

Estamos animados em participar da Feira Fispal Tecnologia deste ano, ondeestamos apresentando nossas principais soluções e produtos inovadores. Com um portfólio abrangente que abrange desde uma linha completa de produtos mecânicos, como buchas autolubrificantes, mancais em base polimérica, guias lineares e robôs de baixo custo, até soluções elétricas, como esteiras porta cabos em polímero, cabos […]

Leia mais...

Buchas igutex® TX3 para aplicações exigentes e altas cargas – Inovação para maior desempenho e durabilidade

Rebeca Tarragô | 31st maio 2023

Novas buchas igutex® TX3! Buchas autolubrificantes com fibras de reforço para aplicações exigentes e sob altas cargas! 💪 Desenvolvidas pensando em eliminar paradas de equipamentos causadas por lubrificação insuficiente, as buchas igutex® possibilitam redução de custos, eliminam a necessidade de manutenção constante e ainda beneficiam o meio ambiente! Projetadas para fornecer um desempenho superior em […]

Leia mais...

Lançamento de novos produtos digitais na Hannover Messe, incluindo o iguverse – o metaverso da igus

Rebeca Tarragô | 17th abril 2023

Vendas e engenharia agora ainda mais imersos no ambiente virtual e utilizando ferramentas digitais à favor em projetos e na tomada de decisão! Experiência e Experimentação! A ideia principal em criar um metaverso, é poder oferecer uma experiência diferenciada com o uso de tecnologias de 🧠 inteligência artificial, como por exemplo, a realidade aumentada ou a realidade […]

Leia mais...

Componentes para máquinas de venda automática! Sucesso no uso da tecnologia! 

Miriam Araldi | 11th abril 2023

Nossos produtos passaram por milhares de testes em nosso laboratório e provaram ser bem sucedidos ao longo dos anos em numerosas aplicações de máquinas de venda automática. Buchas autolubrificantes, guias lineares, engrenagens, fusos de avanço/porcas e esteiras porta cabos são alguns dos itens que nós fornecemos e fazem toda diferença nas aplicações.

Leia mais...

Guias lineares drylin® N – pequenas, de baixo perfil, flexíveis e econômicas! 

Miriam Araldi | 6th abril 2023

Nossas guias foram desenvolvidas especialmente para aplicações com muito pouco espaço de instalação. As guias lineares de baixo perfil movimentam-se completamente sem lubrificantes e garantem a conformidade com os mais elevados padrões de higiene.

Leia mais...

Buchas igutex para altas cargas! Maior resistência e vida útil aumentada em máquinas pesadas

Rebeca Tarragô | 22nd março 2023

Os usuários de máquinas de construção e agrícolas querem economizar dinheiro e reduzir significativamente a manutenção. A igus tem conseguido ajudar nesse quesito com suas buchas autolubrificantes iglidur TX1 e TX2, que foram desenvolvidas precisamente para essas aplicações. Ao fazer manutenção em máquinas de construção e máquinas agrícolas, a lubrificação dos pontos de apoio e […]

Leia mais...

Sistemas de controle de motor para aplicações lineares e rotativas – Qual modelo utilizar? 

Miriam Araldi | 15th fevereiro 2023

Com os sistemas de controle de motor drylin®, a igus® oferece soluções econômicas e fáceis de usar para controlar acionamentos lineares e rotativos. O comissionamento é rápido e fácil. O sistema de controle do motor pode ser ajustado diretamente no dispositivo ou convenientemente via servidor web e laptop, tablet ou smartphone. Para reduzir os tempos de comissionamento e os custos relacionados, existem programas de amostra grátis para acompanhar o sistema de controle do motor.

Leia mais...

Configurador de buchas autolubrificantes igus® – Configure agora mesmo gratuitamente! 

Miriam Araldi | 10th fevereiro 2023

Está à procura de uma ferramenta para configurar o seu produto da forma como realmente o necessita aplicar? Com o configurador de buchas autolubrificantes iglidur®, pode desenhar a sua bucha em apenas alguns passos e selecione o material certo com a melhor relação preço-desempenho com a ferramenta de cálculo de vida útil.  

Leia mais...

Componentes igus® com propriedades ESD/ATEX! 

Miriam Araldi | 8th fevereiro 2023

A igus® oferece uma vasta gama de componentes resistentes ao desgaste em materiais antiestáticos que, graças aos lubrificantes sólidos incorporados e à sua composição especial, apresentam uma vida útil especialmente longa e reduzem consideravelmente o volume de trabalho de manutenção necessário.  

Leia mais...