#caboselétricos – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#caboselétricos

Evite contaminação e falhas: tecnologias que transformam a manutenção na indústria farmacêutica

Miriam Araldi | 1st setembro 2025

Confiabilidade e eficiência na produção farmacêutica 💊

Oferecemos suporte completo, desde a análise das necessidades da sua operação até a implementação das soluções ideais, ajudando sua empresa a manter equipamentos sempre confiáveis e linhas de produção eficientes.

✅ Resultados comprovados:

🔸Maior vida útil de componentes
🔸Redução de custos e manutenção

Leia mais...

Inovação em movimento: A tecnologia por trás dos cabos de encoder/resolver da igus

Miriam Araldi | 23rd outubro 2024

Um cabo de encoder/resolver é utilizado para conectar encoders ou resolvers a sistemas eletrônicos subsequentes, fornecendo dados e alimentação necessários para o funcionamento desses dispositivos. Ou seja, um cabo do sistema de medição geralmente pode ser encontrado em qualquer unidade de acionamento e é identificado por sua cor verde brilhante. que tem sua origem na […]

Leia mais...

Não tem certeza de qual cabo chainflex® escolher? Nós te ajudamos!

Miriam Araldi | 4th setembro 2023

Os cabos flexíveis utilizados em esteiras ou em robôs devem ter propriedades especiais. Os nossos cabos foram otimizados para uma grande variedade de aplicações. A variedade de produtos chainflex® inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos para motor e para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica.

Leia mais...

CF.Q – Sensor para cabos chainflex® – Evite tempos de paradas não planejadas do sistema! 

Miriam Araldi | 16th março 2023

O módulo isense CF.Q é utilizado para a detecção precoce da alteração das especificações elétricas dos cabos chainflex® devido às cargas mecânicas durante o funcionamento em um sistema de esteira porta cabos da igus®. Para este efeito, a resistência elétrica de um laço condutor dedicado é medida durante o funcionamento. As alterações de resistência relacionadas com a temperatura são compensadas por meio de medição PT100 no local de instalação do cabo.

Leia mais...

Os produtos igus® são compatíveis com os padrões ISO para salas limpas?

Nayara Espinaci | 28th fevereiro 2023

Há uma infinidade de indústrias nas quais os produtos da igus® são usados, e isso significa que temos que garantir que temos linhas de produtos adequadas para indústrias e aplicações com requisitos específicos. Salas limpas são uma dessas indústrias. Eles exigem padrões ISO para seus produtos, por isso adaptamos e projetamos produtos especializados para atender a esses requisitos.

Leia mais...

Soluções para movimentação em aplicações portuárias e offshore! 

Miriam Araldi | 13th dezembro 2022

Nessas indústrias onde o ambiente é extremamente exigente, componentes que sejam duráveis e confiáveis ganham cada vez mais espaço no mercado. Sendo assim, a igus® fornece sistemas completos apropriados, compostos por esteiras porta cabos e cabos elétricos para movimentação. Soluções que são livres de manutenção, fáceis de integrar e estão prontos para conectar.

Leia mais...

Soluções igus® para indústria de Semicondutores – Salas Limpas! 

Miriam Araldi | 14th outubro 2022

Devido à natureza sensível dos produtos tratados, as salas limpas para aplicações de microeletrônicos e semicondutores requerem controles ambientais rigorosos. Essas salas limpas hospedam equipamentos extremamente precisos e caros. Portanto, qualquer falta de limpeza e falta de nivelação da sala pode afetar todo o processo de produção.
Para máquinas e equipamentos envolvidos na indústria microeletrônica, a igus conta com soluções que ajudam a aumentar a confiabilidade dos equipamentos. São componentes altamente resistentes à diferentes meios e exigências […]

Leia mais...

Centros de usinagem horizontal, centros de usinagem vertical e componentes igus

Miriam Araldi | 30th agosto 2022

Podemos distinguir centros de usinagem verticais e horizontais, conforme a orientação do eixo de corte principal.  A diferença é o modo de operar no material que está sendo usinado, isto é, a posição com a qual as ferramentas de corte ou perfuração são utilizadas. Ambos os sistemas apresentam vantagens e desvantagens. O centro de usinagem vertical é um equipamento […]

Leia mais...

Tudo sobre a indústria de máquinas-ferramenta – exemplos de aplicações!

Miriam Araldi | 11th agosto 2022

Nenhuma máquina pode operar sem um fornecimento confiável de eletricidade, dados, ar ou mídia. Esteiras e cabos igus são feitos para se mover, para melhorar o desempenho da máquina e, ao mesmo tempo, ser fácil de instalar. Cabos servo adequados para acionamentos de fabricantes, esteiras porta cabos que podem ser abertas e fechadas sem ferramentas, tubos com proteção contra cavacos, grampos para evitar o esmagamento de mangueiras pneumáticas, tecnologia de buchas de plásticos de alto desempenho para portas de máquinas ou movimentos rotativos, cinemática de robôs, e sensor para indústria 4.0.

Leia mais...

O que significa Retrofit? Confira o conceito!

Miriam Araldi | 5th agosto 2022

Retrofit ou Retrofitting  é o processo de modernização/reforma de máquinas, até então ultrapassadas, fora de linha ou inadequadas às normas técnicas da indústria. Em geral, é feito como alternativa à compra de novos equipamentos, que são caros, e somente após treinamento e eventuais adaptações locais.
Essa reforma consiste na troca de partes móveis, recuperação e troca de peças desgastadas e uma completa modernização dos sistemas eletrônicos e comandos da máquina. Ou seja, não é simplesmente um procedimento de manutenção ou reforma, mas sim uma modernização completa.

Leia mais...