#automação – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#automação

Nos encontramos por aí? Veja por onde a igus® passou nas últimas feiras entre Junho e Julho

Miriam Araldi | 18th julho 2025

Conexões, inovação e muita troca: confira os destaques da igus nos principais eventos do setor. Entre os meses de Junho e Julho, a igus marcou presença em diversas feiras pelo Brasil, reforçando nosso compromisso de estar cada vez mais próxima da indústria. Levamos nossas soluções em movimentação, tecnologia livre de lubrificação e sistemas inteligentes para […]

Leia mais...

Controlador de motor D1 – Simule online!

Miriam Araldi | 28th setembro 2023

O controlador de motor drive pode ser conectado tanto à sua rede como diretamente à unidade de controle (PC ou PLC) através de um cabo de rede. É possível então iniciar o controlador diretamente no navegador sem instalação de software. As configurações podem ser feitas num minuto.

Leia mais...

Melhore a tecnologia dos seus robôs móveis autônomos com componentes de plástico!

Nayara Espinaci | 26th agosto 2023

Como o nome indica, os AMRs são robôs automatizados com a capacidade de se mover livremente por um espaço de trabalho e realizar tarefas. Eles usam sensores para detectar o ambiente ao seu redor; podem ser tão padrão quanto sensores de ultrassom ou infravermelho, ou algo mais complexo como visão estéreo. Independentemente do sistema de sensores, os AMRs não precisam de nenhuma orientação ou intervenção humana para navegar com precisão em seus arredores!

Leia mais...

Componentes duráveis, livres de manutenção, e silenciosos em operação logística contínua para o manuseio de materiais!

Nayara Espinaci | 2nd dezembro 2022

Áreas como soluções de manuseio de materiais e sistemas automatizados de armazenamento e recuperação, áreas onde a automação é essencial, e sabemos que automatizar armazéns pode ser desafiador porém há uma ampla necessidade de melhorar a produção, garantir a segurança da equipe e obter o máximo dos esforços de produção! Automação não significa necessariamente substituir […]

Leia mais...

Automação industrial: Como os componentes igus podem ajudar a reduzir custos e aumentar a tecnologia na automação

Nayara Espinaci | 26th agosto 2022

Nossas soluções trabalham de acordo com o lema “custo baixo, vida útil longa”. São econômicas, sem necessidade de manutenção e de lubrificação. Confiabilidade operacional, vida útil calculável de acordo com a aplicação, tecnologia sob o melhor custo-benefício… Seja qual for a aplicação, se tem movimentação, nós temos a solução!

Leia mais...

Automação econômica com robôs de baixo custo e livres de manutenção – Parte 1

Rebeca Tarragô | 24th maio 2022

Na postagem de hoje falaremos sobre 3 soluções: O que são robôs lineares?O que são robôs delta?O que é uma unidade de elevação/rotação? Esses três equipamentos vem sendo cada vez mais utilizados em diferentes aplicações. Todas as soluções podem ser configuradas online e personalizadas de acordo com a necessidade. As aplicações típicas desses robôs incluem […]

Leia mais...

O que é um 7º eixo para robôs?

Nayara Espinaci | 5th outubro 2021

Um 7º eixo é um sistema de transferência linear para mover robôs ao longo de outro eixo linear (ou 7º). Às vezes chamados de “unidades de transferência de robô” ou “unidades de transferência linear”, esses sistemas permitem que os robôs movam o comprimento de uma guia linear para outras estações de trabalho e células para realizar outras tarefas.

Leia mais...