Componentes para turbinas eólicas
Miriam Araldi | 6th novembro 2020

A geração de energia através de turbinas eólica possui inúmeras vantagens em comparação com outros tipos de energia… Com ela é possível obter a redução da queima de combustível, não há a emissão de gases poluentes e nem a geração de resíduos.
Quando se fala em “redução”, a igus consegue ajudar as aplicações desse segmento à reduzirem ainda mais os custos. Temos soluções especiais feitas de polímeros de alto desempenho que se destacam em aplicações em turbinas eólicas, assim como para outros equipamentos usados na sua produção, transporte e instalação desses equipamentos.
Por que utilizar componentes igus?
Não há surpresas… com os componentes com vida útil calculável e previsível paradas não planejadas para manutenção dos equipamentos não ocorrem. Mesmo quando expostos à condições climáticas adversas, eles são robustos e resistentes. Os componentes que falamos aqui, incluem esteiras porta cabos robustas e cabos altamente flexíveis que são usados para movimentos de torção, por exemplo, em torres, sistemas azimutais e ajuste de pá de rotor. Tarugos resistentes ao desgaste e buchas autolubrificantes de alto desempenho, que podem dispensar lubrificação e manutenção, também são ideais para o uso em sistemas de ajuste de pás de rotor e freios.

Confira mais algumas vantagens:
- Movimentos seguros de torção e circulares
- Proteção do cabo contra vibração
- Adequados para pequenos espaços de instalação e raios estreitos
- Buchas livres de manutenção e lubrificação
- Cabos a prova de falhas com 36 meses de garantia
- Alta capacidade de carga estática e dinâmica
- Resistente ao desgaste e dimensionalmente forte

Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/centrais-eolicas