e-chain – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

e-chain

O que é uma esteira rol e-chain e quando devo usá-la?

Rebeca Tarragô | 17th fevereiro 2022

Muitas vezes, quando os clientes estão atualizando os sistemas de gerenciamento de cabos existentes ou comprando equipamentos completamente novos, eles me perguntam: “Qual esteira porta cabos durará mais tempo no meu guindaste ou ponte?” A resposta é simples – a rol e-chain®!

Leia mais...

Soluções igus® para indústria de mineração – Parte 1

Miriam Araldi | 24th novembro 2020

Parte 1.
Tornar a atividade da mineração mais segura significa implementar um planejamento assim como investir em equipamentos de qualidade na indústria. Na área de movimentação, o equipamento deve funcionar em condições difíceis, sujas e trabalhar de modo confiável mesmo com mau tempo… Pensando nisso, a igus oferece componentes em polímero de alta tecnologia que se caracterizam pela robustez e longa vida útil.

Leia mais...

CombaGroup SA – Imagine

Nayara Espinaci | 13th novembro 2020

Nosso mundo precisa de vegetais produzidos de uma forma muito mais ecológica. Imagine vegetais cultivados sem desperdiçar uma única gota de água… Imagine um sistema de irrigação que poderia inspirar um filme de ficção científica…

Leia mais...

Componentes para turbinas eólicas

Miriam Araldi | 6th novembro 2020

A geração de energia através de turbinas eólica possui inúmeras vantagens em comparação com outros tipos de energia… Com ela é possível obter a redução da queima de combustível, não há a emissão de gases poluentes e nem a geração de resíduos.
Quando se fala em “redução”, a igus consegue ajudar as aplicações desse segmento à reduzirem ainda mais os custos. Temos soluções especiais feitas de polímeros de alto desempenho que se destacam em aplicações em turbinas eólicas, assim como para outros equipamentos usados na sua produção, transporte e instalação desses equipamentos.

Leia mais...

Razões para utilizar o sistema Readychain®

Miriam Araldi | 8th outubro 2020

Reduza o tempo de confecção e montagem em até 95% com o sistema readychain. A linha é composta por esteira porta cabos, cabos e conectores em uma única fonte.

Leia mais...

iglidur® encontra E-chain®

Rebeca Tarragô | 25th abril 2014

Busan não é somente a segunda maior cidade da Coreia do Sul, mas também comporta o quinto maior porto marítimo de cargas pesadas. Dezenas de guindastes estão em movimento todos os dias, logo estes guindastes necessitam de muita energia. Com o intuito de proteger os cabos contra qualquer tipo de clima e também de fornecer […]

Leia mais...