Xiros
🚗 Inovação em Manutenção: Rolamentos autolubrificantes xiros® em roletes multiformadores 🛠️ Esse post é dedicado aos nossos colegas da indústria automotiva! 💡Estamos entusiasmados em compartilhar que continuamos a alcançar um sucesso significativo com a aplicação de nossos rolamentos xiros® em aplicações de roletes multiformadores, equipamento utilizado na fabricação de pneus. Essa tecnologia tem se mostrado não apenas eficaz, mas também um catalisador […]
Nosso principal desafio no mercado é quebrar paradigmas. Falamos muito sobre como os nossos componentes podem ajudar à melhorar a tecnologia das aplicações, ao mesmo tempo que ajudam à reduzir custos e manutenção, e entendemos a importância de continuar trazendo informação de fácil acesso sobre o por quê e como eles podem proporcionar isso. Selecionamos […]
Os rolamentos de esferas xiros em polímero em conformidade com a DIN 625 não requerem lubrificação externa, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados em segurança nas indústrias de medicina, embalagem, processamento de alimentos, tecnologia de acionamento e outras indústrias. Considerando que o polímero para nossos rolamentos de esferas xiros consiste em uma mistura de plásticos básicos, lubrificantes sólidos, fibras e filamentos, as esferas são normalmente feitas de vidro, plástico ou aço inoxidável. As esferas são alojadas em uma gaiola, que pode consistir em nosso próprio material xirodur B180, poliamida (PA), polipropileno (PP) ou polieteretercetona (PEEK). Por favor, consulte nosso catálogo para saber mais combinações de materiais e especificações técnicas.
Os rolamentos de esferas xiros® em polímero não necessitam de lubrificação, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados com segurança em máquinas de rotulagem e outras indústrias.
Na parte 4 dessa série contamos um pouco mais depois da primeira falha nos testes!
O que um pintor famoso, brinquedos infantis e uma corrida de bicicleta de estrada têm em comum? Para alguns, isso pode ser uma surpresa, mas eles estão de alguma forma associados por rolamentos de esferas. Confira nesse artigo algumas curiosidades da origem e aplicações de rolamentos.
O lubrificante contaminado é uma das principais causas de danos em rolamentos e geralmente é um fator importante para o fim prematuro da vida útil do rolamento. Confira nesse post o por quê a lubrificação é fator crucial na durabilidade dos rolamentos de esferas e como se livrar desse problema!
O novo rolamento pillow block xiros livre de lubrificação garante condições limpas na indústria alimentícia e de embalagens As autoridades impõem altos requisitos higiênicos para componentes de máquinas utilizadas na indústria alimentícia e na indústria de embalagens. A igus agora desenvolveu um novo rolamento pillow block com esferas feito do plástico de alto desempenho xirodur […]