Second
Nosso mundo precisa de vegetais produzidos de uma forma muito mais ecológica. Imagine vegetais cultivados sem desperdiçar uma única gota de água… Imagine um sistema de irrigação que poderia inspirar um filme de ficção científica…
A geração de energia através de turbinas eólica possui inúmeras vantagens em comparação com outros tipos de energia… Com ela é possível obter a redução da queima de combustível, não há a emissão de gases poluentes e nem a geração de resíduos.
Quando se fala em “redução”, a igus consegue ajudar as aplicações desse segmento à reduzirem ainda mais os custos. Temos soluções especiais feitas de polímeros de alto desempenho que se destacam em aplicações em turbinas eólicas, assim como para outros equipamentos usados na sua produção, transporte e instalação desses equipamentos.
Você possui aplicações indispensáveis para sua empresa? – O que acontece quando eles falham? E como você pode reduzir longos períodos de inatividade? Leia o artigo e veja 3 dicas de como se planejar melhor para não perder a produtividade das linhas!
Na parte 3 dessa série de tech talks falaremos sobre a importância de manter as buchas autolubrificantes seguras e presas com o recurso anti-rotacional!
O conector modular é um novo tipo para conexão de cabos elétricos, cabos de fibra ótica e mangueiras pneumáticas. Ele é caracterizado por uma carcaça de baixo perfil, que possibilita economia de espaço e sua conexão e desconexão pode ser feita em um único módulo.
O que um pintor famoso, brinquedos infantis e uma corrida de bicicleta de estrada têm em comum? Para alguns, isso pode ser uma surpresa, mas eles estão de alguma forma associados por rolamentos de esferas. Confira nesse artigo algumas curiosidades da origem e aplicações de rolamentos.
Na parte 2 desse tech talk veremos as diferentes maneiras de fixação axial das buchas autolubrificantes.
Reduza o tempo de confecção e montagem em até 95% com o sistema readychain. A linha é composta por esteira porta cabos, cabos e conectores em uma única fonte.
Os componentes em polímero de engenharia da igus oferecem aumento de produtividade, qualidade e redução de custos na indústria de motocicletas e scooters. Uma grande seleção de buchas plásticas livres de lubrificação e de manutenção que podem atender exatamente a esses requisitos e são caracterizadas pela alta capacidade de carga e uma longa vida útil.
Esse ano apresentamos muitos lançamentos de produtos…
Um dos novos produtos da linha igubal® se destaca especialmente: o novo terminal rotular de haste de metal. Descubra aqui o que torna essa peça diferente.