Second – Página: 36 – igus Blog Brasil

Categoria:

Second

Como reduzir a manutenção em plataformas de perfuração e sistemas top drives? Qual alternativa ao loop de serviço posso usar?

Rebeca Tarragô | 31st março 2022

A otimização de recursos, maior confiabilidade operacional e segurança são critérios importantíssimos na escolha dos componentes, principalmente em áreas de difícil acesso e periculosidade alta, como é o caso de plataformas offshore, por exemplo. Muitos engenheiros tem buscado alternativas para seguir otimizando esses pontos e promovendo melhorias técnicas para seus sistemas. Hoje, falaremos sobre uma […]

Leia mais...

Manutenção Preventiva x Manutenção Preditiva? – Conheça os diferencias entre elas e como otimizá-las

Miriam Araldi | 28th março 2022

Para o sucesso da indústria, é preciso estar em dia com a manutenção das máquinas e equipamentos. Dentre os tipos mais comuns de manutenção, podemos citar a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Os nomes são parecidos, mas os seus objetivos são diferentes.

Leia mais...

O que é o sistema basic flizz® e quando devo utilizá-lo?

Rebeca Tarragô | 25th março 2022

Um sistema de esteiras porta cabos e cabos elétricos especiais protegidos por uma calha guia instalada verticalmente sobre a esteira. O sistema é ideal para estações de tratamento de água, estações de esgoto e usinas hidroelétricas pois fica muito protegido contra os ambientes agressivos e é de baixíssima manutenção.

Leia mais...

Soluções livres de manutenção e confiáveis para geração de energia renovável

Nayara Espinaci | 24th março 2022

A geração energia, principalmente de fontes renováveis, requer soluções tecnológicas confiáveis e duráveis. Nesse processo, os diferentes sistemas são frequentemente expostos a condições climáticas extremas, como raios UV, variações de temperatura, ventos fortes, sujeira e pó, e precisa aguentar isso durante anos. Sob medida para o sistema específico, oferecemos soluções especiais feitas de polímeros de […]

Leia mais...

Sistema Festoon nas pontes rolantes ou esteiras porta cabos? Qual solução utilizar?

Rebeca Tarragô | 14th março 2022

O gerenciamento confiável e dinâmico de cabos é um dos maiores desafios da tecnologia moderna de guindastes e pontes rolantes. Praticamente todos os modos de aplicação de pontes rolantes estão enfrentando requisitos cada vez maiores em relação a distâncias, velocidades e precisão de deslocamento.  O post de hoje será dedicado a esse assunto que vem atraindo […]

Leia mais...

Conheça os tipos de roletes de faca da igus

Nayara Espinaci | 11th março 2022

Seja na tecnologia de enchimento ou na produção de alimentos – onde quer que seja necessário um funcionamento suave e livre de lubrificantes, os roletes de faca da especialista em tribopolímeros igus ajudam a transferir cuidadosamente as mercadorias transportadas para os seguintes transportadores.

Leia mais...

Qual cabo Ethernet é o certo para minha aplicação?

Rebeca Tarragô | 8th março 2022

Mesmo que pareça uma decisão tão importante ao planejar e desenvolver uma máquina, escolher o cabo Ethernet certo é mais importante do que você imagina. Se o cabo não encaixar perfeitamente, os dados podem não ser transferidos corretamente, o que, por sua vez, pode levar a um mau funcionamento da máquina. Nesse artigo, mostraremos diferentes tipos de […]

Leia mais...

Quando devo trocar meu rolamento de esferas?

Nayara Espinaci | 2nd março 2022

Os rolamentos de esferas xiros em polímero em conformidade com a DIN 625 não requerem lubrificação externa, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados em segurança nas indústrias de medicina, embalagem, processamento de alimentos, tecnologia de acionamento e outras indústrias. Considerando que o polímero para nossos rolamentos de esferas xiros consiste em uma mistura de plásticos básicos, lubrificantes sólidos, fibras e filamentos, as esferas são normalmente feitas de vidro, plástico ou aço inoxidável. As esferas são alojadas em uma gaiola, que pode consistir em nosso próprio material xirodur B180, poliamida (PA), polipropileno (PP) ou polieteretercetona (PEEK). Por favor, consulte nosso catálogo para saber mais combinações de materiais e especificações técnicas.

Leia mais...

Porcas em polímero para fusos de avanço e a influência da temperatura!

Nayara Espinaci | 25th fevereiro 2022

Os acionamentos de fuso de avanço são usados ​​em máquinas em uma ampla variedade de indústrias. Os requisitos para a escolha e uso dos fusos são, portanto, diferentes: desde cargas altas e baixas até altas e baixas rotações até grandes faixas de temperatura ou temperaturas permanentes em torno de 200 °C. Aqui, também, as porcas rosqueadas e os fusos devem funcionar perfeitamente. É feita uma distinção entre os seguintes acionamentos de fusos: fusos de esferas lubrificados, fusos de funcionamento a seco e fusos de metal lubrificados. 

Leia mais...

Como funciona a autoprogramação de Robôs da igus®?

Miriam Araldi | 21st fevereiro 2022

Com o software correspondente, você pode programar e movimentar o robô através de uma interface gráfica de usuário. Visão geral do sistema Sistema robótico padrão é composto por três componentes: Robô; dependendo da aplicação como braço articulado, robô delta ou sistemas de módulos lineares multiaxiais drylin®. Sistema de controle de robôs: quadro de controle ou trilho (DIN); o quadro […]

Leia mais...