Second
As fitas deslizantes autolubrificadas tribo-tape são utilizadas para revestir áreas sujeitas a desgaste, com movimento relativo, de forma a não danificar os componentes estruturais com movimento do sistema. Descreva os requisitos que deve cumprir e nós lhe forneceremos uma solução.
Nos últimos anos, a energia solar emergiu como uma fonte de energia limpa e renovável com um potencial incrível para atender às demandas globais de energia. Os trackers solares desempenham um papel crucial na maximização da eficiência dos painéis solares, seguindo a trajetória do sol ao longo do dia. Neste artigo, vamos explorar a importância […]
Sistemas de esteiras porta cabos vs. sistemas Festoon O gerenciamento confiável e dinâmico de cabos é um dos maiores desafios da tecnologia moderna de guindastes e pontes rolantes. Praticamente todos os modos de aplicação de guindaste estão enfrentando requisitos cada vez maiores em relação a distâncias, velocidades e precisão de deslocamento. O post de hoje será […]
A elevada confiabilidade é o motivo dos nossos produtos nas pontes de embarque para passageiros. Os movimentos dos cabos no corredor de embarque podem ser guiados com segurança com os nossos sistemas de esteiras porta cabos. Os cursos são maioritariamente movimentos horizontais nos túneis telescópicos e verticais nas unidades elevatórias. As esteiras porta cabos são resistentes, pelo que se pode contar com uma longa vida útil. Podem ser instaladas de forma a economizar espaço, evitando a suspensão de cabos visualmente desagradável. As esteiras porta cabos podem ser utilizadas para fornecerem toda a energia necessária (cabos de potência e controle, elementos hidráulicos, pneumáticos etc.)
Tranquilidade e confiança para nossos clientes Na indústria moderna, onde a eficiência, confiabilidade e segurança são essenciais, cada componente desempenha um papel crucial. Quando se trata de sistemas de movimento e automação, os cabos elétricos são uma peça fundamental. Na igus®, reconhecemos a importância desses componentes e nos esforçamos para oferecer a mais alta qualidade […]
Yes é o programa da igus® que apoia jovens estudantes em diferentes vertentes. Como parte do nosso programa, você terá acesso a amostras de produtos grátis ou produtos com condições especiais, catálogos, treinamentos e apresentações personalizadas para sua área de atuação/interesse.
Celebrando Inovações na Automação de Baixo Custo E você está sabendo que uma nova edição do prêmio ROIBOT vem aí? A edição de 2024 do Prêmio ROIBOT, prêmio dedicado a reconhecer a excelência em aplicações criativas envolvendo automação de baixo custo (LCA) e sistemas robóticos já está acontecendo! Neste ano, seguimos buscando os projetos mais […]
Que a igus é uma empresa líder na fabricação de componentes em polímero vocês já sabem… E que atuamos em mais de 55 segmentos industriais também. Vamos falar mais de um deles hoje? A indústria de fabricação de bicicletas e veículos em duas ou três rodas! Com mais de 30 anos de experiência, temos o […]
O sexto eixo de um robô, também conhecido como último eixo de um braço robótico é do, se não, o componente mais importante em um robô. Sem o sexto eixo, um braço robótico pode ser inútil. Seja uma garra, uma tocha de soldagem, uma câmera de inspeção, ou algo totalmente diferente…. o sexto eixo é […]
E2 micro da igus: fornecimento de energia facilitado Embora as esteiras porta cabos da linha E2 micro sejam pequenas e leves, com alturas interiores de apenas 10 e 15 mm, elas são extremamente resistentes. Com as novas versões, ao empregar um sistema, o peso de preenchimento permitido na série E2.15 foi aumentado em 100% em […]