Impressão 3D
A impressão 3D é um método de fabricação amplamente popular e em rápido crescimento, com o modelagem por deposição fundida (FDM) sendo o tipo mais popular de impressão 3D. A popularidade da impressão FDM levou ao desenvolvimento de inúmeras variedades de filamentos de impressão por diversos fabricantes, cada um com suas próprias propriedades, vantagens e […]
A igus expandiu sua oferta de engrenagens com engrenagens cônicas feitas de seus plásticos de alto desempenho iguform S270 e igutek P360. Essas engrenagens autolubrificantes resistentes à abrasão são uma alternativa leve e livre de manutenção às engrenagens metálicas tradicionais. As engrenagens são amplamente utilizadas como elementos de acionamento em uma variedade de aplicações, desde bicicletas […]
A impressão 3D é um dos, se não o tópico mais quente, nos métodos de fabricação hoje, e por boas razões. Ele abriu maneiras totalmente novas de pensar em soluções para problemas que surgem, e o faz enquanto gera relativamente menos desperdício do que outros métodos de fabricação, como o uso de máquinas-ferramentas . Mas […]
A manufatura aditiva já se mostrou altamente eficaz em muitas áreas de atuação. Com uma infinidade de possibilidades de criação e cada vez mais opções de materiais disponíveis do mercado, elas estão sendo cada vez mais buscadas como uma nova alternativa para muitas aplicações diferentes, tornando muitas vezes essas aplicações mais econômicas e flexíveis. Agora […]
Como a impressão 3D passou a ser usada não apenas para a construção de protótipos, mas também para a fabricação de peças de aplicação final em aplicações industriais, os materiais de impressão 3D devem apresentar as mesmas propriedades que os materiais que foram usados anteriormente para a tecnologia de fabricação convencional. Isso se aplica a todas as propriedades do material: mecânica, térmica, elétrica, etc. Por isso, a resistência ao desgaste e o coeficiente de atrito são as propriedades mais importantes nos componentes igus, e isso permanece válido para a seleção de materiais de impressão 3D.
A tecnologia de impressão 3D está revolucionando os processos de fabricação e produção. Ela permite criar objetos únicos, eliminar perdas, otimizar processos e gerar uma série de aplicações menos complexas.
Atualmente, a impressão 3D de para alimentos tem um grande potencial no campo da inovação alimentar. Esse método de fabricação também pode ser uma alternativa saudável e boa para o meio ambiente. Materiais mais leves, maior flexibilidade e produção eficiente estão entre os principais benefícios da impressora 3D na produção de alimentos.
Os processos de fabricação aditiva fazem parte da área de produção digital. Independentemente do método de impressão 3D, cada novo componente deve primeiro ser projetado como um modelo 3D digital, que pode ser usado para produção sem a necessidade de outras ferramentas específicas do componente.
Parceria de materiais facilita a impressão de componentes isentos de lubrificação e de baixo desgaste. Devido à cooperação entre a Ultimaker e a igus, o processamento dos tribofilamentos iglidur nas impressoras 3D da Ultimaker tornou-se muito mais fácil.
Graças as garras de plástico feitas com impressoras 3D, os fabricantes economizaram 85% de custos e 70% de tempo. Confira! Até 50 vezes mais resistente ao desgaste que materiais comuns: os filamentos de impressão da igus® que possibilitaram essa economia.
Até agora, a mobilidade elétrica está avançando lentamente. Aqui no Brasil, os carros elétricos começaram a aparecer agora… Uma das razões por esse avanço estar ocorrendo de forma lenta, mesmo na Europa é a questão da infra-estrutura de carregamento, que ainda está em estudo. Muitos motoristas lá não estão satisfeitos com as possibilidades do “combustível […]