Esteiras porta cabos – Página: 4 – igus Blog Brasil

Categoria:

Esteiras porta cabos

O que é o posicionador rápido readychain®?

Miriam Araldi | 25th abril 2024

O posicionador rápido readychain® é um produto revolucionário que simplifica e acelera os processos de montagem em sua empresa.
As peças são adaptadas com precisão aos requisitos e fabricadas individualmente usando impressão 3D. Eles são simplesmente colocados entre a parte superior e inferior de uma esteira porta cabos e fixados com abraçadeiras. A remoção após a colocação é igualmente fácil.

Leia mais...

Soluções igus para a indústria de máquinas-ferramentas

Rebeca Tarragô | 25th março 2024

Torneamento, fresagem, prensagem, martelamento, corte, da baixa à alta automação, dos centros de usinagem às linhas de produção: sem máquinas-ferramentas não há produção. No entanto, nenhuma máquina pode operar sem um fornecimento confiável de energia, dados, ar ou mídia. Os componentes que compõe essas máquinas-ferramentas estão expostos a condições operacionais adversas. Os cavacos e limalhas quentes […]

Leia mais...

A queridinha do momento: Conheça a esteira porta cabos E4Q

Rebeca Tarragô | 18th março 2024

Sistema de esteira porta cabos robusta e fácil de instalar para cursos longos e sem suporte. Conheça a esteira E4Q da igus®! As esteiras porta cabos, também chamadas de fornecimento de energia e e-chains®, são conhecidas como o “cordão umbilical” da máquina moderna. São usadas para orientar e proteger cabos e mangueiras flexíveis, tendo se suportar […]

Leia mais...

Sistemas readychain® – Exemplos de aplicações!

Miriam Araldi | 5th março 2024

Para a produção de máquinas e equipamentos, há muitas boas razões para utilizar esteiras porta cabos prontas para instalar. Nossos sistemas readychain® é uma ótima solução para muitas áreas industriais, como a indústria madeireira, a indústria têxtil, a tecnologia de sistemas de medição e a construção de máquinas especiais.

Leia mais...

Segurança e confiabilidade dos equipamentos na indústria de cimento!

Miriam Araldi | 21st fevereiro 2024

Na indústria de materiais de construção, a indústria de cimento desempenha um papel importante, atuando como um condutor de sucesso em todo o setor de construção. Na sociedade industrial moderna, o cimento é indispensável como parte do concreto. Sem o cimento como agente aglutinante, não seriam construídos edifícios industriais, residenciais e de escritórios duradouros, bem […]

Leia mais...

Por quê devo trocar o sistema Festoon nas pontes rolantes? Confira o comparativo das soluções!

Rebeca Tarragô | 2nd fevereiro 2024

Sistemas de esteiras porta cabos vs. sistemas Festoon O gerenciamento confiável e dinâmico de cabos é um dos maiores desafios da tecnologia moderna de guindastes e pontes rolantes. Praticamente todos os modos de aplicação de guindaste estão enfrentando requisitos cada vez maiores em relação a distâncias, velocidades e precisão de deslocamento.  O post de hoje será […]

Leia mais...

Soluções igus® para aeroportos – Pontes para a embarcação de passageiros – Segurança e longa vida útil!

Miriam Araldi | 30th janeiro 2024

A elevada confiabilidade é o motivo dos nossos produtos nas pontes de embarque para passageiros. Os movimentos dos cabos no corredor de embarque podem ser guiados com segurança com os nossos sistemas de esteiras porta cabos. Os cursos são maioritariamente movimentos horizontais nos túneis telescópicos e verticais nas unidades elevatórias. As esteiras porta cabos são resistentes, pelo que se pode contar com uma longa vida útil. Podem ser instaladas de forma a economizar espaço, evitando a suspensão de cabos visualmente desagradável. As esteiras porta cabos podem ser utilizadas para fornecerem toda a energia necessária (cabos de potência e controle, elementos hidráulicos, pneumáticos etc.)

Leia mais...

Esteiras porta cabos para os menores espaços de instalação? Nós temos!

Rebeca Tarragô | 15th janeiro 2024

E2 micro da igus: fornecimento de energia facilitado Embora as esteiras porta cabos da linha E2 micro sejam pequenas e leves, com alturas interiores de apenas 10 e 15 mm, elas são extremamente resistentes. Com as novas versões, ao empregar um sistema, o peso de preenchimento permitido na série E2.15 foi aumentado em 100% em […]

Leia mais...

Prêmio vector 2024! Conheça o concurso e inscreva-se já!

Rebeca Tarragô | 19th dezembro 2023

Você já ouviu falar em nosso prêmio vector? O prêmio vector é uma iniciativa da igus que acontece a cada dois anos com o intuito de premiar aplicações inovadoras com o uso dos sistemas de esteiras porta cabos igus. O prêmio vector que visa encontrar os mais inovadores sistemas de fornecimento de energia está entrando […]

Leia mais...

Esteira porta cabos C6 – Solução para aplicações em salas limpas!

Miriam Araldi | 11th dezembro 2023

A resistência ao desgaste é o parâmetro decisivo para aplicações das nossas esteiras em salas limpas. Com a linha C6, o desgaste é dificilmente mensurável. Este é o melhor resultado: nenhuma abrasão pode ser medida quando nossa esteira C6 é utilizada, mesmo sob cargas elevadas. Outras vantagens são a operação extremamente silenciosa e a facilidade de instalação.

Leia mais...