Buchas iglidur® – Página: 7 – igus Blog Brasil

Categoria:

Buchas iglidur®

Existem componentes plásticos para aplicações móveis que são detectáveis e com certificações para uso na indústria alimentícia?

Rebeca Tarragô | 18th setembro 2022

A resposta aqui é bem simples: SIM! Na indústria alimentícia muitas vezes é necessário utilizar componentes plásticos que tenham aprovação alimentar. Às vezes eles estão em contato direto com os alimentos sendo processados ou localizados próximos aos produtos. Existe um alto risco de que partes ou outros componentes plásticos se quebrem e caiam no produto. Se os materiais […]

Leia mais...

Quatro considerações importantes ao selecionar um eixo para usar com as buchas autolubrificantes iglidur®

Rebeca Tarragô | 19th agosto 2022

Hoje vamos falar sobre a importância na especificação correta de materiais de eixo e buchas que funcionem bem juntos. Uma série de problemas pode surgir se o material do eixo incorreto for usado com uma bucha específica. Material de eixo: Muitos materiais de eixo diferentes estão disponíveis no mercado, atendendo a uma ampla variedade de […]

Leia mais...

Gerenciamento térmico na indústria automotiva – entenda a importância!

Miriam Araldi | 27th julho 2022

Aquecimento aconchegante no inverno e um ambiente climatizado e fresco no verão – além dessas preocupações cotidianas, o gerenciamento térmico desempenha um papel decisivo na indústria automotiva. Nesse setor, por exemplo, é o motor que atende a diversos cenários. A princípio, ele precisa de um aumento de temperatura o mais rápido possível, enquanto em pleno funcionamento ele se esforça para resfriar o veículo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu componentes ideias para indústria automotiva e que auxiliam no gerenciamento térmico dos automóveis. Por exemplo, as buchas autolubrificantes iglidur são livres de manutenção e lubrificação no uso e agregam tecnologia à essas aplicações. Eles reduzem custos e a vida útil pode ser calculada online, sem custos. 

Leia mais...

Por que as buchas feitas em polímero tribologicamente otimizado tem ganhado espaço no mercado?

Nayara Espinaci | 19th julho 2022

Com a implementação de buchas autolubrificantes de plástico tribo-otimizados da igus®, nós conseguimos melhorar a vida útil de seu equipamento, reduzir custos e eliminar a necessidade de graxa em aplicações.

Leia mais...

Otimização VAVE na indústria automotiva? Como identificar vantagens competitivas durante o desenvolvimento de produtos e na produção em série

Rebeca Tarragô | 13th julho 2022

O aumento constante da pressão de preços e custos está forçando o desenvolvimento de produtos e a busca por alternativas inovadoras. E é exatamente aí que entra a engenharia de valor (VAVE). O que é VAVE e como pode ser usado? O VAVE é um método extremamente eficaz de otimização de tecnologia, processos e custos. Na indústria […]

Leia mais...

Troque suas guias lineares agora … e reduza custos em até 40%!

Nayara Espinaci | 29th junho 2022

As guias lineares drylin® com buchas autolubrificantes permitem um funcionamento livre de manutenção e livre de lubrificação de componentes de máquinas e equipamentos, cuja função é determinada por movimentos relativos em uma linha reta entre componentes. Os plásticos de alto desempenho especiais dry-tech® garantem que os elementos das máquinas possam ser movimentados ao longo de um eixo ou guia de perfil de forma silenciosa e com pouco atrito. Comparado a soluções lineares com elementos recirculantes, os custos de aquisição são até 40% mais baixos e não há custos operacionais adicionais.

Leia mais...

Os lubrificantes são realmente necessários para ajustes de formato em máquinas de embalagem?

Nayara Espinaci | 17th junho 2022

A maioria das máquinas de embalagem tem vários ajustes de formato. Eles geralmente utilizam porcas trapezoidais e um fuso de avanço correspondente. Muitos ajustes de formato também ainda são construídos usando porcas de metal como bronze ou aço. Para funcionar sem problemas, esses projetos precisam de muita lubrificação. Os ambientes sujos observados nas aplicações de embalagem significam que são necessárias relubrificação e manutenção regulares.

Leia mais...

Comparação de materiais de buchas: buchas de bronze versus buchas de polímero

Rebeca Tarragô | 13th junho 2022

As buchas de bronze, como muitas outras buchas puramente metálicas, são baseadas em uma ‘liga’. Nesse processo, “misturas” metálicas são criadas pela fusão de diferentes tipos de metal, que por sua vez possuem especificações diferentes. Uma comparação direta dessas diferentes ligas com os compostos poliméricos diferentes, que são comuns em buchas de polímeros, é difícil. No entanto, essa postagem […]

Leia mais...

Plásticos para movimentação em aplicações de ajuste de assentos automotivos!

Nayara Espinaci | 19th maio 2022

Polímeros excepcionais, aprimorados por meio de adições específicas de materiais de reforço e lubrificantes sólidos, testados milhares de vezes e comprovados em milhões de aplicações – é isso que os plásticos de movimento igus representam. Todos os anos, nossos engenheiros desenvolvem mais de 100 novos compostos plásticos e realizam mais de 3.500 testes em buchas […]

Leia mais...

Tarugos feitos em polímero de engenharia tribo-otimizados para usinagem e confecção de peças customizadas

Rebeca Tarragô | 11th abril 2022

Para oferecer aos clientes uma produção ainda mais eficiente, seguimos expandindo a linha de produtos semi-acabados como, tarugos, barras ocas e placas para usinagem em diferentes tamanhos. São mais de 20 tipos diferentes materiais iglidur de alto desempenho fornecidos como barras e placas de materiais que permitem o processamento individual para a fabricação de peças […]

Leia mais...