robotica
A automação se tornou um dos principais motores de eficiência e produtividade em diversos setores. Entre as soluções mais utilizadas estão os AGVs (Veículos Guiados Automaticamente) e os AMRs (Robôs Móveis Autônomos). Ambas as tecnologias otimizam a movimentação de materiais e reduzem a necessidade de mão de obra manual. No entanto, elas apresentam diferenças importantes […]
O sexto eixo de um robô, também conhecido como último eixo de um braço robótico é do, se não, o componente mais importante em um robô. Sem o sexto eixo, um braço robótico pode ser inútil. Seja uma garra, uma tocha de soldagem, uma câmera de inspeção, ou algo totalmente diferente…. o sexto eixo é […]
As atividades de pick and place são algumas das mais comumente automatizadas hoje em dia devido à sua simplicidade e natureza repetitiva. No entanto, isso significa que as opções disponíveis para robôs pick and place são vastas e as vezes, pode ser difícil escolher o sistema ideal para a aplicação em questão. É importante compreender os […]
A tecnologia no segmento automotivo não para de evoluir e, junto com ela, também cresce o padrão de exigências dos equipamentos utilizados na indústria. Se antes os itens para reparação automotiva eram mais básicos e não apresentavam grandes diferenças entre si no mercado automotivo, hoje as tendências na indústria apontam para produtos cada vez mais diferenciados e específicos para cada tipo de função – capazes de agregar toda a tecnologia necessária para você ganhar mais competitividade!
Por isso, com o uso de cabos especiais e esteiras porta cabos em polímero igus é possível estimar a ciclagem com base nos dados de aceleração, velocidade, ambiente, quantidade de cabos e curso. Com isso, é possível gerar resultados surpreendentes de durabilidade, aumentar a confiabilidade dos equipamentos e trabalhar planos de manutenção preventiva de forma precisa e livre de falhas e paradas não planejadas.
Muitas vezes conversando com clientes nos deparamos com dúvidas sobre nosso portfólio de produtos. Sim, ele é muuuuito extenso. Graças à nossa ampla linha de produtos, conseguimos atender diversas áreas, segmentos e aplicações. Nossos carros-chefes são: esteiras porta cabos, buchas autolubrificantes, guias lineares, mancais rotulares, cabos elétricos especiais, conectores e sistemas de fornecimento de energia […]
Você sabia que em nosso site existe uma sessão voltada para ferramentas que promovem ganho de tempo e facilitam o planejamento de projetos e manutenções preventivas? Nossas ferramentas chamadas de “especialistas digitais” ajudam a encontrar o produto certo para aplicação, calculam a vida útil dos componentes de acordo com a aplicação e até mesmo configuram robôs. Confira aqui a ferramenta que trouxemos hoje!
A RBTX.com é a nova plataforma que reúne usuários e fornecedores de componentes robóticos de baixo custo com rapidez e facilidade. Os usuários podem montar uma solução robótica de baixo custo de acordo com os seus requisitos e que caibam em seu orçamento. Os fornecedores de componentes robóticos podem apresentar os seus produtos a um público maior em um novo mercado.