#polímero
No mundo da engenharia e da fabricação de máquinas, a falha de um componente pode ter consequências catastróficas. Por isso, a promessa de vida útil de um produto é insuficiente; ela precisa ser validada por ciência e testes rigorosos.
Sendo assim, nosso laboratório de testes, localizado na sede da empresa em Colônia, Alemanha, é o coração dessa validação. Com uma área de cerca de 5.500m² e mais de 15.000 testes realizados anualmente, ele é reconhecido como o maior centro de testes do mundo para polímeros de engenharia em movimento. 💡
Fábricas perdem milhares de reais por hora com falhas inesperadas e downtime causado por componentes críticos (esteiras, cabos, mancais) quebrando de surpresa. A manutenção reativa ou a troca por calendário são abordagens cegas e custosas.
A adoção do monitoramento de condições da igus é um passo decisivo. Não fornecemos apenas sensores; fornecemos experiência e dados de testes incorporados em cada componente. Substitua a incerteza por previsão e o pânico por planejamento! 🚀
Você sabia que engrenagens plásticas podem substituir metal em diversas aplicações industriais, oferecendo menos desgaste, menor ruído e menor necessidade de lubrificação? Mas, com diferentes processos de fabricação disponíveis — usinagem, injeção e impressão 3D. Por que engrenagens metálicas podem ser problemáticas? Engrenagens metálicas ainda são comuns, mas elas apresentam vários desafios que impactam a […]
Confiabilidade e eficiência na produção farmacêutica 💊
Oferecemos suporte completo, desde a análise das necessidades da sua operação até a implementação das soluções ideais, ajudando sua empresa a manter equipamentos sempre confiáveis e linhas de produção eficientes.
✅ Resultados comprovados:
🔸Maior vida útil de componentes
🔸Redução de custos e manutenção
Pressões por redução de peso, aumento da eficiência energética, menor impacto ambiental e maior durabilidade fazem com que fabricantes busquem novas alternativas a cada projeto. Peças metálicas tradicionais, apesar de robustas, muitas vezes trazem desafios como: Maior peso nos sistemas; Custos elevados de manutenção; Necessidade de lubrificação frequente; Desgaste acelerado em ambientes com poeira, sujeira […]
Sem lubrificação, sem manutenção! As buchas autolubrificantes iglidur® contêm milhões de lubrificantes sólidos em câmaras minúsculas que estão embutidas em um material reforçado com fibras. O material libera pequenas quantidades de lubrificantes sólidos dessas câmaras. Isso é suficiente para lubrificar os arredores imediatos. Eles também ajudam a reduzir o coeficiente de atrito dos materiais iglidur®. A integração em […]
O revestimento iglidur® é um polímero tribologicamente otimizado em forma de pó que pode ser aplicado a componentes eletricamente condutores usando revestimento em pó. Como todos os materiais iglidur®, os pós de revestimento oferecem excelentes coeficientes de atrito e desgaste. Isso permite que você proteja até mesmo superfícies muito usadas contra desgaste.
As buchas autolubrificantes iglidur® não são apenas econômicas, mas também livres de manutenção, livres de lubrificação e versáteis. Elas estão disponíveis em estoque ou como um componente feito sob medida – sem quantidade mínima de pedido! Por mais de 30 anos, a igus® tem fabricado buchas autolubrificantes a partir de polímeros de alto desempenho compatíveis com a RoHS enquanto desenvolve novos materiais.
O termo genérico “máquinas de embalagens” inclui todas as máquinas, instalações e equipamentos utilizados na indústria. O processo é fundamental para a indústria como um todo, porque ela dá a roupagem do produto que será entregue ao consumidor.
Sendo assim, a igus desenvolveu componentes para máquinas que são livres de manutenção e lubrificação. Tecnologia de polímeros de alto desempenho que ajudam a otimizar as máquinas e ajudam no aumento de produtividade.
Os rolamentos de esferas xiros em polímero em conformidade com a DIN 625 não requerem lubrificação externa, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados em segurança nas indústrias de medicina, embalagem, processamento de alimentos, tecnologia de acionamento e outras indústrias. Considerando que o polímero para nossos rolamentos de esferas xiros consiste em uma mistura de plásticos básicos, lubrificantes sólidos, fibras e filamentos, as esferas são normalmente feitas de vidro, plástico ou aço inoxidável. As esferas são alojadas em uma gaiola, que pode consistir em nosso próprio material xirodur B180, poliamida (PA), polipropileno (PP) ou polieteretercetona (PEEK). Por favor, consulte nosso catálogo para saber mais combinações de materiais e especificações técnicas.