#manutençãoelétrica – Página: 3 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#manutençãoelétrica

O que são cabos montados e por que fazem a diferença na automação industrial?

Rebeca Tarragô | 7th fevereiro 2025

Na automação industrial, a confiabilidade e a eficiência dos sistemas dependem diretamente da qualidade dos componentes utilizados. Um dos elementos fundamentais nesse contexto são os cabos elétricos, que conectam motores, sensores e dispositivos de controle. Mas você já ouviu falar em cabos montados? Esses cabos prontos para uso podem ser um grande diferencial em aplicações […]

Leia mais...

5 Sinais de que sua manutenção precisa de melhorias – Melhore a estratégia e aumente a produtividade com as nossas soluções em polímeros autolubrificantes

Miriam Araldi | 6th fevereiro 2025

Você sabia que pequenas falhas na manutenção podem levar a grandes problemas para sua operação? Em um ambiente industrial, a manutenção eficaz é a chave para garantir a continuidade da produção e evitar custos extras com reparos inesperados e tempo de inatividade. 🕗🛠️ Mas como saber se sua manutenção está no caminho certo ou se […]

Leia mais...

Evite falhas elétricas: conheça os principais problemas causados por cabos de baixa qualidade

Rebeca Tarragô | 5th fevereiro 2025

Como fatores como blindagem, materiais de isolamento e tipo de condutor impactam a vida útil dos cabos em ambientes industriais severos. A escolha do cabo elétrico adequado é um fator crítico para garantir a segurança e a eficiência em aplicações industriais. Ambientes severos, que envolvem movimentação constante, altas temperaturas, exposição a produtos químicos e tensões […]

Leia mais...

Sistemas trippers para descarregamento aéreo: Manutenção, desafios e soluções

Rebeca Tarragô | 30th outubro 2024

Os sistemas trippers para descarregamento aéreo são essenciais para a movimentação eficiente de materiais em diversas indústrias, como a de mineração, fertilizantes, agrícola, madeira e muitas outras. Esses sistemas permitem o transporte contínuo de grandes volumes, reduzindo custos operacionais e aumentando a produtividade. No entanto, a manutenção desses sistemas pode ser desafiadora, especialmente devido ao […]

Leia mais...

Inovação em movimento: A tecnologia por trás dos cabos de encoder/resolver da igus

Miriam Araldi | 23rd outubro 2024

Um cabo de encoder/resolver é utilizado para conectar encoders ou resolvers a sistemas eletrônicos subsequentes, fornecendo dados e alimentação necessários para o funcionamento desses dispositivos. Ou seja, um cabo do sistema de medição geralmente pode ser encontrado em qualquer unidade de acionamento e é identificado por sua cor verde brilhante. que tem sua origem na […]

Leia mais...

O impacto da resistência à torção em aplicações robóticas com movimentação: a inovação dos cabos CF Robot

Rebeca Tarragô | 30th setembro 2024

Em aplicações robóticas industriais, a demanda por alta flexibilidade e resistência a movimentos complexos tem impulsionado o desenvolvimento de componentes elétricos mais robustos e confiáveis. Uma das maiores preocupações nestes sistemas é o desgaste dos cabos devido aos movimentos repetitivos de torção e flexão, comuns em robôs industriais e maquinários avançados. Nesse contexto, nossa linha […]

Leia mais...

Um guia completo sobre como especificar uma esteira porta cabos

Rebeca Tarragô | 26th setembro 2024

Especificar uma esteira porta cabos para a sua aplicação pode ser um desafio. Pensando nisso, criamos um guia para te ajudar nessa tarefa. Importante lembrar que para otimizar tempo, nossos consultores também estão sempre à disposição para auxiliá-los nessas especificações com uma consultoria personalizada e gratuita! Confira o passo a passo para a sua esteira […]

Leia mais...

Desenvolvemos o primeiro sistema de fornecimento de energia robótico certificado para salas limpas!

Rebeca Tarragô | 17th setembro 2024

Segurança máxima na produção de baterias: a triflex R TRC feita com o material ESD recebe a melhor certificação possível para salas limpas a seco para ISO Classe 4-5 Com a crescente demanda por carros elétricos, a necessidade de baterias de íon-lítio de alta qualidade também está aumentando. Por esse motivo, o ideal é que […]

Leia mais...

Deseja evitar o tempo de inatividade não programado da máquina? Experimente o futuro com o i.Cee!

Miriam Araldi | 29th agosto 2024

O tempo de inatividade não planejado do equipamento de produção custa dinheiro e reduz significativamente seus lucros a longo prazo. O que é certo é que as falhas de máquinas e sistemas representam uma séria ameaça ao setor industrial. A manutenção preditiva destina-se a gerar economia de custos em comparação com a manutenção preventiva de rotina, baseada em intervalos ou no tempo, pois o trabalho é realizado apenas quando necessário.

Leia mais...

rol e-chain® P4HD.56R – Esteira porta cabos para serviços pesados

Miriam Araldi | 5th agosto 2024

A nova rol e-chain® para serviços pesados atende a todos os requisitos relevantes para guindastes de contêineres da próxima e das futuras gerações. Cursos cada vez mais longos, maior dinâmica, ciclos de tensão curtos, zero falhas: em resumo, isso é o que é exigido pelos fabricantes de guindastes de contêineres STSs para esteiras porta cabos nas pontes de guindastes. O novo P4HD.56R atende a esses requisitos e oferece máxima eficiência econômica.

Leia mais...