#igusbrasil – Página: 24 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#igusbrasil

Revolucionando o movimento 3D, conheça as esteiras porta cabos para proteção de cabos e mangueiras em robôs!

Rebeca Tarragô | 16th maio 2022

As tarefas para robôs industriais se expandiram continuamente desde sua introdução no início dos anos 1960. Atualmente, manusear, pintar, transportar, carregar e descarregar, assim como montar, são feitos por robôs em todo o mundo e, muitas vezes, o tempo todo. Os níveis mais altos de precisão e velocidade, assim como as possibilidades técnicas no campo […]

Leia mais...

Regras gerais para cabos e mangueiras em esteiras porta cabos igus®

Miriam Araldi | 11th maio 2022

A principal vantagem dos nossos sistemas de esteira porta cabos é que eles podem acomodar com segurança uma ampla variedade de formas de cabos de diferentes mídias e dados em um único sistema. Você pode misturar mangueiras pneumáticas, cabos elétricos e sistemas hidráulicos em um mesmo compartimento. Além da qualidade dos cabos utilizados, a disposição de cada cabo dentro da esteira porta cabos e o espaço permitido são importantes para a vida útil do sistema. Várias opções de separação permitem que as esteiras porta cabos sejam adaptadas aos requisitos específicos de cada aplicação. Esta seção fornece recomendações detalhadas.

Leia mais...

Cabos resistentes a óleos? Confira opções que se destacam!

Rebeca Tarragô | 25th abril 2022

Os cabos devem sempre ser selecionados de acordo com a aplicação e as condições externas. Isso inclui condições climáticas, temperatura extrema ou ambiente e também contato com óleos. A resistência ao óleo dos cabos é muitas vezes indispensável. Vamos esclarecer mais informações sobre o assunto no post de hoje. Por que resistente ao óleo? Os óleos podem danificar os plásticos […]

Leia mais...

Saúde e Segurança na Indústria Médica/Farmacêutica – Componentes para salas limpas!

Miriam Araldi | 22nd abril 2022

Salas limpas são especialmente projetadas para impedir que as partículas do ambiente exterior entrem no ambiente controlado. Uma vez que seu ambiente foi construído, dois fatores restantes que causam contaminação são as pessoas e o processo. Então, deve-se determinar o grau de contaminação gerada por pessoas e o grau de contaminação gerada pelo processo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu uma linha especialmente para salas limpas. Componentes com os mais elevados padrões de higiene, livres de lubrificação e manutenção, que são resistentes à corrosão e de baixa vibração.

Leia mais...

Por que utilizar polímeros na indústria alimentícia? Confira as vantagens!

Miriam Araldi | 13th abril 2022

A igus desenvolveu produtos específicos com conformidade FDA para indústria alimentícia e que possuem vida útil calculável. Com uma ampla linha de polímeros de alto desempenho, a empresa oferece soluções que são livres de manutenção, lubrificação, instalação simples, operação de baixo ruído e baixa vibração. Toda essa previsibilidade da vida útil do produto, assegura que essas paradas não planejadas não ocorrerão e que a manutenção pode ser planejada antecipadamente evitando custos dispendiosos.

Leia mais...

Quando devo trocar meu rolamento de esferas?

Nayara Espinaci | 2nd março 2022

Os rolamentos de esferas xiros em polímero em conformidade com a DIN 625 não requerem lubrificação externa, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados em segurança nas indústrias de medicina, embalagem, processamento de alimentos, tecnologia de acionamento e outras indústrias. Considerando que o polímero para nossos rolamentos de esferas xiros consiste em uma mistura de plásticos básicos, lubrificantes sólidos, fibras e filamentos, as esferas são normalmente feitas de vidro, plástico ou aço inoxidável. As esferas são alojadas em uma gaiola, que pode consistir em nosso próprio material xirodur B180, poliamida (PA), polipropileno (PP) ou polieteretercetona (PEEK). Por favor, consulte nosso catálogo para saber mais combinações de materiais e especificações técnicas.

Leia mais...

Porcas em polímero para fusos de avanço e a influência da temperatura!

Nayara Espinaci | 25th fevereiro 2022

Os acionamentos de fuso de avanço são usados ​​em máquinas em uma ampla variedade de indústrias. Os requisitos para a escolha e uso dos fusos são, portanto, diferentes: desde cargas altas e baixas até altas e baixas rotações até grandes faixas de temperatura ou temperaturas permanentes em torno de 200 °C. Aqui, também, as porcas rosqueadas e os fusos devem funcionar perfeitamente. É feita uma distinção entre os seguintes acionamentos de fusos: fusos de esferas lubrificados, fusos de funcionamento a seco e fusos de metal lubrificados. 

Leia mais...

4 Considerações ao escolher um fuso de avanço

Nayara Espinaci | 18th fevereiro 2022

Para utilizar um fuso de avanço para acionar sua aplicação, é preciso pensar em quatro pontos principais que podem ajudar a determinar a escolha correta dos fusos de avanço e porcas de polímero. Esses pontos são carga útil, velocidade, ciclo de trabalho e curso. Nesse artigo iremos nos aprofundar em cada um desses dados e discutir fatores adicionais que você deve considerar ao escolher o fuso de avanço certo para sua aplicação.

Leia mais...

Sustentabilidade – A igus apoia essa causa!

Miriam Araldi | 15th fevereiro 2022

O plástico é um material muito discutido. Porém, os nossos polímeros de elevada performance podem contribuir para a proteção dos recursos e do ambiente, e temos feito disto o foco das nossas atividades empresariais.
Nossa missão é desenvolver constantemente novidades e inovações. Dessa forma, permitimos que empresas economizem custos e recursos, e aumentem ainda mais a qualidade de máquinas e sistemas ao mesmo tempo.

Leia mais...

igus® Chainge – Programa de reciclagem da igus para esteiras porta cabos

Miriam Araldi | 10th fevereiro 2022

Você pode nos enviar as suas esteiras porta cabos em polímero usadas, em vez de simplesmente as eliminar juntamente com outros produtos, como resíduos industriais. Aceitamos todas as esteiras porta cabos, mesmo de outros fabricantes. Recolhemos as devoluções com o objetivo de maximizar a reciclagem, seja na nossa própria produção, seja utilizando um parceiro de reciclagem, que pode reutilizar o material. Separamos o material no local e trituramos tudo o que podemos utilizar para a produção em granulado. Premiamos o seu compromisso com um voucher igus com base no peso da esteira porta cabos que nos é enviada.

Leia mais...