#igusbrasil – Página: 14 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#igusbrasil

Soluções igus para espaços confinados – Vans/Motorhomes!

Miriam Araldi | 3rd junho 2024

Produtos da nossa gama, tais como drylin® N, drylin® W e as nossas guias telescópicas, já são encontrados em muitas aplicações no setor das casas móvel. Mesas deslizantes ou luzes LED, camas extraíveis, paredes de chuveiro, móveis e muitas outras aplicações podem ser produzidas com a ajuda dos nossos produtos. Quem já enfrentou o desafio de instalar escotilhas de telhado e painéis solares nos espaços mais apertados, sem que um cubra o outro? Com uma guia linear, tornamos o painel móvel! Cada projeto é único e, por vezes, são necessárias soluções únicas.

Leia mais...

O que é o posicionador rápido readychain®?

Miriam Araldi | 25th abril 2024

O posicionador rápido readychain® é um produto revolucionário que simplifica e acelera os processos de montagem em sua empresa.
As peças são adaptadas com precisão aos requisitos e fabricadas individualmente usando impressão 3D. Eles são simplesmente colocados entre a parte superior e inferior de uma esteira porta cabos e fixados com abraçadeiras. A remoção após a colocação é igualmente fácil.

Leia mais...

Laboratório igus® – Áreas de testes ao ar livre!

Miriam Araldi | 12th abril 2024

Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².

Leia mais...

Sistemas readychain® – Exemplos de aplicações!

Miriam Araldi | 5th março 2024

Para a produção de máquinas e equipamentos, há muitas boas razões para utilizar esteiras porta cabos prontas para instalar. Nossos sistemas readychain® é uma ótima solução para muitas áreas industriais, como a indústria madeireira, a indústria têxtil, a tecnologia de sistemas de medição e a construção de máquinas especiais.

Leia mais...

Materiais universais iglidur® – Confira as especificações!

Miriam Araldi | 28th fevereiro 2024

Os materiais universais são materiais iglidur® que, sob condições normais (temperatura, substâncias nocivas, etc.), podem ser usados quase universalmente. O iglidur® G é mais versátil entre os materiais iglidur®. Ele tem desempenho excelente em quase todas as disciplinas técnicas. O iglidur® GLW é especialmente adequado para soluções em grandes lotes. O iglidur® P e iglidur® K têm um potencial semelhante ao iglidur® G aliado a uma absorção de umidade significativamente reduzida, o que é vantajoso para uso em ambientes molhados.

Leia mais...

Segurança e confiabilidade dos equipamentos na indústria de cimento!

Miriam Araldi | 21st fevereiro 2024

Na indústria de materiais de construção, a indústria de cimento desempenha um papel importante, atuando como um condutor de sucesso em todo o setor de construção. Na sociedade industrial moderna, o cimento é indispensável como parte do concreto. Sem o cimento como agente aglutinante, não seriam construídos edifícios industriais, residenciais e de escritórios duradouros, bem […]

Leia mais...

Fitas deslizantes tribo-tape – Possibilidades ilimitadas de uso!

Miriam Araldi | 13th fevereiro 2024

As fitas deslizantes autolubrificadas tribo-tape são utilizadas para revestir áreas sujeitas a desgaste, com movimento relativo, de forma a não danificar os componentes estruturais com movimento do sistema. Descreva os requisitos que deve cumprir e nós lhe forneceremos uma solução.

Leia mais...

Soluções igus® para aeroportos – Pontes para a embarcação de passageiros – Segurança e longa vida útil!

Miriam Araldi | 30th janeiro 2024

A elevada confiabilidade é o motivo dos nossos produtos nas pontes de embarque para passageiros. Os movimentos dos cabos no corredor de embarque podem ser guiados com segurança com os nossos sistemas de esteiras porta cabos. Os cursos são maioritariamente movimentos horizontais nos túneis telescópicos e verticais nas unidades elevatórias. As esteiras porta cabos são resistentes, pelo que se pode contar com uma longa vida útil. Podem ser instaladas de forma a economizar espaço, evitando a suspensão de cabos visualmente desagradável. As esteiras porta cabos podem ser utilizadas para fornecerem toda a energia necessária (cabos de potência e controle, elementos hidráulicos, pneumáticos etc.)

Leia mais...

YES – Suporte para jovens engenheiros – Casos de sucesso!

Miriam Araldi | 26th janeiro 2024

Yes é o programa da igus® que apoia jovens estudantes em diferentes vertentes. Como parte do nosso programa, você terá acesso a amostras de produtos grátis ou produtos com condições especiais, catálogos, treinamentos e apresentações personalizadas para sua área de atuação/interesse.

Leia mais...

Prêmio ROIBOT! Você já conhece essa iniciativa?

Rebeca Tarragô | 22nd janeiro 2024

Celebrando Inovações na Automação de Baixo Custo E você está sabendo que uma nova edição do prêmio ROIBOT vem aí? A edição de 2024 do Prêmio ROIBOT, prêmio dedicado a reconhecer a excelência em aplicações criativas envolvendo automação de baixo custo (LCA) e sistemas robóticos já está acontecendo! Neste ano, seguimos buscando os projetos mais […]

Leia mais...