#iglidur
No ritmo intenso das colheitas, cada minuto conta. Uma parada não planejada pode significar perda de produtividade, aumento de custos e atraso nas operações. Por isso, reduzir o tempo de manutenção das colheitadeiras é essencial, e é exatamente aí que entram as nossas buchas autolubrificantes. Por que usar buchas autolubrificantes em colheitadeiras? As colheitadeiras trabalham […]
As rótulas esféricas desempenham um papel essencial em diversas aplicações industriais, proporcionando flexibilidade 🔄, precisão e a capacidade de compensar desalinhamentos em sistemas mecânicos. Se você está em busca de uma rótula esférica para o seu projeto, oferecemos uma ampla gama de soluções que atendem aos mais altos padrões de qualidade e desempenho. Mas, como […]
O revestimento iglidur® é um polímero tribologicamente otimizado em forma de pó que pode ser aplicado a componentes eletricamente condutores usando revestimento em pó. Como todos os materiais iglidur®, os pós de revestimento oferecem excelentes coeficientes de atrito e desgaste. Isso permite que você proteja até mesmo superfícies muito usadas contra desgaste.
A utilização de produtos corretos em ambientes com altas temperaturas é crucial para garantir a eficiência, segurança e longevidade dos equipamentos industriais. Com o intuito de garantir a qualidade e segurança nas indústrias, nós, igus®, oferecemos uma gama de produtos projetados especificamente para suportar condições extremas de calor.
Os materiais universais são materiais iglidur® que, sob condições normais (temperatura, substâncias nocivas, etc.), podem ser usados quase universalmente. O iglidur® G é mais versátil entre os materiais iglidur®. Ele tem desempenho excelente em quase todas as disciplinas técnicas. O iglidur® GLW é especialmente adequado para soluções em grandes lotes. O iglidur® P e iglidur® K têm um potencial semelhante ao iglidur® G aliado a uma absorção de umidade significativamente reduzida, o que é vantajoso para uso em ambientes molhados.
As fitas deslizantes autolubrificadas tribo-tape são utilizadas para revestir áreas sujeitas a desgaste, com movimento relativo, de forma a não danificar os componentes estruturais com movimento do sistema. Descreva os requisitos que deve cumprir e nós lhe forneceremos uma solução.
Certamente as máquinas de costura são as engrenagens de toda indústria têxtil. Portanto, são de suma importância. Por isso, a utilização de componentes livres de lubrificação e resistentes ao pó é considerado especialmente vantajoso.
Nossas soluções foram desenvolvidas especialmente para indústria têxtil. Nossa linha de produtos como buchas, mancais, guias lineares, cabos, esteiras porta cabos e muitos outros que partem do conceito de produtos para aplicações móveis e que são livres de lubrificação, livres de manutenção e que reduzem os custos.
Quando se fala em máquinas, o mercado é amplo! São diversos tipos de máquinas em diferentes tipos de indústrias! Algumas precisam ser mais rigorosas, outras nem tanto. Mas a questão é, quão importante é a fabricação das máquinas antes de serem utilizadas no dia a dia?
Está à procura de uma ferramenta para configurar o seu produto da forma como realmente o necessita aplicar? Com o configurador de buchas autolubrificantes iglidur®, pode desenhar a sua bucha em apenas alguns passos e selecione o material certo com a melhor relação preço-desempenho com a ferramenta de cálculo de vida útil.
As buchas autolubrificantes iglidur® não são apenas econômicas, mas também livres de manutenção, livres de lubrificação e versáteis. Elas estão disponíveis em estoque ou como um componente feito sob medida – sem quantidade mínima de pedido! Por mais de 30 anos, a igus® tem fabricado buchas autolubrificantes a partir de polímeros de alto desempenho compatíveis com a RoHS enquanto desenvolve novos materiais.