#engenhariaelétrica – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#engenhariaelétrica

Testados e comprovados: Por que os cabos chainflex® duram mais em aplicações dinâmicas

Miriam Araldi | 9th junho 2025

Cabos comuns podem até funcionar em aplicações móveis — por um tempo. Mas quando o objetivo é performance duradoura, segurança e economia no longo prazo, a resposta está nos cabos chainflex®.

✅Garantia de 4 anos
✅30 anos de experiência
✅Vida útil previsível e configurável
✅Testado em nosso próprio laboratório em mais de 4.000 m2, 125 sistemas de teste, mais de 800 testes em andamento
✅Cabos elétricos flexíveis para esteiras porta cabos para qualquer tipo de movimento: horizontal, vertical, torção, alta velocidade

👉Testados, comprovados e garantidos: essa é a diferença entre simplesmente mover e mover com confiança.

Leia mais...

5 Sinais de que sua manutenção precisa de melhorias – Melhore a estratégia e aumente a produtividade com as nossas soluções em polímeros autolubrificantes

Miriam Araldi | 6th fevereiro 2025

Você sabia que pequenas falhas na manutenção podem levar a grandes problemas para sua operação? Em um ambiente industrial, a manutenção eficaz é a chave para garantir a continuidade da produção e evitar custos extras com reparos inesperados e tempo de inatividade. 🕗🛠️ Mas como saber se sua manutenção está no caminho certo ou se […]

Leia mais...

Inovação em movimento: A tecnologia por trás dos cabos de encoder/resolver da igus

Miriam Araldi | 23rd outubro 2024

Um cabo de encoder/resolver é utilizado para conectar encoders ou resolvers a sistemas eletrônicos subsequentes, fornecendo dados e alimentação necessários para o funcionamento desses dispositivos. Ou seja, um cabo do sistema de medição geralmente pode ser encontrado em qualquer unidade de acionamento e é identificado por sua cor verde brilhante. que tem sua origem na […]

Leia mais...

chainflex® – diferentes cores dos cabos

Miriam Araldi | 14th agosto 2024

As cores dos cabos, tanto da capa externa quanto do isolamento do núcleo, nunca são puramente aleatórias. Padrões e regulamentos para etiquetagem regulam as cores correspondentes. A situação é diferente para tipos especiais ou cabos especiais.

Leia mais...

rol e-chain® P4HD.56R – Esteira porta cabos para serviços pesados

Miriam Araldi | 5th agosto 2024

A nova rol e-chain® para serviços pesados atende a todos os requisitos relevantes para guindastes de contêineres da próxima e das futuras gerações. Cursos cada vez mais longos, maior dinâmica, ciclos de tensão curtos, zero falhas: em resumo, isso é o que é exigido pelos fabricantes de guindastes de contêineres STSs para esteiras porta cabos nas pontes de guindastes. O novo P4HD.56R atende a esses requisitos e oferece máxima eficiência econômica.

Leia mais...

Caso de sucesso: esteiras porta cabos igus® para centros de usinagem ROMI!

Miriam Araldi | 13th junho 2024

Líder na indústria brasileira de máquinas e equipamentos, a ROMI continua inovando e trazendo soluções que se destacam no mercado. Reconhecida mundialmente pela alta tecnologia aplicada em seus produtos a empresa exige de todos os seus fornecedores alta capacidade técnica, qualidade e a melhor relação custo-benefício e é dessa forma que temos sido parceiros da Romi há mais de 15 anos, sempre apresentando resultados positivos.

Leia mais...

Soluções igus para espaços confinados – Vans/Motorhomes!

Miriam Araldi | 3rd junho 2024

Produtos da nossa gama, tais como drylin® N, drylin® W e as nossas guias telescópicas, já são encontrados em muitas aplicações no setor das casas móvel. Mesas deslizantes ou luzes LED, camas extraíveis, paredes de chuveiro, móveis e muitas outras aplicações podem ser produzidas com a ajuda dos nossos produtos. Quem já enfrentou o desafio de instalar escotilhas de telhado e painéis solares nos espaços mais apertados, sem que um cubra o outro? Com uma guia linear, tornamos o painel móvel! Cada projeto é único e, por vezes, são necessárias soluções únicas.

Leia mais...

Segurança e tecnologia para equipamentos laboratoriais!

Miriam Araldi | 30th outubro 2023

Nossos eixos e motores lineares, esteiras porta cabos, engrenagens e outros componentes para equipamentos de laboratório são, portanto, projetados para velocidades máximas com longa vida útil.
Por exemplo, nossos componentes de plástico totalmente isentos de lubrificação e manutenção ou tecnologia linear precisa e confiável, como módulos lineares ou robôs lineares, contribuem para isso.

Leia mais...

Não tem certeza de qual cabo chainflex® escolher? Nós te ajudamos!

Miriam Araldi | 4th setembro 2023

Os cabos flexíveis utilizados em esteiras ou em robôs devem ter propriedades especiais. Os nossos cabos foram otimizados para uma grande variedade de aplicações. A variedade de produtos chainflex® inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos para motor e para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica.

Leia mais...

Programa YES – Parceria igus e Senai! 

Miriam Araldi | 17th novembro 2022

No dia internacional dos estudantes, gostaríamos de apresentar um pouco mais sobre o YES e eventos já realizados em algumas unidades do Senai! YES é o programa da igus® que apoia jovens estudantes em diferentes vertentes. Como parte do nosso programa, você terá acesso a amostras de produtos grátis ou produtos com condições especiais, catálogos, treinamentos e apresentações personalizadas para sua área de atuação/interesse. Além disso, você aprenderá por que os componentes plásticos autolubrificantes são a melhor solução para seus projetos futuros. Confira o post completo!

Leia mais...