#buchasautolubrificantes
Os materiais universais são materiais iglidur® que, sob condições normais (temperatura, substâncias nocivas, etc.), podem ser usados quase universalmente. O iglidur® G é mais versátil entre os materiais iglidur®. Ele tem desempenho excelente em quase todas as disciplinas técnicas. O iglidur® GLW é especialmente adequado para soluções em grandes lotes. O iglidur® P e iglidur® K têm um potencial semelhante ao iglidur® G aliado a uma absorção de umidade significativamente reduzida, o que é vantajoso para uso em ambientes molhados.
Certamente as máquinas de costura são as engrenagens de toda indústria têxtil. Portanto, são de suma importância. Por isso, a utilização de componentes livres de lubrificação e resistentes ao pó é considerado especialmente vantajoso.
Nossas soluções foram desenvolvidas especialmente para indústria têxtil. Nossa linha de produtos como buchas, mancais, guias lineares, cabos, esteiras porta cabos e muitos outros que partem do conceito de produtos para aplicações móveis e que são livres de lubrificação, livres de manutenção e que reduzem os custos.
Com a correria do dia a dia, muitas empresas acabam deixando passar o período de manutenção das máquinas e equipamentos, sendo assim, o resultado acaba sendo prejudicial para linha de produção. Cada máquina e equipamento possui um nível diferente, isso significa que eles precisam receber o tipo de manutenção com base no seu grau de criticidade, e que consertos e reparos devem ser agendados para impedir que paradas ocorram ao mesmo tempo.
Está à procura de uma ferramenta para configurar o seu produto da forma como realmente o necessita aplicar? Com o configurador de buchas autolubrificantes iglidur®, pode desenhar a sua bucha em apenas alguns passos e selecione o material certo com a melhor relação preço-desempenho com a ferramenta de cálculo de vida útil.
A igus® oferece uma vasta gama de componentes resistentes ao desgaste em materiais antiestáticos que, graças aos lubrificantes sólidos incorporados e à sua composição especial, apresentam uma vida útil especialmente longa e reduzem consideravelmente o volume de trabalho de manutenção necessário.
Além de eliminar o uso de lubrificantes (que por muitas vezes fazem o pó e a sujidade grudar na graxa e acarretar em travamentos), os componentes igus® são resistentes a corrosão, altas temperaturas e capacidade para operações contínuas em ambientes que possuem contato direto com poeiras e sujeiras.
Áreas como soluções de manuseio de materiais e sistemas automatizados de armazenamento e recuperação, áreas onde a automação é essencial, e sabemos que automatizar armazéns pode ser desafiador porém há uma ampla necessidade de melhorar a produção, garantir a segurança da equipe e obter o máximo dos esforços de produção! Automação não significa necessariamente substituir […]
As buchas autolubrificantes iglidur® não são apenas econômicas, mas também livres de manutenção, livres de lubrificação e versáteis. Elas estão disponíveis em estoque ou como um componente feito sob medida – sem quantidade mínima de pedido! Por mais de 30 anos, a igus® tem fabricado buchas autolubrificantes a partir de polímeros de alto desempenho compatíveis com a RoHS enquanto desenvolve novos materiais.
Os requisitos impostos aos componentes de embarcações de esporte e outras embarcações são específicos: quando se trata de um motor, um motor fora de bordo ou um leme em uma embarcação de esporte, o ambiente constantemente úmido significa requisitos rigorosos de resistência às condições meteorológicas e à corrosão.
Pensando nisso, a igus desenvolveu soluções que têm de cumprir todas as exigências necessárias. Resistência à água do mar e robustez perante a exposição ao vento e a tempestades é o conceito dos componentes fornecidos para construção de embarcações.
Aquecimento aconchegante no inverno e um ambiente climatizado e fresco no verão – além dessas preocupações cotidianas, o gerenciamento térmico desempenha um papel decisivo na indústria automotiva. Nesse setor, por exemplo, é o motor que atende a diversos cenários. A princípio, ele precisa de um aumento de temperatura o mais rápido possível, enquanto em pleno funcionamento ele se esforça para resfriar o veículo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu componentes ideias para indústria automotiva e que auxiliam no gerenciamento térmico dos automóveis. Por exemplo, as buchas autolubrificantes iglidur são livres de manutenção e lubrificação no uso e agregam tecnologia à essas aplicações. Eles reduzem custos e a vida útil pode ser calculada online, sem custos.