Quão sustentáveis são os produtos igus? Parte 1 – No processo produtivo – igus Blog Brasil

Quão sustentáveis são os produtos igus? Parte 1 – No processo produtivo

Rebeca Tarragô | 21st outubro 2022

O plástico é um material muito discutido. Sabemos que os polímeros de elevada performance podem contribuir para a proteção dos recursos e do ambiente, e temos feito disto o foco das nossas atividades empresariais.


Analisamos os plásticos em três fases: durante a sua produção, em utilização e no final da vida útil do produto. Nesta página, mostramos-lhe as nossas soluções para a questão da sustentabilidade, tanto nos nossos produtos como no dia-a-dia da igus. Ainda não foi possível responder a tudo, e para determinados aspectos, especialmente no que diz respeito à produção sustentável, ainda continuamos a trabalhar em respostas e soluções.

Em 2021, conseguimos 31,2% menos emissões de CO2 do que em 2020. Esta figura se refere às emissões de Escopo 1 e Escopo 2. A mudança para eletricidade verde em meados de 2021 e para gás neutro para o clima em outubro de 2021 desempenhará aqui um papel fundamental.

Produção de plásticos e peças

Equilíbrio energético

A produção de 1m³ de plástico requer cerca de 50% menos energia do que a produção de 1m³ de aço ou alumínio.

Consumo de petróleo

A produção de plásticos de elevada performance é responsável por apenas 0,5% do consumo global de petróleo.

Confira abaixo algumas das iniciativas para nos tornarmos cada dia mais uma empresa sustentável em diversas frentes de atuação:

Selo elétrico verde RheinEnergie

Consumo de energia

Toda a eletricidade que compramos é verde, e estamos reduzindo a quantidade de energia que nossas máquinas e equipamentos consomem. Estamos adquirindo máquinas de moldagem por injeção que são 40% mais eficientes em termos energéticos e substituindo as antigas. Reduzimos o consumo de energia em 11% em 2021, mesmo quando aumentamos as horas de produção. 

Ícone ciclo

99% recicláveis

99% dos nossos resíduos na produção por injeção (excessos, peças defeituosas) são reciclados e devolvidos ao processo de fabricação.

Programa “clean igus”

Medidas mecânicas como lâminas magnéticas e placas de guia evitam que as peças caiam das máquinas no processo de produção e se tornem resíduos. Reduzimos nossa taxa de resíduos (resíduos de produção + material processado) em 21% em 2021 graças a estas e outras medidas. Mais informações sobre o programa

Certificado de acordo com a norma ISO 14001

Para tornar a nossa política ambiental transparente e compreensível, fomos certificados de acordo com a norma ISO 14001, reconhecida como base para sistemas de gestão ambiental, desde 2019. O que nos ajuda no nosso percurso em direção a uma fábrica neutra em CO2.

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.




Palavras-chaves do artigo:

Newsletter:

Escolha um tópico agora