Por que substituir as rótulas esféricas metálicas por rótulas em polímero autolubrificante? – igus Blog Brasil

Por que substituir as rótulas esféricas metálicas por rótulas em polímero autolubrificante?

Rebeca Tarragô | 18th fevereiro 2021

Antes e depois em uma linha de esteiras transportadoras da indústria de bebidas

As rótulas autolubrificantes em polímero igubal® JEM, da igus, tem sido cadas vez mais procuradas por uma série de indústrias e segmentos por conta de seu baixo desgaste, baixa necessidade de manutenção e vida útil longa.

Elas são feitas em polímero tribo-otimizado e são resistentes à vários meios. Podem operar em contato com água, químicos, sujeira e outras condições como temperaturas variadas que a sua operação é contínua.

Além da confiabilidade desses componentes é possível reduzir custos e evitar prejuízos com paradas de máquinas e linhas de produção por falta de lubrificação. Trouxemos aqui hoje alguns pontos e características desses mancais que ajudam na redução de custos. Confira à seguir:

Como essa substituição pode promover redução de custos?

  • Os produtos são injetados – se compararmos o custo de rolamentos com as rótulas igubal® JEM, os rolamentos metálicos convencionais custam mais caro.
  • Sem a necessidade de graxeiras e paradas para manutenção – além de reduzir o custo da manutenção e o custo com lubrificantes, alguns pontos necessitam de graxas e lubrificantes com especificações especiais (exemplo: grau alimentício) que tem um custo elevado. Por ser um componente autolubrificante elas não tem a necessidade de lubrificação, pois em sua própria composição já possuem lubrificante sólidos. O dinheiro que antes era gasto em lubrificantes pode ser alocado para outras questões importantes na fábrica. 🙂
  • As rótulas em polímero não danificam os eixos. Sabemos que se os rolamentos metálico ficam sem lubrificação ou expostos à algumas condições como sujeira, eles podem vir a travar e desgastar o eixo. Nem sempre é possível parar a linha para fazer a manutenção de um único rolamento e isso pode ir agravando, então as vezes, quando ocorrer a parada para manutenção além da troca do rolamento de aço, também tem que ser feita a troca do eixo.
Exemplo de desgaste dos eixos com buchas autolubricantes em polímero
  • Então um cliente que trocava em 1 ano cerca de 100 eixos, 200 eixos conseguiu diminuir consideravelmente o valor gasto em eixos, por conta da substituição por rótulas em polímero autolubricante – que não desgastam os eixos.
  • Economia de tempo e paralização de linhas. Por exemplo, em uma indústria onde tem 1.000 pontos de lubrificação em uma esteira transportadora, a lubrificação dos componentes é feita a cada duas semanas, se para cada ponto for gasto um tempo de 3 minutos (alguns pontos podem levar bem mais tempo), se fizermos um cálculo por cima, são aproximadamente 50 dias corridos, 24 horas por dia fazendo lubrificação.

Além desses fatores acima citados, a vida útil dos componentes pode ser calculada previamente de acordo com cada aplicação e muito mais longa, assim as linhas podem operar por muito mais tempo livres de paradas para manutenção. Geralmente a vida útil desses componentes pode ser até 4 vezes maior do que rolamentos metálicos.

Quer saber mais sobre esse produto? Entre em contato conosco!
marketing@igus.com.br

Acesse também: https://www.igus.com.br/product/17511

Kommentare zur Meldung

  • João Leonardo

    08.06.2021, 9:51 pm Uhr

    Boa noite,sou da Vale gostaria de uma visita técnica na mina que trabalho, gentileza entrar em contato no 31991472190

  • Danilo

    10.07.2021, 9:15 pm Uhr

    Favor entrar em contato para visita técnica Tereos unidade Tanabi

    • Rebeca Tarragô

      14.07.2021, 9:20 am Uhr

      Oi Danilo, tudo bem? Claro! Qual seu e-mail ou telefone de contato?

  • Kleber Silva Macena

    14.07.2021, 10:19 am Uhr

    Oi, boa tarde, trabalho na Vale em carajas Pará, vocês tem o tarugo de polímero, meu contato 94-999530247, e-mail: klbmacena@hotmail.com ou kleber.macena@vale.com.

  • Alberto Carvalho

    20.08.2021, 3:00 pm Uhr

    Boa tarde.
    Sou Técnico Mecânico, atuando no setor de engenharia de confiabilidade, gostaria de retirar uma dúvida referente a troca de rolamentos por rótula esférica: o rolamento tem fixação no eixo evitando deslocamento axial, como podemos fazer isso com a rótula igus? Já temos aplicadas as rótulas em outras plantas e na unidade que atuo estamos em fase de implantação, poderia nos ajudar?

    • Rebeca Tarragô

      18.10.2021, 1:40 pm Uhr

      Oi Alberto, tudo bem com você?
      Opa, legal! Pode por favor me mandar um e-mail ou me chamar no whats?
      rebeca.tarrago@igus.com.br
      (11) 94495-8828

  • Wanderley

    04.11.2021, 7:29 pm Uhr

    Olá, Sou wanderley
    Voces poderiam passar o contato de um representante que posso me ajudar ?
    Sou do estado de pernambuco, e trabalho em uma multinacional do setor automotivo. Gostaria de saber mais sobre as rotulas de polimero, pois onde trabalho esxistem algumas esteiras que podem funcionar bem com este produto.

Deixe um comentário para Wanderley Cancelar resposta

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.