Onde os cabos chainflex podem ser usados nas alturas?
Rebeca Tarragô | 13th abril 2021
A lista de áreas de uso para cabos e aplicações chainflex é longa. Portanto, é difícil dizer em poucas palavras onde os cabos podem ser usados. Isso se deve em parte aos diversos ramos industriais que a igus atende com sua ampla gama de produtos. É sempre emocionante para nós ver onde nossos produtos são usados…
Os cabos chainflex são usados principalmente em sistemas de esteiras porta cabos e podem ser encontrados em quase todos os lugares. Trouxemos aqui alguns exemplos de aplicações em grandes equipamentos, que mostra a versatilidade de nossos cabos.
Onde os cabos são usados?
Nesse caso de grandes alturas, os cabos são usados em grandes equipamentos, por exemplo, guindastes portuários. Eles são frequentemente encontrados em portos.


Cabos para guindastes portuários
Os guindastes no porto são, por assim dizer, a interface direta com o mar. Hoje eles carregam contêineres e produtos a granel de maneira altamente automatizada. Eles carregam e descarregam navios no menor tempo possível.

Os cabos devem sempre ser capazes de suportar as cargas que ocorrem em todas as aplicações. Em sistemas de guindastes portuário, como carregadores e descarregadores de navios e manuseio de contêineres, o estresse é ainda maior porque os cabos são expostos a um ambiente hostil. Mudanças imprevisíveis de vento e condições climáticas exigem alta durabilidade dos cabos em todas as situações. Além disso, os cabos em instalações externas são frequentemente expostos a poeira e sal, assim como a temperaturas diversas. Os cabos devem resistir às condições climáticas e garantir uma operação confiável .
chainflex em guindaste RTG
Por mais de 10 anos, um guindaste RTG com um sistema de esteira porta cabos da igus opera sem problemas na Ásia. Sem ter que substituir qualquer componente.

Existem agora mais de 10.000 guindastes portuários que podem ser operados de forma confiável graças aos cabos chainflex. Seja para guindastes de navios, guindastes para manuseio de granéis ou guindastes Goliath… Junto com nossas esteiras porta cabos, os cabos chainflex funcionam de forma confiável e eficaz, mesmo nas condições mais difíceis. Nossos cabos robustos de controle e motor CF9 / 10 e CF37.D / 38 são especialmente usados aqui. Mas também núcleos únicos para talhas como a série CF330.D / 340 e cabos de fibra ótica fazem parte de nossa linha padrão. Em nosso laboratório de teste de mais de 3800m² testamos os sistemas em condições reais. Isso nos permite garantir confiabilidade a longo prazo e estabelecer uma alternativa econômica e sem manutenção para sistemas de festoon e enroladores de cabo no mercado.

No entanto, um guindaste não precisa necessariamente estar em um porto, embora fiquemos felizes em fazer essa conexão. Encontre outros exemplos de aplicação de sucesso de nossos cabos chainflex em guindastes .
Por que chainflex?

Confiabilidade máxima é o que conta nas aplicações de guindaste. Um exemplo: os navios que vão ser carregados ou descarregados em Hamburgo são esperados muito antes de sua chegada. Para eles, existe apenas uma janela de tempo de curto prazo em que a paralisação não tem espaço para acontecer. Uma paralisação seria desastrosa porque os tempos de transbordo são planejados para longe no Mar do Norte e os navios levam isso em consideração no planejamento de suas rotas com dias de antecedência.
Aqui, a linha chainflex joga todos os seus trunfos com qualidade e muitos testes em aplicações reais. Tendo a possibilidade de calcular a vida útil do cabo na aplicação, falhas não planejadas não acontecem. A equipe técnica sabe com precisão quando irá precisar realizar a manutenção.
Conclusão
Independentemente da área de aplicação com a qual você está lidando, a igus® se preocupa em encontrar um cabo que atenda a todos os requisitos. Aproveite nossa variedade de cabos. De soluções de baixo custo com revestimento externo de PVC a cabos TPE de alta qualidade. Tudo de acordo com o nosso lema: Custo baixo, aumento da vida!
Os campos de aplicação dos cabos chainflex são versáteis. Também encontraremos o cabo certo para você e sua aplicação. Entre em contato conosco: marketing@igus.com.br