O que é o sistema FastConnect? E como essa tecnologia de cabos Profinet pode me ajudar? – igus Blog Brasil

O que é o sistema FastConnect? E como essa tecnologia de cabos Profinet pode me ajudar?

Rebeca Tarragô | 31st março 2022

Em quase todas as indústrias, é importante usar sistemas que funcionem de forma simples, rápida e confiável. Assim como o sistema de cabos Profinet FastConnect promete. No artigo de hoje, vou te contar do que se trata essa tecnologia.

Tempo é dinheiro

O tempo é uma mercadoria importante. E isso não é tudo. Porque o tempo simplesmente custa dinheiro. Não é à toa que dizem: “tempo é dinheiro”. Quem se beneficia de um período de inatividade de uma máquina porque os componentes individuais não duram ou demandam serviços de manutenção constantes e demorados?

Talvez você conheça a situação:

Um de seus cabos Profinet falhou e precisa ser substituído e montado. Isso deve ser o mais rápido e descomplicado possível. Todo o resto é caro. O cabo deve ser instalado na máquina existente e, portanto, deve ser instalado manualmente no local.

A operação em campo e manual custa tempo. Para isso você vai precisar dos seguintes itens:

  • Um alicate
  • Um par de ferramentas para a decapagem do cabo
  • Muito tempo
  • Maior quantidade de mercadoria, pois pode haver desperdício
  • Conectores adequados

Felizmente, agora existe uma alternativa para isso… o sistema FastConnect.

FastConnect

A tecnologia FastConnect garante que um cabo possa ser colocado, montado e conectado em apenas alguns passos e minutos. O sistema FastConnect consiste em cabos de nível industrial, conectores e as ferramentas apropriadas, tudo de uma única fonte.

FastConnect na igus

Com o CF898.061.FC, a igus oferece agora não apenas um cabo PROFINET com uma declaração de vida útil clara, mas também um cabo mais rápido e econômico de montar. A estrutura do cabo é semelhante ao CF898.060 mais um revestimento interno fino. Neste caso, porém, a capa interna não tem função mecânica, como por exemplo as capas e revestimentos internos de um CF21.UL ou CF113.D. Nosso novo CF898.061.FC é uma alternativa econômica ao CFBUS.060 e CFBUS.LB.060 , que também são compatíveis com FastConnect.

A quantidade de trabalho necessária para montagem do chicote é significativamente reduzida pelo cabo FastConnect e pela ferramenta de decapagem. Cortes nas vias e danos na blindagem do cabo são reduzidos pelos componentes já perfeitamente combinados. Isso, por sua vez, significa que também há menos resíduos de cabos para descartar.

O eletricista, portanto, precisa apenas do cabo, do conector e de uma ferramenta de decapagem para o chicote. Para o efeito, a igus concebeu o revestimento interior, a blindagem e o revestimento exterior de forma a que o utilizador só tenha de ajustar a ferramenta uma vez, depois retirar o cabo, inserir o conector e fechá-lo.

Este cabo é utilizado em máquinas com raios de curvatura de 15xd e cursos pequenos. Garantia de até 36 meses e certificação UL são padrão para este novo lançamento.

A ferramenta FastConnect

As ferramentas compatíveis estão disponíveis em diferentes fabricantes (por exemplo, Weidmüller ou Siemens). Eles são usados ​​para um chicoteamento de campo seguro e rápido sem causar danos ao cabo.

Conector FastConnect

Além da ferramenta de decapagem, os conectores FastConnect também podem ser usados ​​nessa tecnologia. Um conector muito robusto para a indústria é, por exemplo, o conector RJ45. Garante uma conexão simples e rápida de cabo e conector. As terminações de deslocamento de isolamento garantem o contato ideal das vias dentro do conector. A remoção dos núcleos não é necessária e torna todo o processo ainda mais rápido.

Conclusão

O sistema FastConnect entrega o que promete. Funciona rapidamente e sem complicações… afinal, você só precisa de UMA ferramenta para isso. Com esta tecnologia, você pode obter uma economia de tempo de até 46%. A máquina pode retomar a operação rapidamente e você não perde tempo. E acima de tudo, reduz custos, otimizando todo o processo produtivo.

Está interessado nestas ou outras inovações? Entre em contato para saber mais! marketing@igus.com.br

Para saber mais sobre o FastConnect, acesse: https://www.igus.com.br/info/n21-cf-profinet-cable-cf898

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.