Manutenção Preventiva x Manutenção Preditiva? – Conheça os diferencias entre elas e como otimizá-las
Miriam Araldi | 28th março 2022
Para o sucesso da indústria, é preciso estar em dia com a manutenção das máquinas e equipamentos. Dentre os tipos mais comuns de manutenção, podemos citar a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Os nomes são parecidos, mas os seus objetivos são diferentes.
Confira os objetivos de cada uma:
Manutenção Preventiva:
A preventiva faz o acompanhamento periódico das máquinas, baseando-se na análise de dados coletados por meio de monitoramentos ou inspeções em campo. O principal objetiva da preditiva é a verificação pontual dos equipamentos a fim de antecipar eventuais problemas que possam causar gastos maiores com manutenções corretivas. Ela requer parada nos procedimentos produtivos, já que a máquina não pode estar em operação enquanto ela passa por uma revisão.
Apesar de apresentar um retorno positivo, é um processo que demanda tempo e paradas na produção. É necessário manter uma padrão de organização para as ocorrências das máquinas e equipamentos.
Dependendo da máquina, é necessário de duas a três paradas no ano para realizar a manutenção preventiva.
Confira o exemplo:
Para um melhor planejamento na manutenção preventiva, a igus dispõe uma gama de ferramentas online gratuitas para cálculo de vida útil dos produtos que são utilizados em máquinas e equipamentos. Com isso, é possível obter afirmações concretas sobre a durabilidade.

Por exemplo, na linha de esteira porta cabos, o cálculo é realizado após inserir a carga, curso, velocidade e aceleração. Como opção, é possível inserir influências externas, como sujeira, impacto e a temperatura ambiente.
Manutenção Preditiva:
A manutenção preditiva é uma necessidade na era da indústria 4.0.
Ela é o acompanhamento, monitoramento e inspeção de máquinas com o intuito de indicar suas condições de funcionamento. A ideia é coletar dados que informam o desgaste dos equipamentos e seu processo natural de degradação. Sendo assim, é possível aumentar a vida útil dos equipamentos, além de melhorar a produtividade deles.
Ela contribui diretamente para a eficiência operacional do chão de fábrica, reduzindo custos, erros e atrasos no fluxo produtivo. Ou seja, não necessariamente precisa ser estabelecido um calendário fixo de inspeções.
Quer um exemplo de como otimizá-la?
Os plásticos inteligentes da igus é uma ótima opção para adaptação na indústria 4.0
Como funciona a linha software i.Cee?

Esse software, combinado com sensores na esteira, bucha ou um carrinho linear, transforma produtos de estoque em produtos inteligentes. Essa atualização permite que você determine a vida útil máxima do seu produto e o sistema i.Cee especifica o momento perfeito para a manutenção. Os algoritmos ajustam a vida útil e o tempo de serviço de acordo com o uso.

É possível ampliar o processo em diversos tipos de indústrias. Desde Manutenção preditiva na estação de lavagem de trens, indústria portuária, automotiva, entre outras.
Na prática:
Resumindo as duas opções é possível concluir que, na manutenção preventiva significa planejar uma ação de revisão, controle e monitoramento dos equipamentos, a fim de que possam desempenhar o papel desejado. Já na manutenção Preditiva, significa uma avaliação precoce, permitindo que ações adequadas sejam realizadas para evitar que um equipamento seja parado.
Para mais informações, acesse: https://www.igus.com.br/info/predictive-maintenance-smart-plastics