igus:bike no Brasil: quando a engenharia ganha as ruas de Bento Gonçalves – igus Blog Brasil

igus:bike no Brasil: quando a engenharia ganha as ruas de Bento Gonçalves

Rebeca Tarragô | 27th abril 2026

Algumas etapas da jornada da igus:bike são sobre paisagens. 
Outras são sobre indústria. 

E, às vezes… como em Bento Gonçalves… elas se tornam algo a mais: uma experiência compartilhada entre pessoas, engenharia e a própria cidade.

Uma chegada diferente 

O dia começou em um dos pontos mais simbólicos da região: o Pipa Pórtico, portal de entrada de Bento Gonçalves. 

Mas, dessa vez, a igus:bike não chegou sozinha… 

O time da Mesal já estava lá — colaboradores e executivos reunidos, esperando não apenas para receber… mas para participar

Pedalando juntos pela cidade 

A proposta era simples — e ao mesmo tempo, especial: pedalar juntos pelas ruas de Bento Gonçalves. 

Com o apoio da guarda municipal de trânsito (GCM), o grupo saiu em rota, criando uma conexão em movimento entre pessoas, empresas e a cidade. 

Sete colaboradores da Mesal participaram ativamente do percurso, em uma pedalada conjunta na igus:bike ao longo do trajeto. Não como espectadores, mas como parte da experiência. 

O caminho também contou uma história. 

Do Pipa Pórtico, o grupo seguiu em direção à Igreja Cristo Rei, onde aconteceu a primeira troca de ciclista. De lá, o percurso continuou pela região da Vinícola Aurora, uma das mais tradicionais do Brasil. 

A pedalada seguiu passando pela Igreja Redonda, cruzando importantes vias da cidade e avançando pela Av. Planalto, até chegar à região do Hotel Dall’Onder. 

Não era sobre velocidade. Era sobre conexão. Sobre apoio e parceria.

A chegada na Mesal

O trajeto terminou onde a engenharia ganha forma: na Mesal Máquinas. 

O time já aguardava a chegada com entusiasmo, fechando o percurso com a mesma energia que marcou todo o caminho. 

que marcou todo o caminho. 

E ali, a conexão ficou ainda mais clara. 

Os mesmos princípios que guiaram a pedalada — movimento, eficiência e confiabilidade — são os que também definem o trabalho da Mesal dentro da indústria. 

Engenharia que vai além do produto 

Assista ao vídeo abaixo para descobrir mais sobre o Mesal e suas aplicações de sucesso na indústria!

Durante a visita, o destaque foi para uma das soluções da empresa: a enchedora EVO.

No setor de bebidas, o processo de envase é uma das etapas mais críticas da produção. Exige precisão, repetibilidade e confiabilidade — especialmente em operações de alta velocidade. 

Mas o que mais chamou atenção não foi apenas o desempenho. 

Foi a intenção por trás da engenharia. 

A Mesal tem direcionado seus desenvolvimentos para um caminho cada vez mais alinhado com eficiência e sustentabilidade — buscando não apenas produzir mais, mas produzir melhor. 

Como destacou um dos representantes da empresa durante a visita: 

“Hoje, não se trata só de performance. A gente precisa pensar em como produzir com mais eficiência, reduzindo recursos e tornando o processo mais sustentável.” 

Esse olhar se traduz na prática. 

A linha EVO incorpora soluções que contribuem para o uso mais eficiente de recursos, incluindo aplicações que permitem a redução do consumo de água no processo de envase — um ponto especialmente relevante em uma indústria de grande escala. 

Porque, nesse contexto, pequenos ganhos geram impactos reais.

Inovação com propósito 

Por meio de soluções de engenharia, a linha EVO permite um uso mais eficiente dos recursos — com o suporte de componentes plásticos da igus motion aplicados diretamente no sistema. Ao substituir as peças metálicas convencionais por mancais de polímero autolubrificantes, a máquina elimina a necessidade de graxa e reduz o consumo de água em etapas críticas do processo de enchimento.

E em um setor onde a escala é gigantesca, mesmo pequenas melhorias podem gerar um impacto ambiental significativo.

É aqui que a tecnologia da igus desempenha um papel fundamental: permitindo a operação sem manutenção, reduzindo os riscos de contaminação e aumentando a confiabilidade do sistema — tudo isso enquanto diminui o consumo de recursos.

Além do próprio equipamento, a conversa também abordou algo mais profundo. Inovação não se resume mais a produzir mais.

Trata-se de produzir melhor — com mais consciência, mais responsabilidade e mais eficiência.

Essa mentalidade se conecta diretamente com o propósito por trás da jornada da igus:bike: mostrar como soluções de engenharia — como plásticos em movimento aplicados em ambientes industriais reais — podem impulsionar as indústrias e, ao mesmo tempo, contribuir para um futuro mais sustentável.

Mais do que uma visita 

O que tornou esse dia especial não foi apenas a tecnologia ou os temas discutidos. 

Foi a experiência.

Tivemos um momento de interação, de troca de conhecimento, de networking. Realizamos também um café da manhã junto ao time Mesal, onde cerca de 60 engenheiros do time participaram.  

Foi um dia memorável.  

Pedalar juntos pela cidade. 
Compartilhar o mesmo caminho. 
Transformar uma visita a cliente em algo que as pessoas vão lembrar. 

Porque, no fim, essa jornada não é apenas sobre máquinas ou soluções. 

É sobre pessoas —  em movimento, conectando ideias e construindo o futuro juntas. 

De volta à estrada 

Com mais um momento marcante concluído, a igus:bike seguiu seu caminho. 

E em Bento Gonçalves, essa história não foi contada apenas dentro da fábrica… 

ela foi escrita nas ruas.  

🌎 Mais do que uma pedalada

Do portal que recebe a cidade
às ruas percorridas em conjunto.
Do movimento das bicicletas
à precisão das máquinas que movem a indústria.

A igus:bike não passou apenas por Bento Gonçalves.
Conectou pessoas.

Parceria e experiência.
Eficiência e sustentabilidade.
Cidade e engenharia.

Entre trajetos compartilhados, conversas técnicas
e soluções pensadas para produzir melhor,
a jornada mostrou que inovação também acontece fora da fábrica.

Ela nasce no encontro.
No diálogo.
Na vontade de evoluir juntos.

Seguimos em frente — escrevendo novas histórias pelo caminho.

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.