igus:bike no Brasil: onde a tradição encontra a engenharia – igus Blog Brasil

igus:bike no Brasil: onde a tradição encontra a engenharia

Rebeca Tarragô | 30th abril 2026

Em Gramado, a visita à Mais Churrasco mostrou como tradição também evolui. 

O churrasco, que antes era dominado pelo espeto, hoje ganha cada vez mais precisão com o uso de grelhas — influência direta da cultura uruguaia e argentina.  

E quando o preparo exige controle… entra a engenharia. 

Nos sistemas desenvolvidos pela empresa, o controle da altura da grelha é feito por um mecanismo de rosca sem fim — simples na teoria, mas extremamente eficiente na prática: ajuste contínuo, sem travas, com estabilidade total.  

Mas é aqui que a história ganha uma nova camada. 

Ao integrar soluções igus nesse tipo de aplicação, o ganho não está apenas no movimento — está na confiabilidade ao longo do tempo: 

  • Guias lineares autolubrificantes → funcionamento suave mesmo com calor, gordura e resíduos  
  • Ausência de lubrificação → sem contaminação em uma aplicação sensível (alimentos)  
  • Redução de componentes e montagem mais simples → ganho direto de eficiência produtiva  
  • Maior vida útil → menos retrabalho, menos assistência, mais valor percebido no produto final  

Ou seja: engenharia invisível que impacta diretamente a experiência do cliente final. 

E esse é um ponto poderoso de marketing para a Mais Churrasco: não é só uma churrasqueira premium — é um equipamento projetado para durar, performar e simplificar. 

Mecânica CN — produtividade que não depende do cansaço

Se em Gramado a engenharia melhora a experiência… 
em Caxias do Sul ela redefine produtividade. 

Na Mecânica CN, a transformação é clara. 

Uma empresa com raízes tradicionais — nascida com um torno, em 1991 — e que hoje avança para um novo nível: automação acessível.  

O desafio era comum a muitas indústrias: 

produção dependente do esforço físico contínuo 

Peças pesadas, repetição… e um efeito inevitável: 
a produtividade cai ao longo do dia. 

Com a introdução de robôs colaborativos, esse cenário muda completamente: 

  • Produção constante do início ao fim do turno  
  • Redução da fadiga e melhora da ergonomia  
  • Melhor alocação de mão de obra (operador passa a gerir, não executar repetição)  
  • Ganho direto de eficiência e previsibilidade  

E aqui entra o grande diferencial igus: automação que cabe na realidade da indústria brasileira. 

Sem complexidade excessiva. 
Sem investimentos proibitivos. 
Com implementação prática e rápida. 

Para a Mecânica CN, isso não é só tecnologia. 
É vantagem competitiva. 

Caxias do Sul — a engenharia está na origem 

Entre uma visita e outra, o tour atravessa Caxias do Sul — e tudo começa a fazer sentido. 

Uma cidade construída por imigrantes italianos, que literalmente ergueram tudo do zero.  

Indústria, trabalho, evolução. 

Na Praça Dante Alighieri, esse passado encontra o presente — um ponto que simboliza não só a história da cidade, mas a continuidade dela. 

Porque aqui, tradição nunca foi sobre parar no tempo. 
Sempre foi sobre evoluir. 

 No fim do dia, tudo se conecta 

E talvez não exista melhor forma de encerrar esse dia do que com um clássico: 

um churrasco gaúcho tradicional. 

Por trás do fogo… existe controle. 
Por trás do movimento… existe engenharia. 
Por trás da produtividade… existe estratégia. 

O Stage 19 mostra exatamente isso: não importa se é uma churrasqueira premium ou uma célula de usinagem automatizada — quando a engenharia é bem aplicada, o resultado é o mesmo: mais eficiência, mais confiabilidade e mais valor.

🌎 Mais do que performance

Do calor do fogo ao controle preciso da grelha.
Da força do trabalho manual
à automação que mantém o ritmo constante.
Da tradição gaúcha às linhas produtivas do amanhã.

A igus:bike não percorreu apenas novos destinos.
Conectou eficiência.

Experiência e engenharia.
Produtividade e estratégia.
Tradição e evolução.

Entre churrasqueiras pensadas para durar,
máquinas que produzem com mais inteligência
e cidades onde a indústria faz parte da identidade,
a jornada mostrou que inovação está nos detalhes que transformam resultados.

Porque, seja no preparo perfeito
ou na produção contínua,
valor nasce quando tudo funciona em harmonia.

Seguimos em frente — movidos por soluções que fazem diferença.

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.