Como evitar milhões em prejuízo na indústria automotiva? O papel das esteiras porta cabos na automação robótica
Rebeca Tarragô | 21st maio 2026

Na indústria automotiva, cada segundo de parada pode representar perdas gigantescas. Segundo o estudo “The True Cost of Downtime 2024”, realizado pela Siemens, o custo médio de uma interrupção na produção automotiva pode chegar a impressionantes US$ 600 (R$ 3.300,00) por segundo — o equivalente a US$ 2,3 milhões por hora (cerca de R$ 13 milhões)!
Em um cenário onde produtividade, precisão e disponibilidade são essenciais, a confiabilidade dos sistemas robóticos se torna um fator crítico para manter as linhas de produção operando sem interrupções.
Foi exatamente esse desafio que a empresa espanhola Procon Systems enfrentou ao desenvolver um sistema automatizado de reparo de pintura para uma fábrica da SEAT, montadora pertencente ao Grupo Volkswagen.
Automação para inspeção e reparo de pintura automotiva
O projeto desenvolvido pela Procon Systems utiliza duas células robotizadas com robôs industriais de seis eixos da KUKA para identificar e corrigir automaticamente imperfeições na pintura de carrocerias.
O funcionamento da aplicação acontece em etapas:
- Após o processo de pintura, as carrocerias seguem por uma linha transportadora até a primeira célula robotizada
- Um robô equipado com sistema de visão realiza a inspeção completa da superfície do veículo
- Ao identificar alguma irregularidade, o robô aplica água deionizada na região afetada
- Em seguida, realiza o lixamento da área com extrema precisão
- Na segunda célula, outro robô remove resíduos e faz o polimento final da superfície
Todo o processo exige movimentos extremamente precisos e complexos, já que os robôs precisam acessar praticamente qualquer ponto da carroceria automotiva.
E é justamente aí que surge um dos maiores desafios da automação robótica: o gerenciamento seguro dos cabos durante movimentos tridimensionais contínuos.

O desafio: proteger cabos em movimentos extremos de torção
Diferente de aplicações robóticas mais simples, onde o movimento acontece em posições limitadas e repetitivas, nesse caso os braços robóticos precisam executar movimentos altamente dinâmicos, com rotações constantes e mudanças complexas de direção.
Isso gera elevados esforços mecânicos sobre:
- cabos elétricos
- cabos de sinal
- mangueiras pneumáticas
- sistemas de alimentação do robô
Sem uma solução adequada, os cabos podem sofrer:
- torções excessivas
- desgaste prematuro
- rupturas
- falhas elétricas
- paradas inesperadas da linha
E no setor automotivo, uma simples falha de cabo pode gerar impactos milionários.
Como a triflex® da igus protege robôs industriais em aplicações 3D

Para garantir máxima confiabilidade ao sistema, a Procon Systems optou pelas esteiras porta cabos triflex® da igus.
A linha triflex® foi desenvolvida especialmente para aplicações robóticas com movimentos tridimensionais complexos, oferecendo elevada flexibilidade e proteção segura para cabos em robôs industriais.
Principais características da triflex®
Movimento multidirecional
A estrutura modular com conexões do tipo esfera e soquete permite movimentos em múltiplos eixos, acompanhando os movimentos do robô de forma controlada.
Flexibilidade com proteção
Os cabos permanecem organizados e protegidos durante movimentos extremos de torção e flexão, reduzindo significativamente riscos de falhas mecânicas.
Sistema de retração linear

O sistema mantém a esteira próxima ao braço robótico, evitando folgas, chicoteamento ou torções descontroladas durante a operação.
Menor necessidade de manutenção
Além de aumentar a vida útil dos cabos, a solução ajuda a reduzir paradas não programadas e custos relacionados à manutenção corretiva.
Segundo Oriol Morè Roca, Head de Automação Industrial da Procon Systems:
“Graças ao fornecimento flexível de energia, os braços do robô podem chegar a qualquer ponto sem que tenhamos que nos preocupar com falhas de energia.”
A importância do gerenciamento de cabos na Indústria 4.0

Com o avanço da automação industrial e da Indústria 4.0, os sistemas robóticos estão cada vez mais rápidos, precisos e complexos.
Porém, toda essa evolução também aumenta a exigência sobre os sistemas periféricos — especialmente o gerenciamento de cabos e mangueiras.
Muitas vezes, componentes aparentemente simples acabam sendo responsáveis pelos maiores gargalos de confiabilidade da operação.
Por isso, investir em soluções específicas para movimentos dinâmicos deixou de ser apenas uma questão técnica e passou a ser uma estratégia para:
- aumentar disponibilidade da planta;
- reduzir downtime;
- melhorar previsibilidade operacional;
- diminuir custos de manutenção;
- elevar a produtividade industrial.
Automação mai segura e confiável para o futuro da indústria

A parceria entre a Procon Systems e a igus mostra como soluções inteligentes de gerenciamento de energia podem fazer diferença direta na produtividade e confiabilidade de aplicações industriais altamente exigentes.
Em ambientes onde cada segundo importa, proteger cabos e mangueiras significa proteger toda a operação.
E conforme a automação avança, soluções como as esteiras porta cabos triflex® tendem a se tornar cada vez mais essenciais para garantir movimentos seguros, precisos e contínuos em robôs industriais.
Saiba mais sobre a aplicação
Vídeo da aplicação:
Assista ao vídeo da aplicação
E também sobre as esteiras porta cabos triflex aqui: https://www.igus.com.br/esteiras-porta-cabos/gerenciamento-de-cabos-roboticos