Second
As tarefas para robôs industriais se expandiram continuamente desde sua introdução no início dos anos 1960. Atualmente, manusear, pintar, transportar, carregar e descarregar, assim como montar, são feitos por robôs em todo o mundo e, muitas vezes, o tempo todo. Os níveis mais altos de precisão e velocidade, assim como as possibilidades técnicas no campo […]
A principal vantagem dos nossos sistemas de esteira porta cabos é que eles podem acomodar com segurança uma ampla variedade de formas de cabos de diferentes mídias e dados em um único sistema. Você pode misturar mangueiras pneumáticas, cabos elétricos e sistemas hidráulicos em um mesmo compartimento. Além da qualidade dos cabos utilizados, a disposição de cada cabo dentro da esteira porta cabos e o espaço permitido são importantes para a vida útil do sistema. Várias opções de separação permitem que as esteiras porta cabos sejam adaptadas aos requisitos específicos de cada aplicação. Esta seção fornece recomendações detalhadas.
Os cabos devem sempre ser selecionados de acordo com a aplicação e as condições externas. Isso inclui condições climáticas, temperatura extrema ou ambiente e também contato com óleos. A resistência ao óleo dos cabos é muitas vezes indispensável. Vamos esclarecer mais informações sobre o assunto no post de hoje. Por que resistente ao óleo? Os óleos podem danificar os plásticos […]
Salas limpas são especialmente projetadas para impedir que as partículas do ambiente exterior entrem no ambiente controlado. Uma vez que seu ambiente foi construído, dois fatores restantes que causam contaminação são as pessoas e o processo. Então, deve-se determinar o grau de contaminação gerada por pessoas e o grau de contaminação gerada pelo processo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu uma linha especialmente para salas limpas. Componentes com os mais elevados padrões de higiene, livres de lubrificação e manutenção, que são resistentes à corrosão e de baixa vibração.
O nome “Automação de Baixo Custo” já nos dá uma boa dica. Por definição, isso significa… gerar o máximo benefício sob os mínimos recursos possíveis. Para cada caso é importante uma análise dos processos e componentes de acordo com a aplicação. Quando a igus desenvolve suas soluções para a Automação de Baixo Custo o foco é […]
A igus desenvolveu produtos específicos com conformidade FDA para indústria alimentícia e que possuem vida útil calculável. Com uma ampla linha de polímeros de alto desempenho, a empresa oferece soluções que são livres de manutenção, lubrificação, instalação simples, operação de baixo ruído e baixa vibração. Toda essa previsibilidade da vida útil do produto, assegura que essas paradas não planejadas não ocorrerão e que a manutenção pode ser planejada antecipadamente evitando custos dispendiosos.
Para oferecer aos clientes uma produção ainda mais eficiente, seguimos expandindo a linha de produtos semi-acabados como, tarugos, barras ocas e placas para usinagem em diferentes tamanhos. São mais de 20 tipos diferentes materiais iglidur de alto desempenho fornecidos como barras e placas de materiais que permitem o processamento individual para a fabricação de peças […]
Ao projetar uma esteira porta cabos em uma aplicação na indústria de serviço pesado, existem vários parâmetros que precisam ser considerados. Também é importante entender por que certas esteiras são especificadas no estágio de design em detrimento de outras. Então, por que uma esteira porta cabos da igus® seria mais adequada do que uma esteira porta cabos de aço?
O peso tem um papel importante em diferentes aplicações, seja no nosso dia a dia, no meio industrial… Um avião gasta mais combustível se estiver muito pesado, para se carregar, um item plástico é mais fácil de se carregar do que um mesmo feito em vidro pois pesam menos, uma máquina industrial gasta mais energia […]
Em quase todas as indústrias, é importante usar sistemas que funcionem de forma simples, rápida e confiável. Assim como o sistema de cabos Profinet FastConnect promete. No artigo de hoje, vou te contar do que se trata essa tecnologia. Tempo é dinheiro O tempo é uma mercadoria importante. E isso não é tudo. Porque o tempo simplesmente custa dinheiro. Não […]