Second
Acompanhe o tour em tempo real no blog internacional da igus: https://blog.igus.eu/ Etapa 1: Varsóvia sobre duas rodas. Modernidade, história e a bicicleta do futuro! A igus:bike iniciou sua jornada pela Polônia na capital, Varsóvia, cidade marcada por contrastes entre história e modernidade. A sede polonesa da igus, localizada na Rua Działkowa, combina engenharia, inovação […]
A construção civil está passando por uma das transformações mais profundas de sua história e a SQ4D é um dos nomes que estão liderando essa revolução. A empresa norte-americana desenvolveu uma tecnologia avançada de impressão 3D para construção que permite erguer casas completas, de alta qualidade e eficiência energética, em uma fração do tempo e […]
Quando se fala em manutenção industrial, cada minuto conta. Em muitos casos, o tempo gasto na troca de um simples rolamento pode significar horas de parada de máquina, perda de produtividade e custos elevados. Foi pensando nesse desafio que a igus desenvolveu os novos mancais bipartidos da linha igubal, projetados para simplificar o processo de […]
Na indústria, cada detalhe faz diferença. E quando falamos de cabos elétricos para movimento contínuo, a capa externa é um dos fatores que mais impacta na vida útil, confiabilidade e custos de manutenção. O material da capa do cabo precisa resistir a: Esforços mecânicos constantes Contato com óleos, refrigerantes e produtos químicos Variações de temperatura […]
Um comparativo direto entre manutenção, desempenho e custo! Na indústria, é comum adotar guias lineares com esferas recirculantes para garantir movimentações precisas. No entanto, esses sistemas metálicos exigem lubrificação constante, geram ruído e sofrem com desgaste e corrosão em ambientes agressivos. Com o tempo, tornam-se fontes de paradas não planejadas e manutenção recorrente. A boa […]
O que são roletes transportadores? Com os requisitos cada vez maiores da tecnologia de transportadores, especialmente no manuseio de materiais, cresce também a exigência por componentes mais resistentes, eficientes e duráveis. Entre esses componentes, um dos mais importantes é o rolete transportador, peça essencial para garantir o movimento confiável e contínuo das cargas. A importância […]
No mundo da manufatura enxuta, o SMED (Single Minute Exchange of Die) é uma metodologia essencial para reduzir o tempo de setup de máquinas e aumentar a eficiência operacional. Inspirado pela troca de pneus em uma corrida de Fórmula 1, o SMED busca transformar processos demorados de troca de ferramentas e ajustes em operações rápidas […]
No ritmo intenso das colheitas, cada minuto conta. Uma parada não planejada pode significar perda de produtividade, aumento de custos e atraso nas operações. Por isso, reduzir o tempo de manutenção das colheitadeiras é essencial, e é exatamente aí que entram as nossas buchas autolubrificantes. Por que usar buchas autolubrificantes em colheitadeiras? As colheitadeiras trabalham […]
A igus deu início a décima edição do Prêmio Vector, criado para celebrar as aplicações mais inovadoras com esteiras porta cabos. O prêmio reconhece soluções criativas que utilizam os sistemas de fornecimento de energia da igus em diferentes setores da indústria — da automação à robótica, da engenharia mecânica à logística. O objetivo é valorizar […]
Acompanhe o tour em tempo real no blog internacional da igus: https://blog.igus.eu/ Etapa 1: Do Escritório a Debrecen e Hortobágy O tour mundial da igus:bike na Hungria teve como ponto de partida o escritório local da igus Hungria, cuja mudança para uma nova sede com showroom de 100 m² sinaliza expansão das operações no país. […]