igus® geral – Página: 28 – igus Blog Brasil

Categoria:

igus® geral

Infográfico – Esteiras porta cabos metálicas versus esteiras porta cabos em polímero

Rebeca Tarragô | 5th julho 2019

Confira o infográfico que demonstra um pouco mais sobre o porque das esteiras porta cabos em polímero estarem ganhando cada vez mais espaço no mercado!

Leia mais...

Estréia mundial RBTX: plataforma online reúne usuários e fornecedores de robótica

Rebeca Tarragô | 2nd julho 2019

A RBTX.com é a nova plataforma que reúne usuários e fornecedores de componentes robóticos de baixo custo com rapidez e facilidade. Os usuários podem montar uma solução robótica de baixo custo de acordo com os seus requisitos e que caibam em seu orçamento. Os fornecedores de componentes robóticos podem apresentar os seus produtos a um público maior em um novo mercado.

Leia mais...

O SEGREDO ESTÁ NO PLÁSTICO

Rebeca Tarragô | 28th junho 2019

Tenho certeza que você já ouviu alguém dizendo: “Não se pode julgar só pela aparência”, querendo dizer que só podemos julgar o valor de algo pela experiência prática e pessoal ou pelos resultados obtidos… Quando o assunto é buchas e rolamentos em plástico autolubrificante é comum ouvirmos pessoas subestimando se é possível elas cumprirem todas as promessas técnicas e pressupondo que são mais frágeis que os componentes metálicos…

Leia mais...

Prototipagem Rápida – Engrenagens de plástico resistentes ao desgaste feitos por impressão 3D

Rebeca Tarragô | 30th abril 2019

Até agora, a mobilidade elétrica está avançando lentamente. Aqui no Brasil, os carros elétricos começaram a aparecer agora… Uma das razões por esse avanço estar ocorrendo de forma lenta, mesmo na Europa é a questão da infra-estrutura de carregamento, que ainda está em estudo. Muitos motoristas lá não estão satisfeitos com as possibilidades do “combustível […]

Leia mais...

O que seria torção? E qual o cabo ideal para esse tipo de movimento?

Rebeca Tarragô | 18th abril 2019

Movimentos rotacionais por exemplo em aplicações de robôs precisam realizar diferentes tipos de movimentação e aguentar movimentos repetitivos por um longo período de tempo. Mas qual o tipo de cabo ideal para atender esse tipo de aplicação?

Leia mais...

Recorde: Aplicação operando há mais de dez anos com 100% de confiabilidade e livre de falhas

Rebeca Tarragô | 18th março 2019

Ainda um recorde mundial: a esteira porta cabos plástica mais longa do mundo com curso de 615 m é fabricada pela igus. Funcionamento contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou inatividade durante meses – são estas as condições extremas que a esteira porta cabos de plástico mais longa do mundo tem de enfrentar na central […]

Leia mais...

Menos falhas, maior satisfação do cliente: os smart plastics que facilitam a manutenção de equipamentos ferroviários

Rebeca Tarragô | 26th fevereiro 2019

Na Innotrans 2018, a igus apresentou esteiras porta cabos e cabos inteligentes para trens, bondes e veículos de trilhos suburbanos de alta velocidade O aumento da digitalização na tecnologia ferroviária oferece grande potencial para o aumento da confiabilidade e, assim, um funcionamento mais pontual dos trens. Na Innotrans 2018, a igus apresentou os seus smart […]

Leia mais...

Automação rápida e segura com nova solução de esteiras porta cabos para cursos longos

Rebeca Tarragô | 20th fevereiro 2019

A nova plane-chain da igus assegura um fornecimento compacto de energia e dados em plantas de produção A automação de plantas de produção está crescendo continuamente na parte de esteiras da Indústria 4.0, que requerem soluções de fornecimento de energia mais confiáveis e compactas. A igus desenvolveu agora a esteira plana plane-chain, um conceito inovador […]

Leia mais...

Vedado com segurança: conceito de vedação iglidur para uma vida útil maior

Rebeca Tarragô | 7th fevereiro 2019

Novas vedações para buchas autolubrificantes da igus que não necessitam de manutenção proporcionam mais higiene e proteção contra acúmulo extremo de sujeira. Sujeira pesada, poeira abrasiva e meios agressivos podem, sob circunstâncias extremas, pressionar as buchas autolubrificantes e danificar o eixo. Para otimizar ainda mais a segurança de máquinas e instalações nesses casos, agora a […]

Leia mais...

Drylin E – Um robô linear compacto para movimento fácil e preciso nos menores espaços

Rebeca Tarragô | 8th janeiro 2019

A igus desenvolveu um robô linear compacto, cujo uso é ideal para tarefas automatizadas. Uma solução completa que consiste de eixos com correia dentada e motores que otimiza tempo e custos. A automação dos processos de produção está se tornando cada vez mais importante para a engenharia mecânica, uma vez que precisa fabricar produtos no […]

Leia mais...