igus® geral – Página: 20 – igus Blog Brasil

Categoria:

igus® geral

Conheça os tipos de roletes de faca da igus

Nayara Espinaci | 11th março 2022

Seja na tecnologia de enchimento ou na produção de alimentos – onde quer que seja necessário um funcionamento suave e livre de lubrificantes, os roletes de faca da especialista em tribopolímeros igus ajudam a transferir cuidadosamente as mercadorias transportadas para os seguintes transportadores.

Leia mais...

Quando devo trocar meu rolamento de esferas?

Nayara Espinaci | 2nd março 2022

Os rolamentos de esferas xiros em polímero em conformidade com a DIN 625 não requerem lubrificação externa, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados em segurança nas indústrias de medicina, embalagem, processamento de alimentos, tecnologia de acionamento e outras indústrias. Considerando que o polímero para nossos rolamentos de esferas xiros consiste em uma mistura de plásticos básicos, lubrificantes sólidos, fibras e filamentos, as esferas são normalmente feitas de vidro, plástico ou aço inoxidável. As esferas são alojadas em uma gaiola, que pode consistir em nosso próprio material xirodur B180, poliamida (PA), polipropileno (PP) ou polieteretercetona (PEEK). Por favor, consulte nosso catálogo para saber mais combinações de materiais e especificações técnicas.

Leia mais...

Porcas em polímero para fusos de avanço e a influência da temperatura!

Nayara Espinaci | 25th fevereiro 2022

Os acionamentos de fuso de avanço são usados ​​em máquinas em uma ampla variedade de indústrias. Os requisitos para a escolha e uso dos fusos são, portanto, diferentes: desde cargas altas e baixas até altas e baixas rotações até grandes faixas de temperatura ou temperaturas permanentes em torno de 200 °C. Aqui, também, as porcas rosqueadas e os fusos devem funcionar perfeitamente. É feita uma distinção entre os seguintes acionamentos de fusos: fusos de esferas lubrificados, fusos de funcionamento a seco e fusos de metal lubrificados. 

Leia mais...

Como funciona a autoprogramação de Robôs da igus®?

Miriam Araldi | 21st fevereiro 2022

Com o software correspondente, você pode programar e movimentar o robô através de uma interface gráfica de usuário. Visão geral do sistema Sistema robótico padrão é composto por três componentes: Robô; dependendo da aplicação como braço articulado, robô delta ou sistemas de módulos lineares multiaxiais drylin®. Sistema de controle de robôs: quadro de controle ou trilho (DIN); o quadro […]

Leia mais...

4 Considerações ao escolher um fuso de avanço

Nayara Espinaci | 18th fevereiro 2022

Para utilizar um fuso de avanço para acionar sua aplicação, é preciso pensar em quatro pontos principais que podem ajudar a determinar a escolha correta dos fusos de avanço e porcas de polímero. Esses pontos são carga útil, velocidade, ciclo de trabalho e curso. Nesse artigo iremos nos aprofundar em cada um desses dados e discutir fatores adicionais que você deve considerar ao escolher o fuso de avanço certo para sua aplicação.

Leia mais...

Sustentabilidade – A igus apoia essa causa!

Miriam Araldi | 15th fevereiro 2022

O plástico é um material muito discutido. Porém, os nossos polímeros de elevada performance podem contribuir para a proteção dos recursos e do ambiente, e temos feito disto o foco das nossas atividades empresariais.
Nossa missão é desenvolver constantemente novidades e inovações. Dessa forma, permitimos que empresas economizem custos e recursos, e aumentem ainda mais a qualidade de máquinas e sistemas ao mesmo tempo.

Leia mais...

Fuso de esferas vs. fuso de avanço: como escolher o certo!

Nayara Espinaci | 3rd fevereiro 2022

m conjunto de rolamentos. Cada vez mais, ouvimos de clientes que estão tentando romper com outras tecnologias de atuadores – em particular sistemas acionados por cilindros pneumáticos – em favor da confiabilidade, precisão e facilidade de uso de atuadores elétricos motorizados.

Leia mais...

Quais são os tipos de separadores internos para as esteiras porta cabos da igus?

Nayara Espinaci | 12th janeiro 2022

A separação interna é uma parte importante das esteiras porta cabos e-chain® e é usada para separar ou subdividir diferentes mídias dentro da esteira. Somente com a disposição correta dos cabos é que a vida útil do sistema pode ser aumentada. Conheça os diversos componentes de separação interna e como encontrar a divisão certa para a sua esteira porta cabos.

Leia mais...

Esteiras porta cabos igus®: a escolha correta de sistema de fornecimento de energia em usinas hidroelétricas!

Nayara Espinaci | 10th janeiro 2022

As partes das máquinas que são utilizadas para gerar energia através de energia hidroelétrica estão expostas a condições ambientais extremas: têm de suportar cargas muito elevadas, ser resistentes à água salgada e à radiação UV e funcionar continuamente sem falhas. O tempo de paragem devido ao desgaste do material e as medidas de manutenção frequentes podem afetar negativamente a produção de energia.

Leia mais...

O que é o gerenciamento Lean e como funciona?

Nayara Espinaci | 6th janeiro 2022

O gerenciamento Lean foca na eliminação de desperdícios e outras operações sem valor agregado. Resíduos podem ser encontrados em processos ineficientes, o que pode levar a excesso de produção, tempos de espera, comunicação desnecessária ou etapas de trabalho complicadas que o cliente não deseja nem espera pagar.

Leia mais...