igus® geral
Vários métodos, como a tecnologia de estiramento ou encolhimento, podem ser usados para rotulagem. Sendo assim, nossos produtos são ideais para várias áreas/aplicações, que devem atender a inúmeros requisitos, como alta precisão e resistência ao desgaste, liberdade de lubrificantes, resistência à corrosão ou resistência a agentes de limpeza.
Vamos saber mais sobre essas soluções que tem conquistado olhares no mercado para aplicações exigentes e de altas cargas? As buchas de polímero igus® têm sido produzidos com materiais iglidur® há quase 60 anos. A gama padrão de buchas iglidur moldadas por injeção é extensa, no entanto, nem todos os requisitos se conformam à gama padrão. Assim, […]
Produtos da nossa gama, tais como drylin® N, drylin® W e as nossas guias telescópicas, já são encontrados em muitas aplicações no setor das casas móvel. Mesas deslizantes ou luzes LED, camas extraíveis, paredes de chuveiro, móveis e muitas outras aplicações podem ser produzidas com a ajuda dos nossos produtos. Quem já enfrentou o desafio de instalar escotilhas de telhado e painéis solares nos espaços mais apertados, sem que um cubra o outro? Com uma guia linear, tornamos o painel móvel! Cada projeto é único e, por vezes, são necessárias soluções únicas.
Primeiramente, gostaríamos de convidá-los à assistir o vídeo para entender melhor o processo de fabricação das buchas igutex 🙂 As buchas igutex são componentes essenciais em máquinas pesadas e implementos rodoviários. Fabricadas com polímeros de alta qualidade e reforçadas com fibras entrançadas, essas buchas oferecem benefícios significativos para a eficiência e longevidade dos equipamentos. Vamos […]
No Dia Mundial da Reciclagem, é vital refletirmos sobre nosso impacto no meio ambiente e reconhecermos o papel das empresas na promoção de práticas sustentáveis. Na igus®, estamos firmemente comprometidos em liderar pelo exemplo e adotar medidas que contribuam para um futuro mais verde e sustentável. À medida que exploramos esse tema importante, vamos mergulhar […]
Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².
As fitas deslizantes autolubrificadas tribo-tape são utilizadas para revestir áreas sujeitas a desgaste, com movimento relativo, de forma a não danificar os componentes estruturais com movimento do sistema. Descreva os requisitos que deve cumprir e nós lhe forneceremos uma solução.
Tranquilidade e confiança para nossos clientes Na indústria moderna, onde a eficiência, confiabilidade e segurança são essenciais, cada componente desempenha um papel crucial. Quando se trata de sistemas de movimento e automação, os cabos elétricos são uma peça fundamental. Na igus®, reconhecemos a importância desses componentes e nos esforçamos para oferecer a mais alta qualidade […]
Yes é o programa da igus® que apoia jovens estudantes em diferentes vertentes. Como parte do nosso programa, você terá acesso a amostras de produtos grátis ou produtos com condições especiais, catálogos, treinamentos e apresentações personalizadas para sua área de atuação/interesse.
E não é apenas o ano novo que chegou! Para iniciar 2024 com o pé direito, temos uma super novidade para compartilhar com vocês! É isso mesmo! A igus® do Brasil, uma das 35 subsidiárias da empresa alemã igus GmbH, agora terá duas unidades em território brasileiro. Além da nossa unidade em Jundiaí, interior de […]