Guias drylin®
Com plásticos inteligentes, esse termo é usado para se referir a componentes como sistemas de fornecimento de energia, cabos elétricos flexíveis e buchas autolubrificantes de plástico, equipados com conectividade e sensores. A igus® utiliza para perseguir seu objetivo de tornar as soluções de automação complexas compatíveis com a Indústria 4.0.
Com a liberdade de lubrificação com óleos ou massas, é possível cumprir as normas de higiene mais rigorosas com a nossa tecnologia de fusos. Além disso, o funcionamento a seco reduz os custos de limpeza e manutenção. A resistência à sujeira e o funcionamento silencioso dos materiais usados nos fusos permite uma variedade de aplicações em várias condições. O desgaste é consideravelmente reduzido e o tempo de funcionamento é maior. Isto economiza normalmente até 40% nos custos.
Ninguém gosta da sensação de acabar com os dedos oleosos ou com graxa nas roupas. Algo difícil de evitar ao trabalhar com elementos de máquinas como rolamentos de esferas, engrenagens, mancais ou guias lineares. Quando a lubrificação é essencial? Sempre que houver contato metal-metal deve haver uma camada lubrificante. Se não houver lubrificante ou não for reabastecido regularmente, o […]
Os atuadores lineares, também chamados e conhecidos por mesas fusos, ou guias de acionamento proporcionam ajustes e movimentação linear de forma precisa. Ideais para ajuste de formato as mesas da linha drylin® se destacam no mercado por serem livres de lubrificação e portando muito higiênicas para uso por exemplo em sistemas de inspeção de rotulagem […]
Os requisitos impostos aos componentes de embarcações de esporte e outras embarcações são específicos: quando se trata de um motor, um motor fora de bordo ou um leme em uma embarcação de esporte, o ambiente constantemente úmido significa requisitos rigorosos de resistência às condições meteorológicas e à corrosão.
Pensando nisso, a igus desenvolveu soluções que têm de cumprir todas as exigências necessárias. Resistência à água do mar e robustez perante a exposição ao vento e a tempestades é o conceito dos componentes fornecidos para construção de embarcações.
As guias lineares telescópicas consistem em guias “extensíveis” ou também chamadas de guias “corrediças” com duas partes de movimento linear diretamente interconectadas, onde uma parte da guia é fixada e a outra desliza sob ela em um movimento limitado e definido. Muito utilizadas em gavetas, máquinas de venda automática, ou ajustes de assentos e encostos […]
As guias lineares drylin® com buchas autolubrificantes permitem um funcionamento livre de manutenção e livre de lubrificação de componentes de máquinas e equipamentos, cuja função é determinada por movimentos relativos em uma linha reta entre componentes. Os plásticos de alto desempenho especiais dry-tech® garantem que os elementos das máquinas possam ser movimentados ao longo de um eixo ou guia de perfil de forma silenciosa e com pouco atrito. Comparado a soluções lineares com elementos recirculantes, os custos de aquisição são até 40% mais baixos e não há custos operacionais adicionais.
A maioria das máquinas de embalagem tem vários ajustes de formato. Eles geralmente utilizam porcas trapezoidais e um fuso de avanço correspondente. Muitos ajustes de formato também ainda são construídos usando porcas de metal como bronze ou aço. Para funcionar sem problemas, esses projetos precisam de muita lubrificação. Os ambientes sujos observados nas aplicações de embalagem significam que são necessárias relubrificação e manutenção regulares.
As guias drylin® Q oferecem um alto grau de flexibilidade de projeto. Estão disponíveis várias versões como buchas em polímero iglidur, assim como alojamentos em alumínio completamente ajustáveis com e sem freio manual. O perfil de alumínio robusto é muito leve graças à sua construção oca.
Deslizar em vez de rolar – a guia linear drylin® T baseia-se neste princípio. No processo, as guias drylin® T facilitam ao máximo a substituição de um sistema patins de esferas para um sistema deslizante. As dimensões dos furos e espaço de instalação das guias e carrinhos lineares drylin® são idênticas aos sistemas com rolamentos de esferas recirculantes.