Cabos chainflex® – Página: 6 – igus Blog Brasil

Categoria:

Cabos chainflex®

Cabos chainflex® CF98.PLUS – garantia estendida e raios de curvaturas ainda menores!

Rebeca Tarragô | 8th março 2023

O cabo chainflex® CF98.PLUS é o novo modelo de cabo elétrico especial para movimentação da igus®, que tem garantia de 100.000.000 (100 milhões) de ciclos! Os cabos igus® CF98.PLUS são uma solução de cabeamento altamente eficiente e confiável para aplicações que requerem resistência à abrasão e durabilidade em ambientes agressivos. Neste texto, vamos explorar em […]

Leia mais...

Os produtos igus® são compatíveis com os padrões ISO para salas limpas?

Nayara Espinaci | 28th fevereiro 2023

Há uma infinidade de indústrias nas quais os produtos da igus® são usados, e isso significa que temos que garantir que temos linhas de produtos adequadas para indústrias e aplicações com requisitos específicos. Salas limpas são uma dessas indústrias. Eles exigem padrões ISO para seus produtos, por isso adaptamos e projetamos produtos especializados para atender a esses requisitos.

Leia mais...

Você sabe o que é o Conector Modular da igus®?

Rebeca Tarragô | 6th fevereiro 2023

O conector modular foi baseado no conceito de conector híbrido e chegou para facilitar o dia a dia das empresas que buscam por agilidade e qualidade no momento de montar suas máquinas. Ele é ideal para aplicações que tenham um grande número de cabos e mangueiras conectados em uma área pequena. São possibilidades ilimitadas de […]

Leia mais...

Como o isolamento do cabo protege contra altas temperaturas?

Rebeca Tarragô | 31st janeiro 2023

A temperatura ambiente e as cargas elétricas nos cabos desempenham um papel importante na funcionalidade e longevidade dos cabos e conectores. Como você se lembra de suas aulas de física na escola, todos nós sabemos que eletricidade e calor estão relacionados. Essa relação também é válida quando se trata de cabos. Devido aos problemas que podem […]

Leia mais...

Sistemas de fornecimento de energia para produção de pneu

Nayara Espinaci | 5th janeiro 2023

A indústria de fabricação de pneus coloca a prioridade máxima que seus componentes sejam livres de lubrificantes e resistentes ao pó. Os polímeros tribo-otimizados da igus® atendem a esses e a muitos outros requisitos exigidos indústria.

Leia mais...

Revestimentos de cabos em TPE de alta qualidade para maior flexibilidade

Rebeca Tarragô | 19th dezembro 2022

Você já percebeu como as vezes arrumamos uma mala para uma viagem e na hora de voltar as coisas simplesmente não cabem mais? Estranho, quando você fez as malas para a viagem de ida, tudo ainda cabia. O espaço disponível diminuiu? Falta de espaço na engenharia mecânica Um fenômeno semelhante pode ser visto na engenharia […]

Leia mais...

Cabos compactos ajudam a otimizar espaço em aplicações precisas

Rebeca Tarragô | 30th novembro 2022

Com vida útil longa, sustentáveis e com os menores raios de curvatura os cabos da linha chainflex auxiliam movimentos de precisão e ainda “abrem espaço” em aplicações com pequenos espaços de instalação. Com o aumento constante da automação industrial, máquinas cada vez mais rápidas e menores são demandadas a todo o momento. Como especialista em […]

Leia mais...

O que são os raios de curvatura e raios de curvatura mínimos?

Rebeca Tarragô | 29th novembro 2022

O raio de curvatura é o raio em que um cabo pode ser dobrado sem ser danificado (incluindo dobras). Quanto menor o raio, maior a resistência mecânica necessária do material. Uma pergunta frequente neste contexto é: quanto podemos dobrar um cabo sem o danificar ou prejudicar o seu funcionamento? A resposta depende principalmente do cabo particular em […]

Leia mais...

Por que você precisa de cabos robóticos para aplicações robóticas?

Rebeca Tarragô | 28th novembro 2022

As aplicações robóticas estão crescendo exponencialmente em todo o mundo. A pandemia que recém passamos potencializou ainda mais isso. A robótica impulsiona e alimenta diferentes indústrias, e as tecnologias que surgem para esses componentes não param de surgir. As empresas querem mais produtividade sob um menor custo. Querem mais automação e menos interação humana, e querem que funcione. Esta […]

Leia mais...

O que é um cabo de controle?

Rebeca Tarragô | 4th novembro 2022

Existem tantos tipos diferentes de cabos, aos poucos aqui no nosso blog vamos trazendo informações sobre os diferentes tipos… hoje você pode conhecer um pouco mais sobre os cabos de controle. Você já ouviu falar em cabos de controle? Você sabe onde e por quê eles são usados? Vamos descobrir então! O que é um cabo de […]

Leia mais...