Cabos em aplicações com baixa temperatura. No que prestar atenção e o que pode acontecer?
Rebeca Tarragô | 4th agosto 2020
Hoje em dia os cabos precisam suportar as mais diversas condições… Isso depende inteiramente das áreas e aplicações em que são utilizados. Hoje vamos dar uma olhada no que você deve prestar atenção com cabos em aplicações sob baixa temperatura…
O que significa um cabo ser resistente à temperatura?
Os cabos adequados para uso em faixas de temperatura extremas são chamados de cabos resistentes à temperatura. Isso significa que os cabos podem ser usados nessas faixas de temperatura sem perder tempo de vida útil.
Aqui, eles também podem ser divididos em cabos resistentes ao calor e resistentes ao frio. A resistência à temperatura é necessária em vários ramos da indústria. Cabos resistentes ao calor são frequentemente usados em metalurgia, siderurgia ou tecnologia de laminação. Os cabos resistentes ao frio, por outro lado, são frequentemente usados em aplicações de refrigeração, ar condicionado ou em aplicações externas em alguns países, onde temperaturas mínimas são esperadas.

Exemplo de aplicação para cabos resistentes ao frio
Um exemplo de aplicação de baixa temperatura ou ar condicionado é uma unidade de armazenamento e recuperação em um armazém de congelamento profundo na indústria alimentícia/de processamento de carnes. Essa aplicação exige muito dos cabos, mesmo em temperatura normal, devido a longas distâncias de deslocamento ou pequenos raios de curvatura. Portanto, o requisito é muito alto a baixas temperaturas.

Podemos comparar isso a um atleta. Um corredor brasileiro de longa distância, cujas condições de competição são geralmente em torno de 25° C, obterá resultados piores se tiver que realizar uma atividade na neve e temperaturas geladas do que um esquiador do norte da Europa, por exemplo, que consegue um melhor desempenho e está mais acostumado à temperaturas como essa e à atividade. Este também é o caso de cabos para faixas extremas de temperatura. Eles são adaptados às temperaturas, assim como os corredores e atletas de cross-country são adaptados às baixas temperaturas na neve e no gelo.
O material certo de capa

Para garantir o desempenho total de um cabo em baixas temperaturas, a escolha do material certo da capa é crucial. Nós da igus sempre podemos decidir qual cabo é mais adequado para a aplicação do cliente, pois temos uma grande variedade de cabos. Essa grande variedade consiste principalmente, em quatro materiais de capas diferentes (PVC, iguPUR, PUR e TPE) para uma série de influências mecânicas ou químicas. O material da capa também desempenha um papel muito importante em termos de resistência ao frio. Portanto, nossos cabos de PVC são adequados apenas até + 5°C. Por outro lado, os cabos PUR são resistentes ao frio até -25°C e os cabos TPE são permanentemente resistentes ao frio até -50°C.
Danos à capa

Uma série de erros padrão e de danos ao revestimento é frequentemente encontrada em aplicações de congelamento profundo. Os danos no revestimento descrevem danos ao revestimento externo de um cabo. A capa fica dura e se quebra para que a malha ou escudo possa ser visto. O motivo nessas aplicações é geralmente a seleção do material errado da capa. Assim que ocorrer um dano no revestimento, o cabo deve ser substituído imediatamente, pois a proteção mecânica ao redor dos núcleos está ausente.
Uma olhada nos detalhes do catálogo…
Para cada cabo em nosso catálogo chainflex, você receberá três especificações de temperatura diferentes. Elas referem-se ao tipo de instalação do cabo. Para o tipo de instalação em esteira porta cabos, descrevemos uma aplicação real em uma esteira de acordo com os critérios de teste da igus, porque estabelecemos que os seguintes testes padrão não refletem a realidade na aplicação. Aqui o teste é realizado a -40°C em nossa câmara climática. Para aplicações flexíveis, os dados são baseados em um teste conforme DIN EN

Você também encontrará uma visão geral na qual é possível ver quão alta é a vida útil garantida em relação ao raio de curvatura instalado e à temperatura permanente.

Garantia pelo laboratório e pelos testes

Devido aos testes de longo prazo realizados em nosso laboratório de 3.800 m² , nossos clientes sempre podem ter certeza de que seus cabos igus durarão. Somente testes reais de aplicação nos permitem fornecer uma garantia exclusiva de 36 meses em cabos chainflex. Isso vai muito além da garantia legalmente exigida de 12 meses. Para poder manter isso, mesmo em faixas de temperatura extremas, testamos a resistência ao frio de nossos cabos em uma câmara climática. Aqui, nossos cabos são testados sob parâmetros reais de aplicação na cadeia de energia. Podemos realizar testes em temperaturas abaixo de -40 ° C.
Conclusão: você também usa cabos em aplicações com baixa temperatura? Se ambientes frios causarem problemas e dor de cabeça com seus cabos, entre em contato conosco!