Cabos de vida útil longa para esteiras porta cabos. Por quê uma empresa de plásticos fabrica cabos?
Rebeca Tarragô | 23rd novembro 2021

A explicação de como uma empresa de plásticos como a igus desenvolveu cabos duráveis para sistemas de esteiras porta cabos é bem simples. Quando a igus lançou a primeira esteira porta cabos de polímero em 1971, muitos clientes ficaram entusiasmados com o novo conceito de fornecimento de energia e queriam converter seus sistemas.
Naquela época, já havia sistemas que eram usados para fornecimento de energia, mas cada um tinha algumas desvantagens que os clientes tinham que aceitar.
Quais as vantagens das esteiras porta cabos de plástico?
As vantagens das esteiras de plástico podem ser facilmente explicadas ao descrever as desvantagens dos outros sistemas:
Uma esteira porta cabos de aço é geralmente muito mais pesada do que uma esteira de plástico, que usa uma quantidade comparável de espaço de instalação. Isso significa maior energia de processo e, portanto, maior consumo de energia. A estrutura amplamente parafusada torna o esforço de montagem para correntes de aço muito maior do que para esteiras porta cabos de plug-in de plástico. As esteiras porta cabos de aço também são mais caras do que as esteiras de plástico comparáveis e as esteiras de aço não são resistentes à corrosão.

A desvantagem dos enroladores de cabos é que eles podem guiar apenas um cabo por vez.
Comprimentos e velocidades de enrolamento são severamente limitados. Alguns tipos de cabo (barramento, motor ou meio, como ar) requerem designs especiais se forem usados com enroladores de cabos. Isso significa custos de fabricação muito altos e baixa flexibilidade devido à falta de cabos disponíveis no estoque. A maior desvantagem é a transmissão do sinal de movimento giratório para movimento linear por meio de um anel deslizante, que requer muita manutenção.
Em sistemas de festoon, os cabos ficam pendurados em um arco de até 2m, dependendo da distância percorrida. Isso não apenas reduz a altura livre disponível em locais como corredores, mas também é altamente suscetível ao vento em áreas externas (em guindastes em portos, por exemplo).
Uma desvantagem especialmente notável é o comprimento do cabo necessário em comparação com o da esteira porta cabos. Enquanto os cabos em uma esteira porta cabos com um curso com distância de 100 m têm apenas cerca de 55-60 m de comprimento, os cabos de festoon têm 130-150 m de comprimento. Os custos do cabo e do cobre são, portanto, várias vezes mais elevados do que a solução de esteira porta cabos.


O barramento não pode transmitir vários meios, como pneumáticos ou fluídos. A transmissão de dados/sinais de barramento também requer maior esforço do que em uma esteira porta cabos. Os trilhos condutores também exigem muita manutenção porque as escovas de carvão nos coletores devem ser substituídas regularmente.
Sistema de esteiras porta cabos em polímero
Portanto, as vantagens deste novo sistema de esteira de plástico eram óbvias:
- Fácil de limpar, quase nenhuma abrasão
- Silenciosos, sem lubrificação e fácil de instalar
- Cursos longos
- Energia, dados, FOCs, petróleo e ar guiados em um único sistema
- Fácil de usar cabos graças aos contornos suaves
- Leve, modular, forte, silencioso, fácil de abrir
A esteira porta cabos como polivalente?
Isso resolveu todos os problemas ocorridos até o momento e os clientes puderam executar seus aplicativos sem problemas adicionais. Você pode estar esperando algo como “… e eles viveram felizes para sempre”.

Mas é claro que não era tão simples. Depois que os cabos estiveram em operação por um tempo, outro problema surgiu. Embora as esteiras porta cabos não tenham falhado – e a igus já tinha prometido que não – os cabos flexíveis disponíveis no mercado na altura, sim. Eles resultaram em danos como efeitos saca-rolhas, capas quebradas e núcleos, eles simplesmente não conseguiam lidar com esses movimentos por tempo suficiente. Essas falhas de cabo geralmente causavam tempo de inatividade da máquina e do sistema. Isso fez com que os clientes se afastassem da rede, que na época ainda era nova. Assim, os desenvolvedores da igus enfrentaram um novo desafio: fabricar cabos duráveis para esteiras porta cabos.
O nascimento do cabo chainflex
Isso exigiu muito desenvolvimento, experimentação e teste. Houve uma avaliação detalhada do que era importante nesses cabos e quais propriedades eles deveriam ter para garantir uma longa vida útil. Após o primeiro cabo chainflex enrolado em feixes, o CF1, foi introduzido em 1988, o portfólio de produtos de cabos da igus cresceu a cada ano. Testes intensivos e uma estreita cooperação com nossos clientes nos permitem expandir continuamente várias séries de cabos. Hoje, a igus oferece o maior portfólio de cabos especificamente para aplicações de esteiras porta cabos com mais de 1.354 tipos de cabos .
Oferecemos até sete designs diferentes de cabos de controle mecânico em estoque para fornecer quase todas as aplicações móveis em uma esteira com o cabo ideal .

Isso resolveu todos os problemas? Sim, na época, mas as redes e clientes continuaram a evoluir. Portanto, nós também continuamos a evoluir e nos adaptar a requisitos novos e exigentes (como salas limpas ou raios de curvatura muito pequenos).
Venha conhecer nossa linha de cabos aqui: