Automação acessível – Robôs para aplicação de cola
Rebeca Tarragô | 23rd junho 2026
Como automatizar a aplicação de cola industrial e aumentar a produtividade em até 4 vezes
Entenda como um robô cartesiano pode aumentar a precisão da aplicação de adesivos, reduzir desperdícios e liberar operadores para atividades de maior valor.

A aplicação de cola e selantes é uma etapa crítica em diversos processos industriais. Seja na fabricação de componentes metálicos, equipamentos, eletrodomésticos ou sistemas automotivos, a qualidade da aplicação impacta diretamente o desempenho final do produto.
Apesar disso, muitas empresas ainda realizam essa atividade manualmente, tornando o processo dependente da habilidade do operador e sujeito a variações de qualidade.
Com o avanço da automação industrial, soluções baseadas em robôs cartesianos estão permitindo que fabricantes aumentem a produtividade, reduzam desperdícios e garantam maior repetibilidade na aplicação de adesivos e selantes.
O desafio da aplicação manual de cola

A aplicação manual parece simples à primeira vista. No entanto, quando analisamos o processo produtivo, surgem diversos desafios.
Entre os principais estão:
- Variações na quantidade aplicada;
- Diferenças de posicionamento entre peças;
- Desperdício de material;
- Retrabalho;
- Dependência de operadores experientes;
- Limitação da capacidade produtiva.
Em processos repetitivos, pequenas diferenças acumuladas podem gerar custos significativos ao longo do tempo.
Quais problemas a aplicação manual pode gerar?
Desperdício de cola
Quando a dosagem não é controlada, ocorre consumo excessivo de material. Além de aumentar os custos, isso pode impactar o acabamento e a qualidade da montagem.
Retrabalho
Aplicações incorretas podem exigir correções ou até mesmo descarte de peças.
Inconsistência do processo
Cada operador possui sua própria velocidade e forma de execução. Isso dificulta a padronização da produção.
Dependência de mão de obra especializada
Processos manuais exigem treinamento constante e podem gerar gargalos quando operadores experientes não estão disponíveis.
O que é um robô cartesiano?

O robô cartesiano é um sistema de automação que realiza movimentos lineares nos eixos X, Y e Z.
Esse tipo de robô é amplamente utilizado em aplicações que exigem posicionamento preciso e movimentos repetitivos, como:
- Aplicação de cola
- Dosagem de adesivos
- Aplicação de selantes
- Pick and place
- Montagem de componentes
- Inspeções automatizadas.
Sua principal vantagem é combinar precisão, simplicidade de programação e excelente custo-benefício.
Como funciona a automação da aplicação de cola?

Em uma célula automatizada, o robô cartesiano movimenta o sistema de dosagem seguindo um trajeto previamente programado.
Enquanto isso, o equipamento de dosagem controla exatamente a quantidade de material aplicada.
O resultado é uma aplicação uniforme, repetitiva e altamente precisa.
Os operadores deixam de executar a tarefa manualmente e passam a supervisionar o processo, podendo dedicar seu tempo a atividades de maior valor agregado.
Benefícios da automação da aplicação de cola
Maior produtividade
A automação permite que o processo opere de forma contínua e previsível.
Em muitos casos, é possível aumentar significativamente a capacidade produtiva sem aumentar o quadro de funcionários.
Qualidade consistente
A repetibilidade do robô garante que cada peça receba a mesma quantidade de adesivo no mesmo posicionamento.
Redução de desperdícios
O controle preciso da dosagem reduz o consumo excessivo de material.
Escalabilidade
A mesma solução pode ser adaptada para diferentes peças e volumes de produção.
Melhor ergonomia
Os operadores deixam de realizar movimentos repetitivos durante longos períodos, reduzindo fadiga e riscos ergonômicos.
Estudo de caso: aumento de capacidade produtiva em até 4 vezes
Em uma aplicação de colagem de peças metálicas, a substituição do processo manual por um sistema automatizado baseado em robô cartesiano permitiu um aumento de produtividade de até quatro vezes.
O robô passou a executar a dosagem e o posicionamento da cola de forma totalmente repetitiva, enquanto os operadores atuavam em atividades paralelas.
Além do ganho de produtividade, a empresa obteve:
- Maior padronização do processo
- Menor desperdício de material
- Menor dependência da execução manual
- Melhor aproveitamento da equipe.
Assista o vídeo da aplicação:
Você pode saber mais sobre essa aplicação aqui: https://br.rbtx.shop/pt-BR/solutions/dosing-of-sealants
Quando vale a pena automatizar a aplicação de cola?
A automação costuma ser especialmente vantajosa quando:
- Existe repetitividade no processo
- O consumo de adesivo é elevado
- Há necessidade de padronização
- O retrabalho gera custos significativos
- A produção precisa aumentar sem ampliar a equipe.
Mesmo operações de pequeno e médio porte podem se beneficiar de soluções compactas e acessíveis.
Como implementar uma célula de aplicação de cola com a RBTX?
A plataforma RBTX reúne soluções prontas para automação industrial de baixo custo.
Uma configuração típica para aplicação de cola pode incluir:
- Robô cartesiano
- Sistema de dosagem
- Sistema de movimentação
- Interfaces de programação simplificadas.
Isso permite desenvolver células de automação rapidamente, reduzindo a complexidade normalmente associada a projetos robóticos.
Empresas que buscam aumentar produtividade, melhorar a qualidade e reduzir desperdícios encontram na automação da aplicação de cola uma das formas mais rápidas de obter ganhos operacionais consistentes.

RESUMO FAQ:
Perguntas frequentes sobre automação da aplicação de cola
➡️ Vale a pena automatizar a aplicação de adesivos industriais?
Sim. A automação reduz variações de processo, melhora a qualidade final e aumenta a produtividade.
➡️ Um robô cartesiano consegue aplicar cola com precisão?
Sim. O sistema garante posicionamento preciso e repetibilidade, reduzindo falhas e desperdícios.
➡️ É necessário conhecimento avançado em robótica?
Não. As soluções da igus RBTX foram desenvolvidas para facilitar a implementação e a operação por equipes de produção.
➡️ Quais indústrias podem utilizar essa solução?
Fabricantes de componentes metálicos, automotivo, eletroeletrônico, máquinas e equipamentos, linha branca e diversas outras aplicações industriais.
A automação não substitui o conhecimento das pessoas. Ela elimina tarefas repetitivas para que as equipes possam gerar mais valor para a operação.
Quer entender como aplicar essa tecnologia na sua fábrica?
Fale com os especialistas RBTX.
Para saber mais, acesse: https://br.rbtx.shop/pt-BR