Manutenção Preventiva x Manutenção Preditiva? – Conheça os diferencias entre elas e como otimizá-las – igus Blog Brasil

Manutenção Preventiva x Manutenção Preditiva? – Conheça os diferencias entre elas e como otimizá-las

Miriam Araldi | 28th março 2022

Para o sucesso da indústria, é preciso estar em dia com a manutenção das máquinas e equipamentos. Dentre os tipos mais comuns de manutenção, podemos citar a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Os nomes são parecidos, mas os seus objetivos são diferentes.

Confira os objetivos de cada uma:

Manutenção Preventiva:

A preventiva faz o acompanhamento periódico das máquinas, baseando-se na análise de dados coletados por meio de monitoramentos ou inspeções em campo. O principal objetiva da preditiva é a verificação pontual dos equipamentos a fim de antecipar eventuais problemas que possam causar gastos maiores com manutenções corretivas. Ela requer parada nos procedimentos produtivos, já que a máquina não pode estar em operação enquanto ela passa por uma revisão.

Apesar de apresentar um retorno positivo, é um processo que demanda tempo e paradas na produção. É necessário manter uma padrão de organização para as ocorrências das máquinas e equipamentos.

Dependendo da máquina, é necessário de duas a três paradas no ano para realizar a manutenção preventiva.

Confira o exemplo:

Para um melhor planejamento na manutenção preventiva, a igus dispõe uma gama de ferramentas online gratuitas para cálculo de vida útil dos produtos que são utilizados em máquinas e equipamentos. Com isso, é possível obter afirmações concretas sobre a durabilidade.

Por exemplo, na linha de esteira porta cabos, o cálculo é realizado após inserir a carga, curso, velocidade e aceleração. Como opção, é possível inserir influências externas, como sujeira, impacto e a temperatura ambiente.

Manutenção Preditiva:

A manutenção preditiva é uma necessidade na era da indústria 4.0.

Ela é o acompanhamento, monitoramento e inspeção de máquinas com o intuito de indicar suas condições de funcionamento. A ideia é coletar dados que informam o desgaste dos equipamentos e seu processo natural de degradação. Sendo assim, é possível aumentar a vida útil dos equipamentos, além de melhorar a produtividade deles.

Ela contribui diretamente para a eficiência operacional do chão de fábrica, reduzindo custos, erros e atrasos no fluxo produtivo. Ou seja, não necessariamente precisa ser estabelecido um calendário fixo de inspeções.

Quer um exemplo de como otimizá-la?

Os plásticos inteligentes da igus é uma ótima opção para adaptação na indústria 4.0

Como funciona a linha software i.Cee?

Esse software, combinado com sensores na esteira, bucha ou um carrinho linear, transforma produtos de estoque em produtos inteligentes. Essa atualização permite que você determine a vida útil máxima do seu produto e o sistema i.Cee especifica o momento perfeito para a manutenção. Os algoritmos ajustam a vida útil e o tempo de serviço de acordo com o uso. 

É possível ampliar o processo em diversos tipos de indústrias. Desde Manutenção preditiva na estação de lavagem de trens, indústria portuária, automotiva, entre outras.

Na prática:

Resumindo as duas opções é possível concluir que, na manutenção preventiva significa planejar uma ação de revisão, controle e monitoramento dos equipamentos, a fim de que possam desempenhar o papel desejado. Já na manutenção Preditiva, significa uma avaliação precoce, permitindo que ações adequadas sejam realizadas para evitar que um equipamento seja parado.

Para mais informações, acesse: https://www.igus.com.br/info/predictive-maintenance-smart-plastics

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.