Automação acessível – Robôs para aplicação de cola – igus Blog Brasil

Automação acessível – Robôs para aplicação de cola

Rebeca Tarragô | 23rd junho 2026

Como automatizar a aplicação de cola industrial e aumentar a produtividade em até 4 vezes
Entenda como um robô cartesiano pode aumentar a precisão da aplicação de adesivos, reduzir desperdícios e liberar operadores para atividades de maior valor.

A aplicação de cola e selantes é uma etapa crítica em diversos processos industriais. Seja na fabricação de componentes metálicos, equipamentos, eletrodomésticos ou sistemas automotivos, a qualidade da aplicação impacta diretamente o desempenho final do produto.

Apesar disso, muitas empresas ainda realizam essa atividade manualmente, tornando o processo dependente da habilidade do operador e sujeito a variações de qualidade.

Com o avanço da automação industrial, soluções baseadas em robôs cartesianos estão permitindo que fabricantes aumentem a produtividade, reduzam desperdícios e garantam maior repetibilidade na aplicação de adesivos e selantes.

O desafio da aplicação manual de cola

A aplicação manual parece simples à primeira vista. No entanto, quando analisamos o processo produtivo, surgem diversos desafios.

Entre os principais estão:

  • Variações na quantidade aplicada;
  • Diferenças de posicionamento entre peças;
  • Desperdício de material;
  • Retrabalho;
  • Dependência de operadores experientes;
  • Limitação da capacidade produtiva.

Em processos repetitivos, pequenas diferenças acumuladas podem gerar custos significativos ao longo do tempo.

Quais problemas a aplicação manual pode gerar?

Desperdício de cola

Quando a dosagem não é controlada, ocorre consumo excessivo de material. Além de aumentar os custos, isso pode impactar o acabamento e a qualidade da montagem.

Retrabalho

Aplicações incorretas podem exigir correções ou até mesmo descarte de peças.

Inconsistência do processo

Cada operador possui sua própria velocidade e forma de execução. Isso dificulta a padronização da produção.

Dependência de mão de obra especializada

Processos manuais exigem treinamento constante e podem gerar gargalos quando operadores experientes não estão disponíveis.

O que é um robô cartesiano?

O robô cartesiano é um sistema de automação que realiza movimentos lineares nos eixos X, Y e Z.

Esse tipo de robô é amplamente utilizado em aplicações que exigem posicionamento preciso e movimentos repetitivos, como:

  • Aplicação de cola
  • Dosagem de adesivos
  • Aplicação de selantes
  • Pick and place
  • Montagem de componentes
  • Inspeções automatizadas.

Sua principal vantagem é combinar precisão, simplicidade de programação e excelente custo-benefício.

Como funciona a automação da aplicação de cola?

Em uma célula automatizada, o robô cartesiano movimenta o sistema de dosagem seguindo um trajeto previamente programado.

Enquanto isso, o equipamento de dosagem controla exatamente a quantidade de material aplicada.

O resultado é uma aplicação uniforme, repetitiva e altamente precisa.

Os operadores deixam de executar a tarefa manualmente e passam a supervisionar o processo, podendo dedicar seu tempo a atividades de maior valor agregado.

Benefícios da automação da aplicação de cola

Maior produtividade

A automação permite que o processo opere de forma contínua e previsível.

Em muitos casos, é possível aumentar significativamente a capacidade produtiva sem aumentar o quadro de funcionários.

Qualidade consistente

A repetibilidade do robô garante que cada peça receba a mesma quantidade de adesivo no mesmo posicionamento.

Redução de desperdícios

O controle preciso da dosagem reduz o consumo excessivo de material.

Escalabilidade

A mesma solução pode ser adaptada para diferentes peças e volumes de produção.

Melhor ergonomia

Os operadores deixam de realizar movimentos repetitivos durante longos períodos, reduzindo fadiga e riscos ergonômicos.

Estudo de caso: aumento de capacidade produtiva em até 4 vezes

Em uma aplicação de colagem de peças metálicas, a substituição do processo manual por um sistema automatizado baseado em robô cartesiano permitiu um aumento de produtividade de até quatro vezes.

O robô passou a executar a dosagem e o posicionamento da cola de forma totalmente repetitiva, enquanto os operadores atuavam em atividades paralelas.

Além do ganho de produtividade, a empresa obteve:

  • Maior padronização do processo
  • Menor desperdício de material
  • Menor dependência da execução manual
  • Melhor aproveitamento da equipe.

Assista o vídeo da aplicação:

Você pode saber mais sobre essa aplicação aqui: https://br.rbtx.shop/pt-BR/solutions/dosing-of-sealants

Quando vale a pena automatizar a aplicação de cola?

A automação costuma ser especialmente vantajosa quando:

  • Existe repetitividade no processo
  • O consumo de adesivo é elevado
  • Há necessidade de padronização
  • O retrabalho gera custos significativos
  • A produção precisa aumentar sem ampliar a equipe.

Mesmo operações de pequeno e médio porte podem se beneficiar de soluções compactas e acessíveis.

Como implementar uma célula de aplicação de cola com a RBTX?

A plataforma RBTX reúne soluções prontas para automação industrial de baixo custo.

Uma configuração típica para aplicação de cola pode incluir:

  • Robô cartesiano
  • Sistema de dosagem
  • Sistema de movimentação
  • Interfaces de programação simplificadas.

Isso permite desenvolver células de automação rapidamente, reduzindo a complexidade normalmente associada a projetos robóticos.

Empresas que buscam aumentar produtividade, melhorar a qualidade e reduzir desperdícios encontram na automação da aplicação de cola uma das formas mais rápidas de obter ganhos operacionais consistentes.


RESUMO FAQ:

Perguntas frequentes sobre automação da aplicação de cola

➡️ Vale a pena automatizar a aplicação de adesivos industriais?
Sim. A automação reduz variações de processo, melhora a qualidade final e aumenta a produtividade.

➡️ Um robô cartesiano consegue aplicar cola com precisão?
Sim. O sistema garante posicionamento preciso e repetibilidade, reduzindo falhas e desperdícios.

➡️ É necessário conhecimento avançado em robótica?
Não. As soluções da igus RBTX foram desenvolvidas para facilitar a implementação e a operação por equipes de produção.

➡️ Quais indústrias podem utilizar essa solução?
Fabricantes de componentes metálicos, automotivo, eletroeletrônico, máquinas e equipamentos, linha branca e diversas outras aplicações industriais.

A automação não substitui o conhecimento das pessoas. Ela elimina tarefas repetitivas para que as equipes possam gerar mais valor para a operação.

Quer entender como aplicar essa tecnologia na sua fábrica?
Fale com os especialistas RBTX.

Para saber mais, acesse: https://br.rbtx.shop/pt-BR

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.