igus:bike no Brasil: onde a tradição encontra a engenharia
Rebeca Tarragô | 30th abril 2026
Em Gramado, a visita à Mais Churrasco mostrou como tradição também evolui.
O churrasco, que antes era dominado pelo espeto, hoje ganha cada vez mais precisão com o uso de grelhas — influência direta da cultura uruguaia e argentina.
E quando o preparo exige controle… entra a engenharia.
Nos sistemas desenvolvidos pela empresa, o controle da altura da grelha é feito por um mecanismo de rosca sem fim — simples na teoria, mas extremamente eficiente na prática: ajuste contínuo, sem travas, com estabilidade total.


Mas é aqui que a história ganha uma nova camada.
Ao integrar soluções igus nesse tipo de aplicação, o ganho não está apenas no movimento — está na confiabilidade ao longo do tempo:
- Guias lineares autolubrificantes → funcionamento suave mesmo com calor, gordura e resíduos
- Ausência de lubrificação → sem contaminação em uma aplicação sensível (alimentos)
- Redução de componentes e montagem mais simples → ganho direto de eficiência produtiva
- Maior vida útil → menos retrabalho, menos assistência, mais valor percebido no produto final
Ou seja: engenharia invisível que impacta diretamente a experiência do cliente final.


E esse é um ponto poderoso de marketing para a Mais Churrasco: não é só uma churrasqueira premium — é um equipamento projetado para durar, performar e simplificar.


Mecânica CN — produtividade que não depende do cansaço
Se em Gramado a engenharia melhora a experiência…
em Caxias do Sul ela redefine produtividade.
Na Mecânica CN, a transformação é clara.
Uma empresa com raízes tradicionais — nascida com um torno, em 1991 — e que hoje avança para um novo nível: automação acessível.


O desafio era comum a muitas indústrias:
produção dependente do esforço físico contínuo
Peças pesadas, repetição… e um efeito inevitável:
a produtividade cai ao longo do dia.
Com a introdução de robôs colaborativos, esse cenário muda completamente:
- Produção constante do início ao fim do turno
- Redução da fadiga e melhora da ergonomia
- Melhor alocação de mão de obra (operador passa a gerir, não executar repetição)
- Ganho direto de eficiência e previsibilidade


E aqui entra o grande diferencial igus: automação que cabe na realidade da indústria brasileira.
Sem complexidade excessiva.
Sem investimentos proibitivos.
Com implementação prática e rápida.
Para a Mecânica CN, isso não é só tecnologia.
É vantagem competitiva.



Caxias do Sul — a engenharia está na origem
Entre uma visita e outra, o tour atravessa Caxias do Sul — e tudo começa a fazer sentido.
Uma cidade construída por imigrantes italianos, que literalmente ergueram tudo do zero.
Indústria, trabalho, evolução.



Na Praça Dante Alighieri, esse passado encontra o presente — um ponto que simboliza não só a história da cidade, mas a continuidade dela.
Porque aqui, tradição nunca foi sobre parar no tempo.
Sempre foi sobre evoluir.
No fim do dia, tudo se conecta
E talvez não exista melhor forma de encerrar esse dia do que com um clássico:
um churrasco gaúcho tradicional.

Por trás do fogo… existe controle.
Por trás do movimento… existe engenharia.
Por trás da produtividade… existe estratégia.
O Stage 19 mostra exatamente isso: não importa se é uma churrasqueira premium ou uma célula de usinagem automatizada — quando a engenharia é bem aplicada, o resultado é o mesmo: mais eficiência, mais confiabilidade e mais valor.
🌎 Mais do que performance
Do calor do fogo ao controle preciso da grelha.
Da força do trabalho manual
à automação que mantém o ritmo constante.
Da tradição gaúcha às linhas produtivas do amanhã.
A igus:bike não percorreu apenas novos destinos.
Conectou eficiência.
Experiência e engenharia.
Produtividade e estratégia.
Tradição e evolução.
Entre churrasqueiras pensadas para durar,
máquinas que produzem com mais inteligência
e cidades onde a indústria faz parte da identidade,
a jornada mostrou que inovação está nos detalhes que transformam resultados.
Porque, seja no preparo perfeito
ou na produção contínua,
valor nasce quando tudo funciona em harmonia.
Seguimos em frente — movidos por soluções que fazem diferença.