Você sabe o que é o e-coating? O pó de revestimento com as propriedades dos polímeros autolubrificantes da igus? – igus Blog Brasil

Você sabe o que é o e-coating? O pó de revestimento com as propriedades dos polímeros autolubrificantes da igus?

Rebeca Tarragô | 11th setembro 2025

No universo da engenharia e da indústria, reduzir atrito, aumentar a vida útil dos componentes e diminuir a necessidade de manutenção são metas constantes. Uma das soluções que vem ganhando espaço é o revestimento em pó tribológico, conhecido como e-coating.

Mas afinal, você sabe o que é e como funciona essa tecnologia?

O que é o e-coating?

O iglidur® e-coating é um revestimento em pó composto por polímeros de alto desempenho desenvolvidos pela igus. Ele é aplicado em superfícies metálicas por meio de um processo eletrostático, formando uma camada fina, homogênea e extremamente resistente ao desgaste.

Essa camada atua como uma proteção adicional ao componente, reduzindo o atrito e evitando o desgaste precoce da superfície original.

Como funciona o processo?

  1. O componente precisa ser condutor (geralmente metálico).
  2. O pó de revestimento iglidur é aplicado por pulverização eletrostática.
  3. Forma-se uma camada tribológica entre 60 e 120 μm (podendo chegar até 500 μm).
  4. O componente recebe uma nova superfície resistente, com propriedades autolubrificantes.

O resultado? Menos desgaste, menos atrito, maior vida útil.

Principais vantagens do iglidur e-coating

Maior durabilidade – a camada de revestimento protege o componente base.
Menos manutenção – reduz a necessidade de lubrificação e retrabalho.
Versatilidade – pode ser aplicado em diferentes formatos e geometrias.
Resistência – suporta temperaturas de até 300 °C.
Segurança – a versão iglidur IC-05 é aprovada para contato com alimentos (FDA).

Onde aplicar o e-coating?

O revestimento tribológico iglidur pode ser utilizado em diversas áreas, como:

  • Indústria alimentícia (facas de corte, guias, deslizadores)
  • Máquinas de embalagem
  • Automotiva
  • Aeroespacial
  • Equipamentos médicos
  • Máquinas industriais em geral

Um exemplo prático é o de um cliente do setor alimentício: facas de corte que precisavam ser afiadas a cada 2 meses passaram a ter uma vida útil muito maior após receberem o revestimento iglidur IC-05.

Por que o e-coating é uma solução inteligente?

Enquanto outros tipos de revestimento exigem lubrificação constante ou sofrem com desgaste rápido, o e-coating da igus oferece uma camada protetora de polímero autolubrificante. Isso significa menos paradas de máquina, menos custos com manutenção e mais produtividade.

👉 Quer conhecer mais sobre o e-coating iglidur e como ele pode prolongar a vida útil dos seus componentes?
Acesse: https://www.igus.com.br/buchas-autolubrificantes/tratamentos

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.