Você possui em sua operação sistemas de barramentos? Veja o que você precisa para ter uma solução completa para fornecimento de energia, dados e fluidos!
Rebeca Tarragô | 8th agosto 2025

Os sistemas de barramentos blindados são amplamente utilizados em instalações industriais de grande porte devido à sua eficiência na distribuição de energia. No entanto, apresentam limitações importantes em aplicações que exigem movimento, flexibilidade e resistência a ambientes agressivos.
É nesse contexto que surgem as esteiras porta cabos em polímero da igus, oferecendo uma solução completa para o fornecimento de energia, dados e fluidos de forma mais eficiente, segura e adaptável. Com sua estrutura modular e design otimizado, essa tecnologia se destaca pela versatilidade e pela facilidade de aplicação em sistemas móveis.
Enquanto os barramentos blindados são rígidos, fixos e demandam manutenção constante, as esteiras porta cabos proporcionam flexibilidade total, proteção superior para os cabos contra poeira, umidade, impacto mecânico e interferência eletromagnética, além de economia de espaço e redução significativa de manutenção.

Essa mudança de abordagem revoluciona a forma como energia e dados são distribuídos, aumentando a confiabilidade operacional em ambientes industriais dinâmicos. Ao permitir layouts mais otimizados e responder melhor às exigências de aplicações móveis, as esteiras porta cabos tornam-se uma solução moderna, eficiente e de longa vida útil.
A substituição dos barramentos por esteiras porta cabos da igus representa um avanço na otimização de processos industriais. Além da durabilidade e da robustez, elas garantem segurança operacional, menor número de falhas e uma estrutura mais limpa e organizada. Essa tecnologia vem se consolidando como a escolha ideal para empresas que buscam inovação e economia.

Empresas que já adotaram as esteiras porta cabos da igus em substituição aos barramentos blindados têm experimentado menos manutenção e maior confiabilidade em suas operações. Com aplicações em diversos setores — como automação industrial, robótica, tratamento de água, energia renovável e logística —, essas esteiras se destacam pela eficiência em cursos longos, resistência à corrosão e pela capacidade de integrar múltiplas mídias (energia, dados e fluidos) em um único sistema.
Diante das limitações dos barramentos blindados em ambientes industriais agressivos e com movimento constante, a substituição por esteiras porta cabos da igus se mostra como a escolha do futuro. Com alta resistência, longa vida útil e necessidade quase nula de manutenção, essa tecnologia está revolucionando o transporte de energia e dados em sistemas móveis.
Se você deseja entender como aplicar as esteiras porta cabos da igus em seu projeto e usufruir de todos os benefícios que essa solução oferece, fale com um dos especialistas da igus e descubra a melhor forma de otimizar sua aplicação.
Acesse: https://www.igus.com.br/info/esteiras-porta-cabos