Um guia completo sobre como especificar uma esteira porta cabos
Rebeca Tarragô | 26th setembro 2024
Especificar uma esteira porta cabos para a sua aplicação pode ser um desafio. Pensando nisso, criamos um guia para te ajudar nessa tarefa. Importante lembrar que para otimizar tempo, nossos consultores também estão sempre à disposição para auxiliá-los nessas especificações com uma consultoria personalizada e gratuita!

Confira o passo a passo para a sua esteira porta cabos necessária

A igus® oferece diversas ferramentas online para configurar e encomendar rapidamente módulos completos de fornecimento de energia. Mas o que fazer se você não sabe por onde começar? Este guia passo a passo foi criado para ajudá-lo a passar por cada etapa, garantindo que você tenha todas as informações necessárias para completar o configurador e obter a esteira porta cabos correta pelo melhor preço. Se ainda não tiver certeza sobre as melhores opções para sua aplicação, estamos sempre à disposição via site ou você pode entrar em contato diretamente com um de nossos especialistas > https://www.igus.com.br/Contact/Sales/BR/energychains
Passo 1. Para quais serviços e aplicações essa esteira será utilizada?

Este passo é para identificar quais tipos de componentes você pretende passar pela esteira porta cabos. Exemplos como: cabos, pneumáticos ou hidráulicos? Quantos serviços e também o diâmetro desses serviços? Você também precisa decidir se é necessária separação interna. Isso significa se você deseja separar os cabos ao longo da esteira.
Passo 2. Qual é o comprimento de deslocamento/curso que a esteira irá percorrer?

Dependendo do curso que a esteira terá, será determinada a esteira porta cabos mais adequada. É fixada na extremidade ou no centro? A fixação central é a opção mais econômica, pois você só precisa de metade da quantidade de esteira. A parte superior se move para frente e para trás sobre o ponto central. A extremidade fixa da esteira está no final do deslocamento.
Passo 3. Existem restrições de altura ou largura?

Isso pode ser analisado de duas maneiras. A esteira porta cabos está substituindo uma esteira existente? Se sim, quais são as dimensões do espaço existente? Se for uma nova aplicação, existem restrições dentro da aplicação ou na máquina? É importante analisar cada parte da aplicação/máquina para garantir que não haja restrições ao longo do caminho.
Passo 4. Em que ambiente a esteira porta cabos será utilizada?

Fatores ambientais podem ter um grande impacto no processo de seleção das esteiras porta cabos. Exemplos como:
- Temperaturas extremas, altas ou baixas
- Produtos químicos agressivos
- Sujidade e cavacos
- Umidade
- Condutividade
- Sala limpa
- Inflamabilidade
Passo 5. Qual é o raio de curvatura dos cabos?

Conhecer o raio de curvatura é crucial para evitar dobras e danos aos cabos. Mas o que é o raio de curvatura? O raio de curvatura é o raio máximo que um cabo pode ser dobrado na aplicação sem causar danos. A imagem à direita mostra a curvatura que os cabos suportarão. Diferentes cabos têm limitações diferentes, por isso é vital que você tenha as informações corretas sobre a curvatura. Elementos a considerar:
- O raio de curvatura mínimo. O raio abaixo do qual o cabo não pode ser dobrado.
- Verifique o raio de curvatura mínimo do fabricante para o cabo.
- Os cabos estão em restrições de espaço dentro da aplicação?
- Você pode aumentar o raio de curvatura? Quanto maior o raio, menor o estresse mecânico nos cabos.
- Qual é a faixa de temperatura? Certifique-se de escolher o cabo correto para a temperatura necessária.
Passo 6. A esteira porta cabos está sendo usada em orientação vertical, horizontal ou rotacional?

Existem várias opções de orientação para as esteiras porta cabos: rotacional, horizontal e vertical. Dependendo da orientação, podem ser necessários certos elementos da esteira porta cabos, como os suportes finais. Para aplicações verticais e rotacionais, são necessários suportes de travamento para garantir que não haja movimento. Para aplicações horizontais, você pode ter suportes pivotantes, permitindo um grau de movimento.
Passo 7. Você está substituindo uma esteira porta cabos igus® existente? Consegue ver os números das peças nela?

Na maioria das esteiras porta cabos, não apenas nas da igus®, os números das peças podem ser encontrados tanto nos elos laterais quanto nas barras transversais. Os elos laterais podem ser encontrados ao longo do lado da esteira porta cabos e as travessas “atravessam” a largura das esteiras.
Outra forma de encontrar a esteira ideal para a sua aplicação é utilizando o nosso configurador 🙂
Uma ferramenta online gratuita que te ajuda a encontrar a solução ideal para a sua aplicação de acordo com os dados informados. Teste aqui!
https://echain-expert.igus.tools/home