#projetos
As operações intralogísticas dependem de fluidez, previsibilidade e máxima eficiência. No entanto, muitas empresas convivem com um vilão silencioso: as paradas não planejadas. Elas nem sempre aparecem nas análises diretas de custo, mas impactam fortemente produtividade, segurança e o atendimento ao cliente. Mas quanto essas paradas realmente custam? E como evitá-las de forma definitiva? As […]
Líder na indústria brasileira de máquinas e equipamentos, a ROMI continua inovando e trazendo soluções que se destacam no mercado. Reconhecida mundialmente pela alta tecnologia aplicada em seus produtos a empresa exige de todos os seus fornecedores alta capacidade técnica, qualidade e a melhor relação custo-benefício e é dessa forma que temos sido parceiros da Romi há mais de 15 anos, sempre apresentando resultados positivos.
Yes é o programa da igus® que apoia jovens estudantes em diferentes vertentes. Como parte do nosso programa, você terá acesso a amostras de produtos grátis ou produtos com condições especiais, catálogos, treinamentos e apresentações personalizadas para sua área de atuação/interesse.
Quando se fala em máquinas, o mercado é amplo! São diversos tipos de máquinas em diferentes tipos de indústrias! Algumas precisam ser mais rigorosas, outras nem tanto. Mas a questão é, quão importante é a fabricação das máquinas antes de serem utilizadas no dia a dia?
A alta demanda no setor de mineração, juntamente com os esforços crescentes para proteger o meio ambiente e reduzir a pegada ecológica, significa que as pessoas estão procurando alternativas para peças tradicionais e convencionais. Os conceitos inovadores estão sendo testados, os limites estão sendo desafiados e as percepções estão sendo alteradas.
Nossos produtos passaram por milhares de testes em nosso laboratório e provaram ser bem sucedidos ao longo dos anos em numerosas aplicações de máquinas de venda automática. Buchas autolubrificantes, guias lineares, engrenagens, fusos de avanço/porcas e esteiras porta cabos são alguns dos itens que nós fornecemos e fazem toda diferença nas aplicações.
Nossas guias foram desenvolvidas especialmente para aplicações com muito pouco espaço de instalação. As guias lineares de baixo perfil movimentam-se completamente sem lubrificantes e garantem a conformidade com os mais elevados padrões de higiene.
É comum nos dias atuais percebermos a evolução na parte de automação em diversos tipos de indústrias, ou, até mesmo em lugares que não exigem muita demanda.
Sendo assim, planejar uma cozinha automatizada também seria uma opção. Já pensou em ter uma cozinha flexível, modular e que faz o trabalho por si só? Por isso, a igus decidiu implementar a ideia fornecendo componentes para automação de baixo custo.
Como a impressão 3D passou a ser usada não apenas para a construção de protótipos, mas também para a fabricação de peças de aplicação final em aplicações industriais, os materiais de impressão 3D devem apresentar as mesmas propriedades que os materiais que foram usados anteriormente para a tecnologia de fabricação convencional. Isso se aplica a todas as propriedades do material: mecânica, térmica, elétrica, etc. Por isso, a resistência ao desgaste e o coeficiente de atrito são as propriedades mais importantes nos componentes igus, e isso permanece válido para a seleção de materiais de impressão 3D.