#manutençãomecânica – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#manutençãomecânica

Evite contaminação e falhas: tecnologias que transformam a manutenção na indústria farmacêutica

Miriam Araldi | 1st setembro 2025

Confiabilidade e eficiência na produção farmacêutica 💊

Oferecemos suporte completo, desde a análise das necessidades da sua operação até a implementação das soluções ideais, ajudando sua empresa a manter equipamentos sempre confiáveis e linhas de produção eficientes.

✅ Resultados comprovados:

🔸Maior vida útil de componentes
🔸Redução de custos e manutenção

Leia mais...

Agenda de manutenção – Importância de mantê-la em dia!

Miriam Araldi | 18th setembro 2023

Com a correria do dia a dia, muitas empresas acabam deixando passar o período de manutenção das máquinas e equipamentos, sendo assim, o resultado acaba sendo prejudicial para linha de produção. Cada máquina e equipamento possui um nível diferente, isso significa que eles precisam receber o tipo de manutenção com base no seu grau de criticidade, e que consertos e reparos devem ser agendados para impedir que paradas ocorram ao mesmo tempo.

Leia mais...

Tudo o que você precisa saber sobre: Soluções livres de lubrificação e manutenção para produção de bebidas! 

Miriam Araldi | 19th abril 2023

Enchimento, rotulagem, paletização, limpeza: onde quer que as bebidas sejam produzidas, as demandas de máquinas e sistemas são altas.
Sendo assim, estamos à disposição para fornecer soluções para diversos tipos de aplicações. Esteira porta cabos, cabos elétricos, conectores, mancais autocompensantes, buchas autolubrificantes e guias lineares são alguns dos produtos que nós fornecemos.

Leia mais...

Guias lineares drylin® N – pequenas, de baixo perfil, flexíveis e econômicas! 

Miriam Araldi | 6th abril 2023

Nossas guias foram desenvolvidas especialmente para aplicações com muito pouco espaço de instalação. As guias lineares de baixo perfil movimentam-se completamente sem lubrificantes e garantem a conformidade com os mais elevados padrões de higiene.

Leia mais...

Segurança e redução de custos na indústria frigorífica – processamento de carnes

Miriam Araldi | 2nd junho 2022

No processamento de produtos à base de carne, é extremamente importante utilizar soluções que não prejudiquem as máquinas de corte ou o transporte dos alimentos. Pensando nisso, a igus desenvolveu produtos em polímeros compatíveis com a FDA e certificação de acordo com a regulamentação da UE 10/2011. Além disso, são livres de manutenção e lubrificação, são resistentes à temperaturas, produtos químicos, ácidos, materiais de limpeza com álcool, são resistentes ao desgaste, entre outros.

Leia mais...

Saiba mais sobre guias lineares drylin® T

Miriam Araldi | 27th maio 2022

Deslizar em vez de rolar – a guia linear drylin® T baseia-se neste princípio. No processo, as guias drylin® T facilitam ao máximo a substituição de um sistema patins de esferas para um sistema deslizante. As dimensões dos furos e espaço de instalação das guias e carrinhos lineares drylin® são idênticas aos sistemas com rolamentos de esferas recirculantes.

Leia mais...

Saúde e Segurança na Indústria Médica/Farmacêutica – Componentes para salas limpas!

Miriam Araldi | 22nd abril 2022

Salas limpas são especialmente projetadas para impedir que as partículas do ambiente exterior entrem no ambiente controlado. Uma vez que seu ambiente foi construído, dois fatores restantes que causam contaminação são as pessoas e o processo. Então, deve-se determinar o grau de contaminação gerada por pessoas e o grau de contaminação gerada pelo processo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu uma linha especialmente para salas limpas. Componentes com os mais elevados padrões de higiene, livres de lubrificação e manutenção, que são resistentes à corrosão e de baixa vibração.

Leia mais...

Por que utilizar polímeros na indústria alimentícia? Confira as vantagens!

Miriam Araldi | 13th abril 2022

A igus desenvolveu produtos específicos com conformidade FDA para indústria alimentícia e que possuem vida útil calculável. Com uma ampla linha de polímeros de alto desempenho, a empresa oferece soluções que são livres de manutenção, lubrificação, instalação simples, operação de baixo ruído e baixa vibração. Toda essa previsibilidade da vida útil do produto, assegura que essas paradas não planejadas não ocorrerão e que a manutenção pode ser planejada antecipadamente evitando custos dispendiosos.

Leia mais...

Qual eixo linear utilizar? Visão geral de como escolher o acionamento certo para o seu sistema

Miriam Araldi | 8th novembro 2021

A tecnologia de acionamento drylin consiste em uma ampla gama de produtos, que variam de leves eixos lineares feitos de polímero a soluções sólidos de aço inoxidável; eles trabalham sem o uso de lubrificantes externos. O movimento dos eixos lineares é implementado através de fusos de avanço, correias dentadas ou cremalheiras. Em todos os sistemas, o comprimento do curso é selecionável livremente e o acionamento das unidades lineares pode ser implementado usando equipamento opcional disponível na forma de volante ou de vários motores. As mesas de posicionamento acionadas por fusos de avanço são a escolha preferida para aplicações com altas forças de cisalhamento axial, que, portanto, exigem a mais alta precisão.

Leia mais...