#manutençãoindustrial
Cabos comuns podem até funcionar em aplicações móveis — por um tempo. Mas quando o objetivo é performance duradoura, segurança e economia no longo prazo, a resposta está nos cabos chainflex®.
✅Garantia de 4 anos
✅30 anos de experiência
✅Vida útil previsível e configurável
✅Testado em nosso próprio laboratório em mais de 4.000 m2, 125 sistemas de teste, mais de 800 testes em andamento
✅Cabos elétricos flexíveis para esteiras porta cabos para qualquer tipo de movimento: horizontal, vertical, torção, alta velocidade
👉Testados, comprovados e garantidos: essa é a diferença entre simplesmente mover e mover com confiança.
As aplicações com robôs nas linhas de produção e manufatura estão crescendo exponencialmente no mundo todo, à medida que mais empresas percebem os benefícios e as oportunidades proporcionadas pela automação. Mas, para garantir o máximo retorno sobre o investimento, é essencial escolher os componentes certos — e isso inclui os cabos. Pensando nisso, a igus […]
Imagine um mundo onde máquinas e equipamentos operam sem a necessidade de lubrificação constante. Sem graxa, sem óleo, sem desperdício, sem manutenção relacionada à lubrificação e — principalmente — sem impacto ambiental causado por descartes incorretos. Pode parecer utópico, mas essa é a realidade que a igus está tornando possível com a campanha GO ZERO […]
A movimentação portuária exige o máximo de eficiência, segurança e disponibilidade dos equipamentos. Em um ambiente onde cada minuto de inatividade representa prejuízo, a confiabilidade dos componentes mecânicos faz toda a diferença. É nesse cenário que as buchas em polímero autolubrificante igutex® se destacam como uma solução de alta performance para diversas aplicações críticas em […]
No universo dos sistemas mecânicos, o atrito, o desgaste e a lubrificação são desafios constantes. Seja em um motor automotivo de alto desempenho ou em um simples rolamento de uma máquina de embalagens, a eficiência e a durabilidade dos componentes móveis dependem diretamente da forma como suas superfícies interagem. É aí que entram os revestimentos […]
Descubra como substituir sistemas convencionais pode trazer mais economia e confiabilidade Em ambientes industriais, as pontes rolantes são peças-chave na movimentação de cargas — mas também representam um ponto crítico quando falamos em custos de manutenção e paradas não planejadas. Componentes como cabos e sistemas de fornecimento de energia sofrem desgaste constante, principalmente quando são […]
As rótulas esféricas desempenham um papel essencial em diversas aplicações industriais, proporcionando flexibilidade 🔄, precisão e a capacidade de compensar desalinhamentos em sistemas mecânicos. Se você está em busca de uma rótula esférica para o seu projeto, oferecemos uma ampla gama de soluções que atendem aos mais altos padrões de qualidade e desempenho. Mas, como […]
A automação se tornou um dos principais motores de eficiência e produtividade em diversos setores. Entre as soluções mais utilizadas estão os AGVs (Veículos Guiados Automaticamente) e os AMRs (Robôs Móveis Autônomos). Ambas as tecnologias otimizam a movimentação de materiais e reduzem a necessidade de mão de obra manual. No entanto, elas apresentam diferenças importantes […]
Muitas indústrias ainda utilizam guias metálicas convencionais sem conhecer as vantagens das guias lineares drylin® R. Desenvolvidas com tecnologia de polímeros de alto desempenho, essas guias oferecem soluções inovadoras para aplicações lineares, eliminando a necessidade de lubrificação e garantindo maior eficiência e durabilidade. Neste artigo, vamos explorar os principais diferenciais das guias drylin® R e […]
As pontes rolantes são componentes essenciais em diversos setores industriais, sendo utilizadas para o transporte de materiais pesados em portos, siderúrgicas, armazéns e instalações de produção. No entanto, a eficiência e segurança dessas máquinas dependem diretamente da confiabilidade dos seus sistemas de gerenciamento de cabos. Entre esses sistemas, os tradicionais festoons são amplamente utilizados, mas […]