#indústria4.0
Fábricas perdem milhares de reais por hora com falhas inesperadas e downtime causado por componentes críticos (esteiras, cabos, mancais) quebrando de surpresa. A manutenção reativa ou a troca por calendário são abordagens cegas e custosas.
A adoção do monitoramento de condições da igus é um passo decisivo. Não fornecemos apenas sensores; fornecemos experiência e dados de testes incorporados em cada componente. Substitua a incerteza por previsão e o pânico por planejamento! 🚀
O tempo de inatividade não planejado do equipamento de produção custa dinheiro e reduz significativamente seus lucros a longo prazo. O que é certo é que as falhas de máquinas e sistemas representam uma séria ameaça ao setor industrial. A manutenção preditiva destina-se a gerar economia de custos em comparação com a manutenção preventiva de rotina, baseada em intervalos ou no tempo, pois o trabalho é realizado apenas quando necessário.
A celulose está presente em diversos produtos do nosso cotidiano. A substância é utilizada como matéria-prima nas indústrias de papel, embalagens e tecidos, como também é usada em fraldas descartáveis, absorventes, alimentos, farmácias, cosméticos, adesivos, biocombustíveis, materiais de construção etc. Para beneficiar industrialmente, na grande maioria das vezes exige grande conhecimento da área, além de […]
Nós conseguimos tornar as soluções de automação complexas compatíveis com a Indústria 4.0 da forma mais fácil possível.
Nossa tarefa é desenvolver continuamente inovações na área de esteiras e cabos elétricos. Isto nos permite reduzir seus custos enquanto melhora a qualidade de suas máquinas e sistemas – em poucas palavras, “Aumentar a tecnologia, reduzir custos”. 💵⏳⏰
No dia internacional dos estudantes, gostaríamos de apresentar um pouco mais sobre o YES e eventos já realizados em algumas unidades do Senai! YES é o programa da igus® que apoia jovens estudantes em diferentes vertentes. Como parte do nosso programa, você terá acesso a amostras de produtos grátis ou produtos com condições especiais, catálogos, treinamentos e apresentações personalizadas para sua área de atuação/interesse. Além disso, você aprenderá por que os componentes plásticos autolubrificantes são a melhor solução para seus projetos futuros. Confira o post completo!
Nenhuma máquina pode operar sem um fornecimento confiável de eletricidade, dados, ar ou mídia. Esteiras e cabos igus são feitos para se mover, para melhorar o desempenho da máquina e, ao mesmo tempo, ser fácil de instalar. Cabos servo adequados para acionamentos de fabricantes, esteiras porta cabos que podem ser abertas e fechadas sem ferramentas, tubos com proteção contra cavacos, grampos para evitar o esmagamento de mangueiras pneumáticas, tecnologia de buchas de plásticos de alto desempenho para portas de máquinas ou movimentos rotativos, cinemática de robôs, e sensor para indústria 4.0.