#igusbrasil
Embora os barramentos blindados ainda sejam amplamente utilizados em empresas de grande porte, a tecnologia de esteiras porta cabos em polímero da igus vem ganhando espaço como uma solução mais flexível, segura e econômica, especialmente em aplicações que envolvem movimento. Neste artigo, explicamos por que essa substituição pode ser vantajosa para sua aplicação e como […]
Na igus®, inovação é movimento. Desenvolvemos soluções que facilitam a vida de quem atua em indústrias automatizadas, intralogística, movimentação de cabos e componentes livres de lubrificação e manutenção.Mas além de criar tecnologia, queremos estar perto de você, compartilhando conhecimento, dicas e novidades que podem fazer a diferença no seu dia a dia. Por isso, estamos […]
As operações intralogísticas dependem de fluidez, previsibilidade e máxima eficiência. No entanto, muitas empresas convivem com um vilão silencioso: as paradas não planejadas. Elas nem sempre aparecem nas análises diretas de custo, mas impactam fortemente produtividade, segurança e o atendimento ao cliente. Mas quanto essas paradas realmente custam? E como evitá-las de forma definitiva? As […]
Na primeira parte da nossa série GO ZERO, falamos sobre como eliminar a necessidade de graxa e óleo em aplicações industriais com os produtos autolubrificantes da igus. Hoje, seguimos nossa jornada mostrando o que vem junto com essa transformação: a redução — ou até a eliminação — dos riscos operacionais e ambientais que tanto desafiam […]
Conexões, inovação e muita troca: confira os destaques da igus nos principais eventos do setor. Entre os meses de Junho e Julho, a igus marcou presença em diversas feiras pelo Brasil, reforçando nosso compromisso de estar cada vez mais próxima da indústria. Levamos nossas soluções em movimentação, tecnologia livre de lubrificação e sistemas inteligentes para […]
Na hora de escolher cabos para aplicações industriais, o preço baixo pode parecer atraente, mas pode custar caro no longo prazo. Cabos inadequados ou de baixa qualidade causam falhas, paradas não programadas, prejuízos na produção e riscos à segurança. Por isso, nossa linha de cabos chainflex é desenvolvida para suportar movimentos contínuos e condições severas, garantindo durabilidade, performance comprovada e suporte técnico especializado.
Você já imaginou uma indústria sem graxa, sem óleo e sem contaminação? Parece utópico, mas com os motion plastics da igus, isso já é realidade em milhares de aplicações no mundo todo. Estamos iniciando hoje a série GO ZERO, uma jornada em quatro episódios que vai apresentar uma nova forma de pensar os componentes industriais, […]
Acompanhe o tour em tempo real no blog internacional da igus: https://blog.igus.eu/ Do Monte Fuji a Tóquio futurista: veja como foi o tour da igus:bike pelo Japão! Etapa 1 – Início em Tóquio: entre inovação e tradição A jornada da igus:bike no Japão teve início em Kinshicho, distrito de Sumida, onde está localizado o escritório […]
Guia de dados técnicos para uma escolha assertiva Na indústria, escolher o cabo montado ideal é muito mais do que selecionar um componente qualquer — é garantir a confiabilidade, a segurança e a produtividade dos seus equipamentos. Um cabo ou um conector mal dimensionado e especificado pode gerar desde pequenas falhas até paradas completas na […]
Cabos comuns podem até funcionar em aplicações móveis — por um tempo. Mas quando o objetivo é performance duradoura, segurança e economia no longo prazo, a resposta está nos cabos chainflex®.
✅Garantia de 4 anos
✅30 anos de experiência
✅Vida útil previsível e configurável
✅Testado em nosso próprio laboratório em mais de 4.000 m2, 125 sistemas de teste, mais de 800 testes em andamento
✅Cabos elétricos flexíveis para esteiras porta cabos para qualquer tipo de movimento: horizontal, vertical, torção, alta velocidade
👉Testados, comprovados e garantidos: essa é a diferença entre simplesmente mover e mover com confiança.