#igusbrasil – Página: 12 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#igusbrasil

Um guia completo sobre como especificar uma esteira porta cabos

Rebeca Tarragô | 26th setembro 2024

Especificar uma esteira porta cabos para a sua aplicação pode ser um desafio. Pensando nisso, criamos um guia para te ajudar nessa tarefa. Importante lembrar que para otimizar tempo, nossos consultores também estão sempre à disposição para auxiliá-los nessas especificações com uma consultoria personalizada e gratuita! Confira o passo a passo para a sua esteira […]

Leia mais...

Desenvolvemos o primeiro sistema de fornecimento de energia robótico certificado para salas limpas!

Rebeca Tarragô | 17th setembro 2024

Segurança máxima na produção de baterias: a triflex R TRC feita com o material ESD recebe a melhor certificação possível para salas limpas a seco para ISO Classe 4-5 Com a crescente demanda por carros elétricos, a necessidade de baterias de íon-lítio de alta qualidade também está aumentando. Por esse motivo, o ideal é que […]

Leia mais...

Descubra as bantagens das buchas autolubrificantes iglidur: Economia, durabilidade e manutenção zero

Rebeca Tarragô | 13th setembro 2024

As buchas autolubrificantes iglidur são componentes inovadores que oferecem uma série de benefícios para diversas aplicações industriais. Vamos explorar os conceitos fundamentais e as principais vantagens desses componentes de forma simples e clara. O que são buchas autolubrificantes? As buchas autolubrificantes são peças utilizadas em máquinas e equipamentos para reduzir o atrito entre partes móveis. […]

Leia mais...

iglidur® – Buchas autolubificantes projetadas para ambientes com altas temperaturas

Miriam Araldi | 11th setembro 2024

A utilização de produtos corretos em ambientes com altas temperaturas é crucial para garantir a eficiência, segurança e longevidade dos equipamentos industriais. Com o intuito de garantir a qualidade e segurança nas indústrias, nós, igus®, oferecemos uma gama de produtos projetados especificamente para suportar condições extremas de calor.

Leia mais...

Inovações em equipamentos Fitness: Como a igus está revolucionando o mercado

Rebeca Tarragô | 4th setembro 2024

O mercado de equipamentos fitness está em constante evolução, impulsionado pelo desejo crescente das pessoas de adotar um estilo de vida mais saudável. As inovações tecnológicas têm desempenhado um papel crucial nesse processo, permitindo o desenvolvimento de produtos mais eficientes, duráveis e acessíveis. É nesse cenário que a igus, conhecida por sua expertise em soluções […]

Leia mais...

Deseja evitar o tempo de inatividade não programado da máquina? Experimente o futuro com o i.Cee!

Miriam Araldi | 29th agosto 2024

O tempo de inatividade não planejado do equipamento de produção custa dinheiro e reduz significativamente seus lucros a longo prazo. O que é certo é que as falhas de máquinas e sistemas representam uma séria ameaça ao setor industrial. A manutenção preditiva destina-se a gerar economia de custos em comparação com a manutenção preventiva de rotina, baseada em intervalos ou no tempo, pois o trabalho é realizado apenas quando necessário.

Leia mais...

Mancais sem necessidade de lubrificação para aplicações em painéis solares

Rebeca Tarragô | 21st agosto 2024

 Novo mancal pillow block econômico e livre de manutenção para aplicações de painéis solares móveis, ou também conhecidos como trackers solares. Como vocês sabem, somos especialistas em componentes feitos em polímero próprios para aplicações com movimentação, pensando sempre em otimizar diferentes aplicações, em diferentes indústrias, seguimos lançando e otimizando diversas linhas de produtos para melhor […]

Leia mais...

chainflex® – diferentes cores dos cabos

Miriam Araldi | 14th agosto 2024

As cores dos cabos, tanto da capa externa quanto do isolamento do núcleo, nunca são puramente aleatórias. Padrões e regulamentos para etiquetagem regulam as cores correspondentes. A situação é diferente para tipos especiais ou cabos especiais.

Leia mais...

Conheça o IMSPO – a inovação para conectividade e eficiência para terminais portuários

Rebeca Tarragô | 2nd agosto 2024

Essa recente inovação tem uma promessa: conectar de forma rápida, fácil e prática a energia em navios porta contêineres. Para todos os portos que buscam otimizar suas aplicações, reduzir tempo de manutenção e maior sustentabilidade… O termo iMSPO significa igus® Mobile Shore Power Outlet e é uma tomada autopropulsionada para conexão de energia em terra de navios porta-contêineres. O sistema é […]

Leia mais...

Controladores de motor igus – dryve D1 e D3 para sistemas de automação

Rebeca Tarragô | 29th julho 2024

A igus, conhecida por seus eixos lineares drylin E com motores CC, hoje vamos falar aqui no blog sobre uma solução econômica e fácil de usar para controle de motores: nossos controladores dryve D1 e D3. Simplicidade e Eficiência O controlador dryve D3 é ideal para operações básicas, oferecendo controle simples e direto dos eixos. Compatível com […]

Leia mais...